Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

LAN-Router » Stabile Internetverbindungen durch LAN-Kabel

Schnell die eingegangenen E-Mails auf dem Smartphone überprüfen, eine Folge der neuesten Lieblingsserie am Tablet streamen oder im Homeoffice einen Videoanruf entgegennehmen – all diese Dinge sind heute dank permanenten Zugang zum Internet, meist über ein DSL-Modem, eine Selbstverständlichkeit.

Für kabellos eingebundene Geräte ist ein Wireless Router nötig, doch gerade im Business-Bereich werden viele Endgeräte über LAN-Anschlüsse und daher über Ethernet-Kabel fix mit dem Router verbunden. Aber was kann ein LAN-Router?

  • Was ist ein LAN-Router?

  • Der Unterschied zwischen LAN-Routern und WLAN-Routern

  • Welche Schnittstellen gibt es?

  • Welche Geschwindigkeiten beim Datentransfer sind realisierbar?

  • Welche Sicherheitsaspekte sind bei LAN-Routern wichtig?

Stabile Internetverbindungen durch LAN-Router


Was ist ein LAN-Router?

Seine zentrale Aufgabe ist es, Netzwerke herzustellen. Häufig ist der LAN-Router mit einem internen Modem ausgestattet oder an ein externes Modem angeschlossen und erhält von diesem die Daten aus dem Internet. Das Modem dient zur Modulation und Demodulation der eingehenden Signale, während der Router die Signale im Netzwerk verteilt. Gibt es ein integriertes Modem, werden die Geräte auch Modem-Router genannt. Über IP-Adressen verteilt der LAN-Router die Daten an alle angeschlossenen Geräte im Haushalt, dem Büro oder der Werkshalle.

LAN-Router können auch ohne Internet dazu genutzt werden, lokale Netzwerksegmente zusammenzuführen. Es entsteht ein Intranet. Das System läuft im Inselbetrieb, ohne dass Daten von außerhalb bezogen werden oder ein externer Zugriff  möglich ist. Das ist besonders für sensible Produktionsbereiche oft gewünscht. Lediglich über lokale Schnittstellen werden die Daten an teilnehmende Geräte im Netzwerk weitergeleitet.

Was ist ein Switch?

Ein Switch ist ein Verteiler. Er verbindet mehrere Geräte untereinander und ein Router wiederum kann mehrere Switches miteinander verbinden und alle Switch-Teilnetzwerke in einem Network zusammenfassen. Ein bekannter Anbieter sowohl für Switches als auch für Modems und Router ist die Firma TP-Link. TP-Link ist eine 1996 gegründete Firma aus China. Das Angebot von TP-Link ist auf Privathaushalte und kleine sowie mittlere Unternehmen zugeschnitten.



Der Unterschied zwischen LAN-Router und WLAN-Router

Grundsätzlich zeigen die Begriffe LAN- und WLAN-Router zwei Arten an, die sich im Übertragungsweg unterscheiden. 

LAN-Router

cisco LAN-Router

LAN steht für Local Area Network, also ein lokales Rechnernetz. Um dieses lokale Netz herzustellen, werden Ethernet-Kabel genutzt. Sich für ein LAN-Modell zu entscheiden, bedeutet nicht zwangsläufig, dass auf WLAN verzichtet werden muss. Häufig ist sowohl die Verbindung über Ethernet als auch WLAN vorgesehen.

WLAN-Router

WLAN-Router

Wo keine Verkabelung vorgesehen ist, sind Wireless Router im Einsatz. Sie bieten WLAN, stellen also ein Wireless Local Area Network her. Notebook und Co. verbinden sich über den Wireless Access Point mit dem Netzwerk. WLAN-Router können dabei entweder über 2,4 oder 5 GHz senden. Die Frequenz 2,4 GHz bietet eine geringere Reichweite und ist störungsanfälliger als 5 GHz. Ein Dual-Band-WLAN-Router funkt auf beiden Frequenzbändern, Tri-Band-Modelle bieten ein 2,4-GHz-Band und zwei 5-GHz-Bänder.



Welche Schnittstellen gibt es?

Abseits der Unterscheidung in LAN- und WLAN-Router hängt der Leistungsumfang der Router davon ab, welche Schnittstellen das jeweilige Gerät besitzt.

WAN-Port

Diese Schnittstelle ist entscheidend, um den Router mit dem Internet zu verbinden. WAN steht für Wide Area Network. Es gibt aber auch LTE-Router, die manchmal als 4G-Router bezeichnet werden. Sie stellen die WAN-Verbindung über LTE her. LTE steht wiederum für Long Term Evolution, ein Mobilfunkstandard. Die Erweiterung wird LTE-Advanced genannt. LTE wird auch als Fallback-Lösung bezeichnet, um den Internetzugang bei Ausfällen zu sichern.

Schnittstellen innerhalb der TK-Anlage

Das TK in diesem Zusammenhang steht für Telekommunikationsanlage. Die klassische TK-Anlage arbeitete analog, spätere Modelle mit ISDN. Auch wenn ISDN-Telefonanlagen kaum noch betrieben werden und der IP-Anschluss zum Standard geworden ist, bieten viele Router passende Schnittstellen, um ISDN-Telefonanlagen am IP-Anschluss weiterhin zu nutzen. So können Faxgeräte und Türsprechanlagen ebenso ins System integriert werden wie ISDN-Telefone und die DECT-Basis, die ihrerseits über Funk mit den DECT-Telefonen verbunden ist.

LAN-Ports

Um Endgeräten den Zugriff aufs lokale Netzwerk zu erlauben, sieht die kabelgebundene Lösung diese Ethernet-Ports vor. Verbunden werden kann alles, was ebenfalls über die Ethernet-Schnittstelle verfügt, beispielsweise Computer und Konsolen.

USB-Ports

Diese Schnittstellen sind für einen kurzzeitigen Routerzugriff gedacht. Über USB-Sticks können so etwa Daten transferiert werden.
 

Wi-Fi

Ein Wireless Router bietet immer die WLAN-Option. Smartphones und Co. werden so ins Netzwerk integriert.

VoIP-Telefon

VoIP steht für Voice-over-IP und erlaubt Internettelefonie. Die Sprachkommunikation ist dank Breitband möglich.



Welche Geschwindigkeiten beim Datentransfer sind realisierbar?

Neben der Unterteilung in Wired und Wireless Router, können die Geräte über die Übertragungsrate unterteilt werden. Wie hoch die Datentransferrate ist, wird in MBit/s (Megabit pro Sekunde) oder GBit/s (Gigabit pro Sekunde) angegeben und ist entscheidend für die Schnelligkeit des Netzwerkes.

Zwischen 6 und 16 Mbit/s werden beim klassischen DSL als Download-Geschwindigkeit erreicht. Die Upload-Geschwindigkeit liegt bei 2 Mbit/s. Schneller sind VDSL-Modelle mit bis zu 100 MBit/s Downloads und 10 Mbit/s Uploads. In kleinen Netzwerken mit mäßigem Datentransfer genügt häufig DSL und VDSL gilt als Optimum.

Innerhalb eines großen Intranetzwerks kann es sinnvoll sein, auf den Gigabit-Bereich zu setzen. Geeignet ist eine so hohe Transferrate beispielsweise bei LAN- und WLAN-Routern, die in der Produktion große Datenmengen verarbeiten müssen oder einen Netzwerkdrucker ansprechen. Im Business und Privathaushalt kann auch ein NAS-System (Network Attached Storage) als Netzwerkspeicher eingerichtet sein. Werden hier bei der Datensicherung enorme Datenpakete verwaltet, ist der Gigabit-Bereich ratsam.



Welche Sicherheitsaspekte sind bei LAN-Routern wichtig?

Bei einer Verbindung über Kabel können Außenstehende nur eingreifen, wenn sie Zugang zum Endgerät oder Router haben. Eine gute Passwortvergabe genügt daher. Anders sieht es beim WLAN-Router aus. Der Wireless Router benötigt mindestens eine WPA2-Verschlüsselung, damit Unbefugte nicht auf das WLAN zugreifen können.

Für sensible Bereiche ist es ratsam, auf eine VPN-Verbindung zu setzen. Ein VPN-Router nutzt anonyme IP-Adressen und schirmt Anwender so am besten ab. Ein VPN-Client mit integrierter Firewall erlaubt auch von unterwegs oder aus dem Homeoffice heraus eine sichere Datenkommunikation.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen