- Produkt-Art
- LEGO® SPEED CHAMPIONS26
- Preis
- Verfügbarkeit
- 26
- Marke
- LEGO26LEGO Speed Champions25LEGO Ultra Agents1
- Empfohlenes Mindestalter
- 989 Jahre310 Jahre910418 Jahre2
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
LEGO® Speed Champions
26 Ergebnisse

77260 LEGO® SPEED CHAMPIONS The Fast and The Furious Toyota Supra MK4; Set mit Sportwagen

77256 LEGO® SPEED CHAMPIONS Zeitmaschine aus Zurück in die Zukunft (77256)

77263 LEGO® SPEED CHAMPIONS BMW M3 (E30); Bauset; BMW-Spielzeugauto mit 1 Minifigur am Steuer; Spielset mit nachgebildet

77264 LEGO® SPEED CHAMPIONS Jaguar Project 7 & Land Rover Defender; Bauset mit 2 Spielzeugautos und 2 Minifiguren; Gesch

77245 LEGO® SPEED CHAMPIONS Aston Martin Aramco F1® AMR24 Rennauto

77239 LEGO® SPEED CHAMPIONS Porsche 911 GT3 RS Supersportwagen

77238 LEGO® SPEED CHAMPIONS Lamborghini Revuelto und Huracán STO

77240 LEGO® SPEED CHAMPIONS Bugatti Centodieci Hypersportwagen

76924 LEGO® SPEED CHAMPIONS Mercedes-AMG G 63 & Mercedes-AMG SL 63

77254 LEGO® SPEED CHAMPIONS Ferrari SF90 XX Stradale Sportwagen (77254)

77244 LEGO® SPEED CHAMPIONS Mercedes-AMG F1® W15 Rennauto

77262 LEGO® SPEED CHAMPIONS Ken Blocks 1965 Ford Mustang Hoonicorn V1

77243 LEGO® SPEED CHAMPIONS Oracle Red Bull Racing RB20 F1® Rennauto

77261 LEGO® SPEED CHAMPIONS Ferrari 499P Bauset mit Rennwagen

77242 LEGO® SPEED CHAMPIONS Ferrari SF-24 F1® Rennauto

77251 LEGO® SPEED CHAMPIONS McLaren F1® Team MCL38 Rennauto

77250 LEGO® SPEED CHAMPIONS MoneyGram Haas F1® Team VF-24 Rennauto

77249 LEGO® SPEED CHAMPIONS Williams Racing FW46 F1® Rennauto



77237 LEGO® SPEED CHAMPIONS Dodge Challenger SRT Hellcat Sportwagen

77246 LEGO® SPEED CHAMPIONS Visa Cash App RB VCARB 01 F1® Rennauto

77255 LEGO® SPEED CHAMPIONS Lightning McQueen (77255)

77248 LEGO® SPEED CHAMPIONS BWT Alpine F1® Team A524 Rennauto

77253 LEGO® SPEED CHAMPIONS Bugatti Vision Gran Turismo Hypersportwagen (77253)
Ratgeber
Lego Speed Champions - Legendäre Sportwagen und Rennfahrzeuge im Miniaturformat
Lego Speed Champions zählt zu den beliebtesten Lego-Serien für Fahrzeugfans jeden Alters. Die Sets bilden ikonische Sportwagen, Rennwagen und Supersportwagen berühmter Automobilhersteller als detailreiche Modelle nach und begeistern sowohl junge Baumeister als auch erwachsene Sammler. Seit der Einführung der Serie hat Lego eine beeindruckende Vielfalt an lizenzierten Fahrzeugen veröffentlicht, die von klassischen Straßensportwagen bis zu legendären Formel-1-Boliden reicht.
Das Besondere an Lego Speed Champions ist die Kombination aus authentischer Nachbildung realer Fahrzeuge und dem kreativen Bauerlebnis. Jedes Set enthält neben dem Fahrzeug mindestens eine Rennfahrer-Minifigur mit passender Ausstattung. Die Modelle überzeugen durch originalgetreue Proportionen, markentypische Farbgebungen und charakteristische Designelemente der jeweiligen Vorbilder. Ob Lego Speed Champions-Ferrari, Lego Speed Champions-Lamborghini oder Lego-Mercedes F1 – die Serie deckt ein breites Spektrum automobiler Ikonen ab.
Lego Speed Champions-Sets eignen sich als Einstieg in die Lego-Welt ebenso wie als Erweiterung bestehender Sammlungen. Die Preisspanne ist breit gefächert und reicht von kompakten Einzelfahrzeugen bis zu aufwendigen Doppelsets mit Rennstrecken-Elementen. So finden Einsteiger, Gelegenheitsbauer und ambitionierte Sammler gleichermaßen passende Modelle.
Dieser Ratgeber zeigt, welche Fahrzeugkategorien es gibt, für welches Alter die Sets geeignet sind und worauf Sie beim Kauf und Ausstellen achten sollten.
Wichtig: Lego Speed Champions-Sets enthalten Kleinteile und sind nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Beachten Sie stets die Altersempfehlung auf der Verpackung, um ein sicheres und altersgerechtes Bauerlebnis zu gewährleisten.
Welche Fahrzeugmodelle gibt es bei Lego Speed Champions?
Die Serie umfasst lizenzierte Fahrzeuge aus verschiedenen Kategorien der Automobilwelt. Jede Kategorie spricht unterschiedliche Interessen an und bietet spezifische Bauherausforderungen.
| Kategorie | Merkmale | Marken |
|---|---|---|
| Straßensportwagen | Elegantes Design, Alltagstauglichkeit, Luxusoptik | Aston Martin, Porsche, Corvette |
| Supersportwagen | Extreme Leistung, aerodynamische Formen, limitierte Vorbilder | Ferrari, Lamborghini, McLaren |
| Formel-1-Rennwagen | Open-Wheel-Design, Teamlackierungen, F1-Details | Mercedes F1, Ferrari F1 |
| Klassiker und Legenden | Historische Fahrzeuge, Retro-Design, Sammlerstücke | Nissan Skyline, Ford GT40 |
Innerhalb der Straßensportwagen-Kategorie finden sich elegante Modelle wie der Lego-Aston Martin, der durch seine klassische britische Linienführung besticht. Die Supersportwagen-Kategorie umfasst Fahrzeuge mit extremen Formen und auffälligen Farbgebungen. Lego Speed Champions-Ferrari-Modelle gehören hier zu den gefragtesten Sets und bilden legendäre Rennen und Straßenfahrzeuge der italienischen Marke nach.
Die Lego Speed Champions-F1-Modelle widmen sich der Königsklasse des Motorsports. Sets wie der Lego-Mercedes F1 bilden aktuelle und historische Formel-1-Boliden mit teamspezifischen Lackierungen und aerodynamischen Details nach. Die Rennfahrer-Minifiguren tragen dabei originalgetreue Teamfarben. In der Klassiker-Kategorie überzeugt unter anderem der Lego-Nissan Skyline als Nachbildung des legendären japanischen Sportwagens, der besonders bei Fans der JDM-Szene und bei Sammlern gleichermaßen beliebt ist.
Für welches Alter sind Lego Speed Champions-Sets geeignet?
Lego Speed Champions-Sets richten sich an verschiedene Altersgruppen und bieten unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Die Teileanzahl gibt dabei einen guten Anhaltspunkt für die Komplexität des Bauerlebnisses.
| Altersgruppe | Teileanzahl | Schwierigkeitsgrad | ungefähre Bauzeit |
|---|---|---|---|
| Ab 6 Jahren | 100–200 Teile | Einfach | 30–60 Minuten |
| Ab 7–8 Jahren | 200–350 Teile | Mittel | 60–90 Minuten |
| Ab 9–12 Jahren | 300–600 Teile | Anspruchsvoll | 90–150 Minuten |
| Ab 18 Jahren (Erwachsene) | 600–1500+ Teile | Komplex | 3–8 Stunden |
Für jüngere Kinder ab 6 Jahren eignen sich kompakte Lego Speed-Sets mit übersichtlicher Teileanzahl und bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Diese Modelle vermitteln grundlegende Bautechniken und bieten schnelle Erfolgserlebnisse. Die mittleren Altersgruppen profitieren von zunehmend komplexeren Konstruktionen, die Geduld und räumliches Denken fördern.
Erwachsene Lego-Fans finden in den anspruchsvolleren Sets mit hoher Teileanzahl besonders detaillierte Modelle. Diese anspruchsvollen Bausätze setzen auf fortgeschrittene Bautechniken und erreichen ein bemerkenswertes Maß an Detailtreue, das den Vergleich mit klassischen Sammlermodellen nicht scheuen muss. Der Preis steigt entsprechend mit der Komplexität und Teileanzahl der Sets.
Praxistipp: Gemeinsam bauen als Familienerlebnis
Wählen Sie für gemeinsame Baunachmittage ein Set im mittleren Schwierigkeitsbereich. So können Kinder und Erwachsene gleichermaßen zum Baufortschritt beitragen, ohne dass Über- oder Unterforderung entsteht.
Wie detailliert sind die Fahrzeuge im Vergleich zu echten Modellen?
Lego Speed Champions-Modelle überzeugen durch eine bemerkenswerte Detailtreue, die reale Fahrzeuge in Miniaturform erlebbar macht.
Exterieur und Formgebung
Die Nachbildung der äußeren Form orientiert sich eng am jeweiligen Original. Charakteristische Designmerkmale wie Kühlergrill, Scheinwerferform, Lufteinlässe und Spoiler werden durch speziell geformte Teile und bedruckte Elemente dargestellt. Die Farbgebung entspricht den Originalfarben der lizenzierten Fahrzeuge. Typische Markenlogos und Rennstartnummern sind als Aufkleber oder Drucke im Set enthalten.
Interieur und technische Details
Auch der Innenraum der Lego Speed Champions-Fahrzeuge ist bei vielen Modellen gestaltet. Lenkrad, Sitze und Armaturenbrett sind erkennbar umgesetzt. Bei Rennsport-orientierten Sets finden sich zusätzliche Details wie Überrollkäfige oder Schalensitze. Die mitgelieferte Rennfahrer-Minifigur trägt häufig teamspezifische Rennanzüge. Besonders aufwendige Sets bilden sogar Motorräume oder bewegliche Türen nach, was die Nachbildung noch authentischer wirken lässt.
Wie groß sind Lego Speed Champions-Modelle?
Die Größe der Lego Speed Champions-Modelle folgt einem einheitlichen Maßstab, der über die Jahre weiterentwickelt wurde. Seit 2020 setzt Lego auf ein breiteres 8-Noppen-Format, das mehr Raum für Details bietet.
- Standardfahrzeuge im 8-Noppen-Format: Diese Modelle messen etwa 15 bis 17 Zentimeter in der Länge und rund 7 Zentimeter in der Breite. Durch den breiteren Maßstab wirken die Fahrzeuge proportionaler und bieten Platz für detailliertere Seitenpartien und realistischere Radkästen.
- Ältere 6-Noppen-Modelle: Vor 2020 erschienene Lego Speed-Sets nutzen ein schmaleres Format mit etwa 12 bis 14 Zentimetern Länge. Diese kompakteren Fahrzeuge sind bei Sammlern weiterhin beliebt, unterscheiden sich optisch aber deutlich von den neueren Modellen.
- Großformat und Sondermodelle: Einzelne Lego Speed Champions-Sets erscheinen in größerem Maßstab und erreichen Längen von über 25 Zentimetern. Diese Modelle bieten besonders hohe Teileanzahlen und richten sich vorrangig an erwachsene Sammler.
Der einheitliche Maßstab innerhalb der aktuellen Serie ermöglicht eine optisch stimmige Präsentation mehrerer Modelle nebeneinander. Alle Fahrzeuge passen proportional zueinander, was sie ideal für Vitrinen und Regale macht.
Kann ich mehrere Lego Speed Champions-Modelle kombinieren oder ausstellen?
Lego Speed Champions-Modelle eignen sich hervorragend für den Aufbau einer eigenen Fahrzeugsammlung. Durch den einheitlichen Maßstab lassen sich verschiedene Sets harmonisch zusammenstellen und präsentieren.
Einige Sets enthalten neben dem Fahrzeug zusätzliche Rennstrecken-Elemente wie Startlinien, Boxenstopp-Stationen oder Siegerpodeste. Diese Ergänzungen verwandeln eine reine Fahrzeugsammlung in eine bespielbare Rennszene. Im Bereich Spielwaren bieten solche kombinierbaren Elemente langfristigen Spielwert, der weit über den reinen Aufbau hinausgeht.
Für die Präsentation empfehlen sich staubgeschützte Vitrinen oder spezielle Lego-Displayständer. Viele Sammler gestalten individuelle Dioramen mit Straßenabschnitten, Garagen oder Werkstätten, um ihre Lego Speed Champions-Fahrzeuge wirkungsvoll in Szene zu setzen. Beleuchtungselemente sorgen für zusätzliche Akzente und heben besondere Modelle hervor.
Praxistipp: Thematisch sortiert ausstellen
Gruppieren Sie Ihre Modelle nach Kategorien – etwa alle Lego Speed Champions Ferrari zusammen, alle F1-Boliden in einer Reihe oder historische Klassiker in einem separaten Bereich. So entsteht eine übersichtliche und ansprechende Sammlung.
Eignen sich Lego Speed Champions-Sets als Sammlerobjekt?
Lego Speed Champions Sets haben sich als begehrte Sammlerobjekte etabliert. Besonders limitierte Modelle und ausgelaufene Sets gewinnen nach der Produktionseinstellung häufig an Wert.
| Faktor | Einfluss auf Sammlerwert | Empfehlung |
|---|---|---|
| Limitierte Auflage | Hoher Wertzuwachs nach Produktionsende | Frühzeitig bei autorisierten Händlern kaufen |
| Lizenzierte Marke | Beliebte Marken erzielen höhere Preise | Ferrari, Porsche, Nissan Skyline Lego Sets beobachten |
| Zustand und Verpackung | Originalverpackung erhöht Wert erheblich | Verpackung ungeöffnet oder unbeschädigt aufbewahren |
| Sonderedition | Exklusivsets bei Händlern besonders gefragt | Exklusive Veröffentlichungen zeitnah sichern |
Der Sammlerwert eines Lego Speed Champions-Sets hängt maßgeblich von Angebot und Nachfrage ab. Ausgelaufene Modelle wie bestimmte Nissan Skyline Lego-Varianten oder frühe Ferrari-Sets erzielen auf dem Zweitmarkt deutlich höhere Preise als der ursprüngliche Verkaufspreis. Im Bereich KFZ, Hobby & Haushalt sind diese Sets bei Sammlern besonders gefragt.
Für Sammler, die primär den langfristigen Wert im Blick haben, empfiehlt sich der Kauf bei autorisierten Händlern, um Originalität und Vollständigkeit sicherzustellen. Geöffnete und einmal aufgebaute Sets behalten ihren Wert besser, wenn alle Teile vollständig und die Bauanleitung vorhanden sind.
Achtung: Originalverpackung sorgfältig aufbewahren
Die Originalverpackung eines Lego Speed Champions Sets trägt erheblich zum Sammlerwert bei. Bewahren Sie die Box möglichst unversehrt und trocken auf. Beschädigte oder fehlende Verpackungen können den Wiederverkaufswert um 20 bis 40 Prozent mindern.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Lego Speed Champions
Sind Lego Speed Champions-Sets mit anderen Lego-Serien kompatibel?
Lego Speed Champions-Sets basieren auf dem klassischen Lego-Stecksystem und sind vollständig mit allen anderen Lego-Serien kompatibel. Steine, Platten und Technik-Elemente lassen sich problemlos mit Sets aus Lego City, Lego Technic oder Lego Creator kombinieren. So können eigene Rennstrecken, Garagen oder ganze Stadtlandschaften entstehen, in die sich die Speed Champions-Fahrzeuge nahtlos einfügen. Die Minifiguren passen ebenfalls zu allen Standard-Lego-Figuren.
Welche Lego Speed Champions-Sets sind besonders beliebt?
Zu den gefragtesten Lego Speed Champions-Modellen gehören die Ferrari-Reihe mit verschiedenen Straßen- und Rennfahrzeugen, die Porsche-Sets mit klassischen und modernen Sportwagen sowie die Formel-1-Sets wie der Lego Mercedes F1. Historische Fahrzeuge wie der Lego Aston Martin oder der Lego Nissan Skyline sprechen Fans bestimmter Automobilepochen an. Doppelsets mit zwei Fahrzeugen und Rennen-Elementen bieten besonders viel Spielwert und eignen sich gut als Geschenk.
Wie pflege und reinige ich aufgebaute Lego Speed Champions-Modelle?
Aufgebaute Lego Speed Champions-Modelle sammeln mit der Zeit Staub, der sich in den feinen Zwischenräumen der Steine festsetzt. Verwenden Sie einen weichen Pinsel oder Druckluft aus der Dose, um Staub schonend zu entfernen. Vermeiden Sie Wasser oder Reinigungsmittel, da diese Aufkleber ablösen und Drucke beschädigen können. Staubgeschützte Vitrinen im Bereich Multimedia reduzieren den Reinigungsaufwand erheblich und schützen die Modelle vor Verblassen durch direkte Sonneneinstrahlung.