- Produkt-Art
- Mikrowellenhalterung5Mikrowellenhaube2
- Preis
- Verfügbarkeit
- 44
- Marke
- My Wall3Xavax3KitchBo1
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Wernberg1
- Refurbished & Angebote
Mikrowellen-Zubehör
7 Ergebnisse

Xavax 00111542 M-Capo Mikrowellenhaube Transparent (diffus)





Ratgeber
Mikrowellenzubehör: Praktische Helfer für mehr Komfort und Sauberkeit
Mikrowellenzubehör erweitert die Funktionalität Ihrer Mikrowelle und erleichtert die tägliche Nutzung in der Küche erheblich. Ob Sie Mahlzeiten zubereiten, Speisen aufwärmen oder kochen – das passende Zubehör sorgt stets für mehr Hygiene, Schutz und Effizienz. Moderne Produkte vereinen praktischen Nutzen mit durchdachtem Design und tragen dazu bei, dass Ihre Mikrowelle länger sauber bleibt und zuverlässig funktioniert.
Die Auswahl an Mikrowellenzubehör reicht von einfachen Abdeckhauben über Ersatzteile bis hin zu praktischen Halterungen für die Wandmontage. Ein Spritzschutz verhindert, dass Speisen im Innenraum verspritzen. Mikrowellenhauben bieten darüber hinaus zusätzlichen Schutz und erleichtern die Reinigung. Eine Mikrowellenhalterung schafft Platz auf der Arbeitsfläche und ermöglicht eine platzsparende Aufhängung des Geräts.
Dieser Ratgeber zeigt Ihnen, welches Mikrowellenzubehör für Ihre Bedürfnisse geeignet ist und worauf Sie beim Kauf achten sollten.
Wichtig: Achten Sie darauf, dass Mikrowellenzubehör ausdrücklich für die Nutzung in der Mikrowelle geeignet ist. Nicht alle Materialien sind mikrowellengeeignet – metallische Gegenstände können Funken verursachen und das Gerät beschädigen.
Was versteht man unter Mikrowellenzubehör und wofür wird es verwendet?
Mikrowellenzubehör umfasst alle Produkte, die die Funktionalität, Pflege und Nutzung einer Mikrowelle verbessern oder ergänzen. Diese Zubehörteile erfüllen unterschiedliche Aufgaben und tragen zur Langlebigkeit des Geräts bei.
Zum Mikrowellenzubehör zählen Abdeckungen, die verhindern, dass Speisen beim Erhitzen im Innenraum verspritzen. Dies erleichtert die Reinigung erheblich und spart Zeit. Weitere wichtige Artikel sind Ersatzdrehteller sowie spezielle Behälter für die Mikrowelle.
Darüber hinaus gibt es praktische Lösungen wie eine Mikrowellenaufhängung oder -halterung, mit der sich das Gerät platzsparend an der Wand befestigen lässt. Diese sind besonders in kleinen Küchen beliebt, da sie wertvolle Arbeitsfläche freihalten. Mikrowellenzubehör dient somit dem Schutz des Geräts, der Erleichterung der Reinigung und der optimalen Nutzung des Platzes.
Welche Zubehörteile für die Mikrowelle gibt es und welche Aufgaben erfüllen sie?
Mikrowellenzubehör lässt sich in verschiedene Kategorien einteilen, die jeweils spezifische Funktionen erfüllen.
| Zubehörteil | Funktion | Material | Einsatzbereich |
|---|---|---|---|
| Spritzschutz | Verhindert Verschmutzung | Kunststoff, Glas | Erhitzen von Speisen |
| Mikrowellenhauben | Abdeckung mit Belüftung | Kunststoff | Aufwärmen von Mahlzeiten |
| Drehteller | Gleichmäßige Erwärmung | Glas | Ersatz bei Beschädigung |
| Halterungen | Wandmontage | Metall | Platzsparende Aufhängung |
Spritzschutz und Abdeckhauben
Ein Spritzschutz für die Mikrowelle ist unverzichtbar, wenn Sie häufig Speisen mit Flüssigkeit erhitzen. Die Haube wird über den Teller gestellt und verhindert, dass Fettspritzer oder Sauce an den Innenwänden haften. Mikrowellenhauben verfügen häufig über Belüftungsöffnungen, die Dampf entweichen lassen.
Halterungen und Aufhängungen
Eine Mikrowellenhalterung ermöglicht die Wandmontage des Geräts. Diese Lösung ist ideal für kleine Küchen, in denen Arbeitsfläche knapp ist. Achten Sie beim Kauf auf die maximale Traglast und die Kompatibilität mit Ihrem Mikrowellenmodell.
Praxistipp: Belüftete Mikrowellenhauben verhindern Kondenswasser
Wählen Sie Mikrowellenhauben mit integrierten Belüftungsschlitzen. Diese lassen Dampf kontrolliert entweichen und verhindern gleichzeitig, dass sich Kondenswasser im Innenraum bildet.
Wie wähle ich das passende Mikrowellenzubehör für meine Mikrowelle aus?
Die Auswahl des richtigen Mikrowellenzubehörs erfordert Aufmerksamkeit bei mehreren Kriterien.
- Größe und Kompatibilität prüfen: Messen Sie den Innenraum Ihrer Mikrowelle. Das Zubehör sollte ausreichend Platz bieten, ohne den Drehteller zu blockieren.
- Materialeignung sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich mikrowellengeeignete Materialien. Kunststoff-Zubehör sollte die Kennzeichnung „mikrowellenfest" tragen.
- Einsatzzweck definieren: Für Suppen und Eintöpfe ist ein hoher Spritzschutz sinnvoll. Wenn Sie Ihre Mikrowelle regelmäßig nutzen, lohnt sich eine stabile Wandhalterung.
- Qualität bewerten: Hochwertiges Mikrowellenzubehör erkennen Sie an glatten Kanten und einer gleichmäßigen Materialstärke.
- Reinigungsfreundlichkeit beachten: Wählen Sie Zubehör, das spülmaschinenfest ist.
Wenn Sie Zubehör fürs Kochen und Backen auch in der Mikrowelle verwenden möchten, achten Sie darauf, dass es ausdrücklich dafür geeignet ist.
Was sollte man beim Kauf von Mikrowellenzubehör beachten?
Beim Kauf von Mikrowellenzubehör spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
- Zertifizierung und Sicherheit: Achten Sie auf Prüfsiegel und Herstellerangaben zur Mikrowelleneignung. Zubehör sollte frei von BPA sein. Seriöse Hersteller geben klare Angaben zu Materialzusammensetzung und Temperaturbeständigkeit.
- Design und Funktionalität: Durchdachtes Design erleichtert die Handhabung. Griffmulden an Abdeckhauben ermöglichen sicheres Entfernen. Transparente Hauben erlauben Sichtkontrolle während des Erhitzens.
- Montage bei Halterungen: Wenn Sie eine Mikrowellenhalterung kaufen möchten, prüfen Sie die Montageanleitung. Nicht alle Halterungen eignen sich für Rigipswände.
- Preis-Leistungs-Verhältnis: Hochwertiges Mikrowellenzubehör kostet mehr, hält dafür aber auch deutlich länger. Investieren Sie in daher zuverlässiges Zubehör.
Warum ist die Materialwahl beim Mikrowellenzubehör so wichtig?
Die Materialwahl entscheidet über Sicherheit, Haltbarkeit und Funktionalität des Mikrowellenzubehörs.
- Kunststoff ist das gängigste Material. Es sollte hitzebeständig bis mindestens 120 °C sein und keine Weichmacher enthalten. Hochwertiger Kunststoff verformt sich nicht und gibt keine Partikel an Speisen ab.
- Glas eignet sich hervorragend für Drehteller und Abdeckungen, da es hitzebeständig, geschmacksneutral und langlebig ist. Glasprodukte nehmen keine Gerüche oder Verfärbungen an.
- Metall ist in der Mikrowelle grundsätzlich ungeeignet, da es Mikrowellenstrahlen reflektiert und Funkenbildung verursacht.
Achtung: Minderwertige Materialien können gesundheitsschädlich sein
Billiges Kunststoff-Zubehör kann bei Erhitzung Schadstoffe freisetzen, die in die Speisen übergehen. Investieren Sie in geprüfte Qualität von zuverlässigen Herstellern.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Mikrowellenzubehör
Kann ich mein Mikrowellenzubehör in der Spülmaschine reinigen?
Viele modernen Mikrowellenzubehörteile aus Kunststoff oder Glas sind spülmaschinenfest. Prüfen Sie die Herstellerangaben auf dem Produkt. Glasdrehteller und hochwertige Kunststoffhauben vertragen problemlos die Spülmaschine. Bei günstigen Produkten kann die Spülmaschine zu Verformungen führen. In diesem Fall ist Handwäsche mit warmem Wasser die bessere Wahl.
Wie lange hält gutes Mikrowellenzubehör bei regelmäßiger Nutzung?
Hochwertiges Mikrowellenzubehör hält bei sachgemäßer Pflege mehrere Jahre. Glasprodukte wie Drehteller haben die längste Lebensdauer. Kunststoff-Zubehör in guter Qualität hält etwa 3-5 Jahre. Häufige Nutzung kann zu leichten Verfärbungen führen, die jedoch die Funktion nicht beeinträchtigen. Regelmäßige Reinigung verlängert die Nutzungsdauer erheblich.