Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Reiseadapter

Sicher reisen, clever ankommen: Die richtige Wahl der Reiseadapter ist für Unternehmen wichtig, um allen Mitarbeitern in Sachen Stromversorgung eine reibungslose Geschäftsreise zu ermöglichen. Für welche Länder braucht man Adapter und worauf kommt es beim Kauf eines Reisesteckers an? Erfahren Sie in unserem Ratgeber, wie Sie Kompatibilitätsprobleme bei internationalen Reisen vermeiden.

  • Was sind Reisesadapter?

  • Die verschiedenen Arten von Reiseadaptern

  • Welchen Steckdosen-Bauformen gibt es?

  • Merkmale und mögliche Zusatzfunktionen von Reiseadaptern

  • FAQ

Reiseadapter für Aufladen elektronischer Geräte auf Reisen


Was sind Reiseadapter?

Reiseadapter

Je nachdem, in welches Land die Reise führt, ändert sich die Bauform der Steckdosen. Anzahl und Anordnung der Kupplungen passen dann gegebenenfalls nicht zum Eurostecker heimischer Geräte. Reisestecker, international Travel Adapter genannt, sind daher Verbindungselemente, die bauliche Unterschiede überbrücken und damit Kompatibilität herstellen

Sehr wichtig ist der Fakt, dass einfache Reisestecker reine Adapter zum Anpassen des Netzsteckertyps sind.

Sie verändern nicht die aus der Steckdose kommende elektrische Spannung (Volt). Diese kann international unterschiedlich ausfallen.

In den USA beispielsweise liegen lediglich 120 Volt an, während es in Deutschland 230 Volt sind und viele EU-Elektrogeräte auf den Betrieb mit 230 Volt ausgelegt sind. Die unterschiedliche Netzspannung kann bewirken, dass die elektrischen Geräte aus der Heimat aufgrund des Spannungsgefälles nicht funktionieren.

Notwendig für die Nutzung des Stroms ist dann ein Transformator, der entweder Teil des Reisesteckers ist oder als externes Bauteil vorgeschaltet wird.

Bei einem Kombi-Gerät handelt es sich genau genommen nicht mehr um einen reinen Reiseadapter, sondern einen Reisekonverter.

Viele moderne Elektrogeräte besitzen ein Universalnetzteil, das von sich aus Spannungsunterschiede ausgleicht. Hier muss auf die Herstellerangaben geschaut werden.



Die verschiedenen Arten von Reiseadaptern

Es werden länderspezifische und Universal-Reiseadapter unterschieden. Erster sind die günstigere Wahl, wenn Reisende häufig dasselbe Land aufsuchen und nur für dieses einen Adapter benötigen.

Länderspezifische Modelle sind klein und leicht und damit ideal für das Handgepäck.

 Reisestecker für EU-Geräte mit Großbritannien als Reiseziel

Universal-Reiseadapter vereinen in sich mehrere Buchsen-Varianten und sind damit in bis zu 150 verschiedenen Ländern nutzbar.

Die Adapter sind für diesen Zweck etwas größer und minimal schwerer.

Universal-Reiseadapter mit 2 USB-Anschlüssen


Welchen Steckdosen-Bauformen gibt es?

Es gibt eine große Vielfalt an Bauformen, die allerdings teils untereinander kompatibel sind. Die wichtigsten Stecker für internationale Steckdosen sind:

Typ ADieser Steckertyp wird in Nord- und Mittelamerika sowie in Teilen Südamerikas und Asiens (z. B. China und Japan) verwendet und verfügt über zwei flache Stifte ohne Erdung.
Typ BEr ist ähnlich zu Typ A, besitzt aber einen zusätzlichen Erdungsstift. Typ B wird hauptsächlich in Nord- und Mittelamerika verwendet.
Typ CDieser Eurostecker ist ein zweipoliger Stecker ohne Schutzkontakt, der in den meisten europäischen Ländern, Russland und Teilen von Asien verwendet wird.
Typ DHäufig in Indien, Nepal und einigen afrikanischen Ländern anzutreffen, hat dieser drei runde Stifte in einer dreieckigen Formation.
Typ E/FEr ist ebenso wie der Eurostecker in den meisten europäischen Ländern verbreitet und auch als Schuko-Stecker (Schutzkontakt-Stecker) bekannt. Er verfügt über zwei runde Stifte samt mittiger Erdungskontaktspitze.
Typ GDieser Steckertyp mit drei Stiften in einer dreieckigen Anordnung wird hauptsächlich in Großbritannien, auf Malta und Zypern sowie in einigen Ländern des Nahen Ostens verwendet.
Typ HSteckdosen und Stecker vom Typ H gibt es nur in Israel. Der Eurostecker (C) ist aber kompatibel.
Typ IDer Stecker hat zwei schräge, flache Stifte und einen senkrechten Erdungsstift. Genutzt wird er in Australien, Neuseeland und Teilen von China und Argentinien.
Typ JDas Modell mit drei runden Stifte in einer waagerechten Reihe wird in der Schweiz und Liechtenstein benutzt. Auch C-Stecker funktionieren hier.
Typ KDer Steckertyp wird nur in Dänemark und Grönland verwendet und hat zwei runde Stifte sowie einen zusätzlichen Erdungsstift. Er passt sowohl zu C als auch E/F.
Typ LSteckdosen von Typ L sind noch selten in historischen Gebäuden in Italien und in Südafrika anzutreffen.
Typ MDer dreipolige Stecker ist der einzige Standard in Lesotho und Eswatini. Zudem ist er in Südafrika anzutreffen.
Reiseziel und Steckertypen


Merkmale und mögliche Zusatzfunktionen von Reiseadaptern

Neben der Bauform und der Frage, ob Adapter zusätzlich die Netzspannung umwandeln, gibt es zwei weitere Merkmale, auf die es zu achten gilt.

Maximale Leistung

Damit Strom aus der Steckdose genutzt werden kann, ist nicht nur die anliegende Spannung wichtig. Es muss beachtet werden, wie viel Watt der Reiseadapter verarbeiten kann und diese Spanne kann Werte zwischen 800 und 2.500 Watt abdecken. Da vor allem Geräte mit Heizelementen viel Watt benötigen, sind es in der Praxis Elektrogeräte wie ein Föhn, die die maximale Belastbarkeit ausreizen könnten.

Sicherheit

Achten Sie unbedingt darauf, dass ein Reisestecker zertifiziert ist und entsprechend grundlegenden Sicherheitsvorgaben entspricht. Für Geräte aus der EU ist die CE-Kennzeichnung relevant, kommen Adapter aus den USA, sollte dieser FCC-zertifiziert und damit von der Behörde „Federal Communications Commission“ freigegeben sein. Im Vereinigten Königreich gilt die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessed).

Hochwertige Reiseadapter verfügen über mindestens eine eingebaute Sicherung, die gemäß BS 1362 als Überstromschutzeinrichtung dient.
Abseits dieser Merkmale bieten moderne Reiseadapter oft zusätzliche Funktionen, die über die einfache Konvertierung von Steckertypen hinausgehen:

USB-Ports

Manche Reisestecker verfügen über integrierte USB-Anschlüsse und werden so zum USB-Ladegerät für Smartphones, Tablets und Co. Bis zu vier Ports sind häufig anzutreffen und manche Hersteller bieten neben USB-A auch USB-C.

Klappmechanismus

Einige Reiseadapter verfügen über einen Klappmechanismus, der es ermöglicht, die Steckerpins bei Nichtgebrauch einzuklappen, um Platz zu sparen und das Risiko von Beschädigungen zu reduzieren.



FAQ

Sind alle Stecker in Europa gleich?

Obwohl viele Länder innerhalb Europas dieselben Steckertypen – Eurostecker und Schuko-Stecker – verwenden, gibt es Unterschiede. Vor allem der Stecker Typ G ist wichtig, denn er wird für Reisen nach England, Wales, Schottland, Nordirland und für Zypern und Malta benötigt.

Wann lohnen sich Reiseadapter für deutsche Unternehmen?

Zum einen können Mitarbeiter mit Reisesteckern ausgestattet werden, wenn sie Geschäftsreisen ins Ausland unternehmen. Zum anderen sind Reiseadapter praktisch beim Empfang internationaler Gäste im Unternehmen. Sie können als Gastgeber passende Adapter für deutsche Steckdosen bereithalten und den Aufenthalt der Geschäftspartner so positiv mitgestalten.

Häufige Reiseziele: Welche Stecker in welchem Land?

Da Länder unterschiedliche Steckertypen und Netzspannungen verwenden, müssen sowohl das Herkunftsland der Geräte als auch die Steckdosen am Reiseziel bei der Wahl bedacht werden. Folgende Tabelle zeigt eine kleine Übersicht zu Steckertypen häufiger Reiseländer:

LandSteckertypNetzspannung
DeutschlandC und E/F230 V
SchweizJ230 V
ItalienE/F und L230 V
England, Wales, Schottland, NordirlandG230 V
JapanA und B100 V
USA, KanadaA und B 120 V für Kleingeräte
China A, C und I220 V
Australien, NeuseelandI230 V
BrasilienN110 V bis 240 V
%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Stanley, DeWalt und Facom (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marken Stanley, DeWalt und Facom.

2 Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste