Der Druckverschluss 3M Dual Lock SJ 4570 eignet sich für eine stabile und problemlos wieder lösbare Verbindung. Die Rückseite ist selbstklebend und kann auf allen fettfreien und trockenen Untergründen zum Einsatz kommen. Bei diesem Band handelt es sich um ein Klettband, dessen Stärke und rüttelresistente Verbindung sowohl beim Heimwerken, als auch im Haushalt oder in der Industrie überzeugen kann. Man muss für eine optimale Verbindung nicht bohren und kann stattdessen das Klettband an den Stellen einsetzen, wo eine Bohrung die Substanz eines Untergrundes zerstören oder aufgrund des Materials nicht geeignet sein würde. Die Klettverbindung selbst ist bis zu 1000 Mal wieder lösbar und kann erneut verwendet werden. Trotz der starken Haftung, die im Innen- und Außenbereich überzeugen kann, wird die Klebefläche nicht beansprucht und löst sich nicht vom Untergrund. Es handelt sich bei diesem Band von 3M um ein Einkomponenten System, welches mit sich selbst verbunden und für flexible Anbringungen mit wieder lösbarer Eigenschaft verwendet wird. Rüttelfest, sowie Geräusche und Schwingungen dämpfend, kann man das Band auch im industriellen Einsatz nutzen. Die Pads sind lösungsmittelbeständig und können einzeln, sowie bei sehr starken Verbindungen über eine größere Länge in Reihe genutzt werden. Die Zugfestigkeit präsentiert sich hervorragend und lässt auch beim mehrmaligen Gebrauch des Klettbandes nicht nach. Wichtig ist, dass der Klebegrund für das Band fettfrei und trocken, sowie nicht mit einem lösbaren Lack oder einer Papierschicht überzogen ist. Ein stabiler Untergrund erhöht die Haftung und wirkt sich auf den Einsatz im Kfz Bereich, im Haushalt oder Bau vorteilhaft aus. Eigenschaften: •Hochfester Kleber, der auf nahezu allen Untergründen hervorragend haftet. •bis zu 1000mal, wiederlösbare Verbindung. •Hervorragende Zugfestigkeit •Rüttelfeste Verbindung •Geräusch- und schwingungsdämpfend •Lösemittelbeständigkeit •für Innen & Außen- anwendungen geeignet Dieses Produkt ist ein "Einkomponenten"-System, das heißt es muss mit sich selbst verbunden werden! Lieferumfang: •3M SJ4570 Klettband •Breite: 50,8mm •Länge: 1 Meter •Farbe: Transluzent Anwendungen: •Wiederlösbaren Befestigung im Innen & Außen -Bereich z.B.: •Verkleidungen •Abdeckungen •Bauteilen •KfZ-Bereich •Haushalt •Möbel •Maschienenbau •Werbemittelbereich •Spielzeugbereich •Dekorationsbereich
Beschreibung
Der Druckverschluss 3M Dual Lock SJ 4570 eignet sich für eine stabile und problemlos wieder lösbare Verbindung. Die Rückseite ist selbstklebend und kann auf allen fettfreien und trockenen Untergründen zum Einsatz kommen. Bei diesem Band handelt es sich um ein Klettband, dessen Stärke und rüttelresistente Verbindung sowohl beim Heimwerken, als auch im Haushalt oder in der Industrie überzeugen kann. Man muss für eine optimale Verbindung nicht bohren und kann stattdessen das Klettband an den Stellen einsetzen, wo eine Bohrung die Substanz eines Untergrundes zerstören oder aufgrund des Materials nicht geeignet sein würde. Die Klettverbindung selbst ist bis zu 1000 Mal wieder lösbar und kann erneut verwendet werden. Trotz der starken Haftung, die im Innen- und Außenbereich überzeugen kann, wird die Klebefläche nicht beansprucht und löst sich nicht vom Untergrund. Es handelt sich bei diesem Band von 3M um ein Einkomponenten System, welches mit sich selbst verbunden und für flexible Anbringungen mit wieder lösbarer Eigenschaft verwendet wird. Rüttelfest, sowie Geräusche und Schwingungen dämpfend, kann man das Band auch im industriellen Einsatz nutzen. Die Pads sind lösungsmittelbeständig und können einzeln, sowie bei sehr starken Verbindungen über eine größere Länge in Reihe genutzt werden. Die Zugfestigkeit präsentiert sich hervorragend und lässt auch beim mehrmaligen Gebrauch des Klettbandes nicht nach. Wichtig ist, dass der Klebegrund für das Band fettfrei und trocken, sowie nicht mit einem lösbaren Lack oder einer Papierschicht überzogen ist. Ein stabiler Untergrund erhöht die Haftung und wirkt sich auf den Einsatz im Kfz Bereich, im Haushalt oder Bau vorteilhaft aus. Eigenschaften: •Hochfester Kleber, der auf nahezu allen Untergründen hervorragend haftet. •bis zu 1000mal, wiederlösbare Verbindung. •Hervorragende Zugfestigkeit •Rüttelfeste Verbindung •Geräusch- und schwingungsdämpfend •Lösemittelbeständigkeit •für Innen & Außen- anwendungen geeignet Dieses Produkt ist ein "Einkomponenten"-System, das heißt es muss mit sich selbst verbunden werden! Lieferumfang: •3M SJ4570 Klettband •Breite: 50,8mm •Länge: 1 Meter •Farbe: Transluzent Anwendungen: •Wiederlösbaren Befestigung im Innen & Außen -Bereich z.B.: •Verkleidungen •Abdeckungen •Bauteilen •KfZ-Bereich •Haushalt •Möbel •Maschienenbau •Werbemittelbereich •Spielzeugbereich •Dekorationsbereich
Häufig gesuchte Klettverschlüsse zum Befestigen und Fixieren: