Es ist im Grunde unserESP32-S3 TFT Feather aber mit dem TFT-Farbdisplay von 240 x 135 auf der Rückseite und nicht auf der Vorderseite. Das macht es großartig für Panel-montierte Projekte, zumal wir auch etwas Platz für 3 Tasten haben, um mitzumachen. Es ist wie ein All-in-One-Display-Interface-Entwicklungsboard, das vom fantastischen ESP32-S3-WLAN-Modul angetrieben wird. Dieses Feather wird mit nativem USB und4 MB Flash + 2 MB PSRAM geliefert, sodass es perfekt für die Verwendung mit CircuitPython oder Arduino geeignet ist mit kostengünstigem WLAN. Natives USB bedeutet, dass es sich wie eine Tastatur oder ein Laufwerk verhalten kann. WiFi bedeutet, dass es für IoT-Projekte großartig ist. Und Feather bedeutet, dass es für die Erweiterbarkeit mit der großen Community von Feather Wings zusammenarbeitet. Der ESP32-S3 ist eine hochintegrierte, stromsparende 2,4-GHz-Wi-Fi/BLE-System-on-Chip (SoC)-Lösung mit integriertem nativem USB sowie einigen anderen interessanten neuen Technologien wie Time von Flugdistanzmessungen und KI-Beschleunigung. Mit seiner hochmodernen Energie- und HF-Leistung ist dieses SoC die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien in Bezug auf dasInternet der Dinge (IoT),tragbare Elektronik und Smart Homes. Das Feather ESP32-S3 verfügt über einen Dual-Core-240-MHz-Chip und ist daher mit dem Dual-Core von ESP32 vergleichbar. Es gibt jedoch keine BluetoothClassic -Unterstützung, sondern nur Bluetooth LE. Dieser Chip ist ein großer Fortschritt gegenüber dem früheren ESP32-S2! Dieses ESP32-S3-Minimodul, das wir auf dem Feather verwenden, verfügt über 4MB Flash und 2MB PSRAM sowie jede Menge 512KB SRAM, sodass es perfekt für die Verwendung mit CircuitPython-Unterstützung oder immer dann geeignet ist, wenn massive Puffer benötigt werden: für schnellen Speicher Verwenden Sie für den Zugriff SRAM, für einen langsameren, aber geräumigeren Zugriff PSRAM. Es eignet sich auch hervorragend für die Verwendung in ESP-IDF oder mit Arduino-Unterstützung. Das Farb-TFT ist mit den SPI-Pins verbunden und verwendet zusätzliche Pins zur Steuerung, die nicht den Breakout-Pads ausgesetzt sind. Es ist das gleiche Display wie hier, mit 240x135Pixeln und IPS, sodass Sie aus jedem Winkel leuchtende Farben erhalten. Die Hintergrundbeleuchtung ist auch mit einem separaten Pin verbunden, sodass Sie die Hintergrundbeleuchtung nach Belieben nach oben und unten modulieren können. Für geringen Stromverbrauch verfügt der Feather über einenzweitenLow-Dropout-3,3-V-Regler. Der Regler wird mit einem GPIO-Pin auf der Freigabeleitung gesteuert und kann die Stromversorgung zum Stemma QT-Port und zum TFT unterbrechen. Es gibt auch einen separaten Power-Pin für das NeoPixel, mit dem es für eine noch geringere Ruheleistung deaktiviert werden kann. Wenn alles ausgeschaltet ist und sich im Tiefschlafmodus befindet, verbraucht die TFT-Feder etwa 100 uA Strom. Eigenschaften: ESP32-S3 Dual Core 240 MHz Tensilica-Prozessor – die nächste Generation des ESP32-Sx mit nativem USB, sodass er wie eine Tastatur/Maus, ein MIDI-Gerät, ein Laufwerk usw. fungieren kann! li> Mini-Modul hat FCC/CE-Zertifizierung und wird mit 4 MByte Flash und 2 MByte PSRAM geliefert - Sie können riesige Datenpuffer haben Farbiges 1,14-Zoll-IPS-TFT mit 240 x 135 Pixel – helles und farbenfrohes Display mit ST7789-Chipsatz, das aus jedem Blickwinkel betrachtet werden kann. Drei taktile Benutzertasten – D0, D1 und D2. D0/BOOT0 wird bei Bedarf auch zum Aufrufen des ROM-Bootloader-Modus verwendet. Energieoptionen – USB Typ Coder Lipoly-Akku Laden des eingebauten Akkus bei Stromversorgung über USB-C LiPoly-Batterieüberwachung – Der MAX17048-Chip überwacht Ihre Batterie aktiv auf Spannung und Ladezustand/Prozentsatz über I2C Zurücksetzen und DFU (BOOT0)-Tasten, um in den ROM-Bootloader zu gelangen (der ein serieller USB-Anschluss ist, sodass Sie kein separates Kabel benötigen!) Serial Debug Output Pin (optional, zur Überprüfung der seriellen Hardware-Debug-Konsole) STEMMA QT -Anschluss für I2C-Geräte mit umschaltbarer Stromversorgung, damit Sie in den Energiesparmodus wechseln können. Ein/Laden/Benutzer LEDs + StatusNeoPixel mit Pin-gesteuerter Stromversorgung für geringen Stromverbrauch Low-Power-freundlich ! Im Deep-Sleep-Modus können wir die Stromaufnahme aus der Lipoly-Verbindung auf 40 bis 50 uA reduzieren. Der Ruhestrom stammt vom Leistungsregler, dem ESP32-S2-Chip und dem Lipoly-Monitor. Schalten Sie das NeoPixel und die externe I2C/TFT-Stromversorgung aus, um die niedrigste Ruhestromaufnahme zu erzielen. Funktioniert mit Arduino oder CircuitPython