Dies ist ein meterlangerAdafruit NeoPixel Slim LED Dot Strand !Das Anbringen von NeoPixel-Streifen an deinem Kostüm kann ein Kampf sein, da die flexiblen Leiterplatten bei zu viel Biegung reißen können. Wie fügt man also kleine Farbpunkte hinzu? Verwenden Sie dieses verseilte NeoPixel, das weiche Kunststoffschnüre aus plattiertem Draht verwendet! Sie sind sehr klein, so dass sie leicht in jede Struktur, jedes Kostüm oder wearable einzubetten sind. Die Drähte können übergenäht oder in einen Guss eingebettet werden. Der Streifen besteht aus weichen Kunststoffdrähten mit einem beschichteten NeoPixel alle ~ 50mm (~ 2 Zoll) mit insgesamt 20 LEDs . Diese sind etwas wetterfest mit PVC-Beschichtung auf den Drähten und Epoxidpunkten über den LEDs, sie werden den vorübergehenden Gebrauch im Freien ertragen, aber wir empfehlen immer noch nicht, sie zu waschen oder unter Wasser zu tauchen . Sie können den Strang ziemlich einfach mit Drahtschneidern schneiden.. Anbindung an diese ist etwas schwierig, da es keine Strom- / Datenmarkierungen gibt (es gibt keine Leiterplatte!) Schauen Sie sich stattdessen die transluzenten Drähte an. Der rote Draht ist V + Strom, der mittlere Draht ist Daten in und der letzte Draht ist Masse. Die Litzen werden mit vorgesteckten Anschlüssen geliefert, aber Sie können auch vorsichtig an die flexiblen Drähte löten.Sie können das 3-polige JST-Set aufnehmenum es in eine schnelle Verbindung zu verwandeln. Natürlich können Sie auch Stränge miteinander verbinden, um sie länger zu machen, achten Sie einfach darauf, wie viel Strom Sie benötigen!Wir haben eine 5V / 4A-Versorgung, die in der Lage sein sollte, 1 Meter zu betreibenundeine 5V / 10A-Versorgung, die bis zu 10 Meter fahren kann(je nach Verwendung)Sie müssen ein 5V DC-Netzteil verwenden, um diese Streifen zu versorgen, Verwenden Sie nicht höher als 6V oder Sie können den gesamten Streifen zerstören.
Beschreibung
Dies ist ein meterlangerAdafruit NeoPixel Slim LED Dot Strand !Das Anbringen von NeoPixel-Streifen an deinem Kostüm kann ein Kampf sein, da die flexiblen Leiterplatten bei zu viel Biegung reißen können. Wie fügt man also kleine Farbpunkte hinzu? Verwenden Sie dieses verseilte NeoPixel, das weiche Kunststoffschnüre aus plattiertem Draht verwendet! Sie sind sehr klein, so dass sie leicht in jede Struktur, jedes Kostüm oder wearable einzubetten sind. Die Drähte können übergenäht oder in einen Guss eingebettet werden. Der Streifen besteht aus weichen Kunststoffdrähten mit einem beschichteten NeoPixel alle ~ 50mm (~ 2 Zoll) mit insgesamt 20 LEDs . Diese sind etwas wetterfest mit PVC-Beschichtung auf den Drähten und Epoxidpunkten über den LEDs, sie werden den vorübergehenden Gebrauch im Freien ertragen, aber wir empfehlen immer noch nicht, sie zu waschen oder unter Wasser zu tauchen . Sie können den Strang ziemlich einfach mit Drahtschneidern schneiden.. Anbindung an diese ist etwas schwierig, da es keine Strom- / Datenmarkierungen gibt (es gibt keine Leiterplatte!) Schauen Sie sich stattdessen die transluzenten Drähte an. Der rote Draht ist V + Strom, der mittlere Draht ist Daten in und der letzte Draht ist Masse. Die Litzen werden mit vorgesteckten Anschlüssen geliefert, aber Sie können auch vorsichtig an die flexiblen Drähte löten.Sie können das 3-polige JST-Set aufnehmenum es in eine schnelle Verbindung zu verwandeln. Natürlich können Sie auch Stränge miteinander verbinden, um sie länger zu machen, achten Sie einfach darauf, wie viel Strom Sie benötigen!Wir haben eine 5V / 4A-Versorgung, die in der Lage sein sollte, 1 Meter zu betreibenundeine 5V / 10A-Versorgung, die bis zu 10 Meter fahren kann(je nach Verwendung)Sie müssen ein 5V DC-Netzteil verwenden, um diese Streifen zu versorgen, Verwenden Sie nicht höher als 6V oder Sie können den gesamten Streifen zerstören.