Mit dem ELRO DB3000 Funk-Türklingel-Set hören Sie immer, wenn jemand an Ihrer Tür ist. Dieses hochwertige Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster und einer tragbaren Inneneinheit mit einem hochwertigen Lautsprecher. Da das Innengerät batteriebetrieben ist (im Lieferumfang enthalten), können Sie es überall aufstellen, wo Sie möchten. Zuverlässige drahtlose Verbindung bis zu 300 m Der ELRO DB3000 ist komplett kabellos und daher einfach zu bedienen. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, so dass das Türklingel-Set auch in gut isolierten Neubauten einwandfrei funktioniert. In einem offenen Raum kann das Signal bis zu 300 m weit reichen, was mehr als genug ist, um es überall im Haus zu nutzen. 64 Melodien und 5 Lautstärken Mit nicht weniger als 64 Melodien, aus denen Sie wählen können, hat diese Türklingel immer ein Klingeln nach Ihrem Geschmack. Das bedeutet, dass Sie diese Türklingel ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen können. Die Lautstärke der Türklingel beträgt bis zu 110 dB und kann in 5 verschiedenen Stufen eingestellt werden. So können Sie beispielsweise die Lautstärke der Klingel stummschalten, wenn ein Kind schläft, und die Lautstärke erhöhen, wenn Sie eine Party feiern. Die Inneneinheit verfügt außerdem über eine LED-Beleuchtung, die aufleuchtet, wenn es an der Tür klingelt. Kompakt und witterungsbeständig Da die Türklingel nur 4 cm breit ist, passt sie problemlos an jede Außenanlage. Der Taster besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist wasserdicht nach IP65. Das bedeutet, dass die Türklingel nicht unbedingt unter einem Dach angebracht werden muss, sondern dass man sie auch bedenkenlos im Regen stehen lassen kann. Wichtige Spezifikationen
Komplettes Türklingelset mit Taster und Empfänger
Störungsfreies digitales Signal mit einer Reichweite von bis zu 300 m
64 Melodien
Lautstärke bis zu 110 dB, einstellbar in 5 Stufen
Blinkende LED-Leuchte im Empfänger zur Anzeige des Läutens der Glocken
IP56 wasserdicht
Kompakt, passt an jeden Türpfosten
Inklusive Batterien
Inkl. Montagematerial; Schrauben und Klebestreifen
Einfache Installation Die Installation des ELRO DB3000 Türklingel-Sets ist sehr einfach und kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden. Der Klingeldrücker kann mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben schnell an Ihrer Tür montiert werden. Da der Taster und der Empfänger bereits in der Verpackung angeschlossen sind, müssen Sie nur noch den Taster aktivieren und gegebenenfalls die Batterien einlegen. Danach ist das Türklingel-Set einsatzbereit! Inhalt des Pakets
Türklingel-Druckknopf
Innengerät
Batterien
Befestigungsmaterial, Klebestreifen und Schrauben
Gebrauchsanweisung