Mit dem ELRO DB3000 Funk-Türklingel-Set hören Sie immer, wenn jemand an Ihrer Tür ist. Dieses hochwertige Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster und 2 tragbaren Inneneinheiten mit einem hochwertigen Lautsprecher. So kann man die Klingel im ganzen Haus hören, wenn jemand klingelt. Da das Innengerät mit Batterien (im Lieferumfang enthalten) betrieben wird, können Sie es überall aufstellen, wo Sie möchten. Ideal auch, wenn Sie zum Beispiel im Garten sind.
Zuverlässige drahtlose Verbindung bis zu 300 m
Der ELRO DB3000 arbeitet komplett kabellos und ist daher einfach zu bedienen. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, so dass das Türklingel-Set auch in gut isolierten Neubauten einwandfrei funktioniert. In einem offenen Raum kann das Signal bis zu 300 m weit reichen, was mehr als genug ist, um es überall im Haus zu nutzen.
64 Melodien und 5 Klangstufen
Mit nicht weniger als 64 Melodien, aus denen Sie wählen können, hat diese Türklingel immer ein Klingeln nach Ihrem Geschmack. Das bedeutet, dass Sie diese Türklingel ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben einstellen können. Die Lautstärke der Türklingel beträgt bis zu 110 dB und kann in 5 verschiedenen Stufen eingestellt werden. So können Sie beispielsweise die Lautstärke der Klingel stummschalten, wenn ein Kind schläft, und die Lautstärke erhöhen, wenn Sie eine Party feiern. Die Inneneinheiten verfügen außerdem über eine LED-Beleuchtung, die aufleuchtet, wenn es an der Tür klingelt.
Kompakt und witterungsbeständig
Da die Türklingel nur 4 cm breit ist, passt sie problemlos an jede Außenanlage. Der Taster besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist wasserdicht nach IP65. Das bedeutet, dass die Türklingel nicht unbedingt unter einem Dach angebracht werden muss, sondern dass man sie auch bedenkenlos im Regen stehen lassen kann.
Wichtige Spezifikationen
Komplettes Türklingelset mit 1 Taster und 2 Empfängern
Störungsfreies digitales Signal mit einer Reichweite von bis zu 300 m
64 Melodien
Lautstärke bis zu 110 dB, einstellbar in 5 Tonstufen
Blinkende LED-Leuchte im Empfänger zur Anzeige des Läutens der Glocken
IP56 wasserdicht
Kompakt, passt an jeden Türpfosten
Inklusive Batterien
Inkl. Montagematerial; Schrauben und Klebestreifen
Einfache Installation
Die Installation des ELRO DB3000 Türklingel-Sets ist sehr einfach und kann innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden. Der Klingeldrücker kann mit den mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben schnell an Ihrer Tür montiert werden. Da der Taster und die Empfänger bereits in der Box angeschlossen sind, müssen Sie nur noch den Taster aktivieren und gegebenenfalls die Batterien einlegen. Danach ist das Türklingel-Set einsatzbereit!
Inhalt des Pakets
Türklingel-Druckknopf
2x Inneneinheit
Batterien
Befestigungsmaterial, Klebestreifen und Schrauben
Gebrauchsanweisung