Der Heizkörper Casteo ist ein Meisterwerk bei der Heizleistung und ein Design-Element, das die Raumgestaltung bereichert. Mit klaren Linien und ausgewogenen Abständen ist dieser Heizkörper ein Paradebeispiel für ästhetische Symmetrie bei der Inneneinrichtung. Seine schlichte Eleganz ist zeitlos und passt perfekt zu jedem Wohnstil. Die flachen Querrohre des Casteo fügen sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein und bieten große Freiräume für die Handtuchablage: Eine perfekte Ergänzung in jedem Badezimmer, da die Handtücher schnell trocknen. Ob im Bad oder in Wohnräumen, der Casteo-Heizkörper ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Blickfang für jedes Zimmer. Durch seine effiziente Wärmeleistung wird der Raum gleichmäßig und schnell erwärmt, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Die Kermi Elektroheizkörper für rein elektrischen Betrieb sind eine praktische und vielseitige Lösung für Heizungsinstallationen im Neubau oder bei einer Modernisierung, wenn keine Möglichkeit zum Anschluss an ein zentrales Heizungssystem besteht oder selbst erzeugter Strom von einer Photovoltaikanlage genutzt werden kann. Ein elektrischer Heizkörper ist auch für kleinere Räume eine gute Wahl, wenn das Gebäude gut isoliert ist oder nur bei Bedarf beheizt werden muss (z.B. eine Ferienwohnung). Selbst bei der Sanierung im Altbau können Elektroheizkörper eine kostengünstige Lösung darstellen, da sie keine aufwändigen Umbaumaßnahmen voraussetzen. Die Installation ist einfach und montagefreundlich, es ist lediglich auf die notwendige Stromversorgung zu achten. Kermi Heizkörper für reinen Elektrobetrieb sind mit einer nicht brennbaren, ungiftigen Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt, die bis ca. -15°C frostsicher ist. Der elektronisch geregelte Heizstab ist ab Werk installiert. Die Wattleistung des Heizkörpers und somit seine Heizleistung muss nach dem Wärmebedarf des Raumes gewählt werden. Die elektrischen Heizkörper von Kermi werden sehr schnell warm und erzeugen eine gleichmäßige Konvektionswärme. Ein weiterer Vorteil der Kermi-Elektroheizungen ist, dass sie das ganze Jahr über genau dann genutzt werden können, wenn sie es brauchen – dies bedeutet warme Handtücher zu jeder Jahreszeit! Vorteile der Kermi Elektroheizkörper
Niedrige Investitions- und Folgekosten Kein zentrales Heizungsnetz nötig Unabhängig von Öl und Gas Ideal für Allergiker und Asthmatiker Einfache Installation und geringer Platzbedarf Flexible Positionierung im Raum
Elektro-Set FWS Das Elektro-Set FWS umfasst einen elektronisch geregelten Heizstab mit dem Flanschregler FWS (Schutzart IPX4), der direkt am Heizkörper befestigt wird. Das Kabel des Heizstabs hat eine Länge von etwa 0,9 m. Der Regler kann wahlweise rechts oder links am Heizkörper montiert werden. Die Ausführung verfügt über einen Stecker für den direkten Anschluss an eine Steckdose. Der Regler ist in den Farben Weiß (ähnlich RAL 9016) und Schwarz (ähnlich RAL 9005) erhältlich. Funktionen des Reglers:
Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten Gradgenaue Solltemperatureingabe Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau Boostbetrieb (120 Minuten Volllast) Frostschutzfunktion und intelligente Heizstartfunktion Ökodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung Tagesindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler
Technische Hinweise
Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. Schutzart IPX4 Prüfdruck: 5,2 bar Betriebsbedingungen: Das Modell Casteo-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass bzw. Stecker an 230 V 50 Hz AC angeschlossen
Bedienung Für den Casteo Elektroheizkörper gibt es 7 verschiedene Ausführungen für das Bedien- und Steuerelement. Je nach Anforderung können sie zwischen folgenden Elektro-Sets auswählen:
FKS mit integriertem Bedienelement Elektroheizstab mit Stecker und am Heizstab integriertem analogem Bedienelement.
WKS kabelgebunden Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass und analogem Bedienelement Standard.
WFS Funk-Standard Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und analogem Bedienelement Funk-Standard.
WRX Funk-Comfort Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und digitalem Bedienelement Funk-Comfort mit Touch-Display.
WRS Wall Radio Standard Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und WRS Regler im Batteriebtreib (frei im Raum montierbar). Große 7-Segment LED-Anzeige mit vollflächiger Glasfront und vier berührungsempfindlichen Tasten
WWS Wall Wired Standard Elektroheizstab mit Stecker und Wandauslass, der mit dem Regel mittels Leerrohr verbunden wird. Große 7-Segment LED-Anzeige mit vollflächiger Glasfront und vier berührempfindlichen Tasten.
FWS Flanschregler Standard Elektroheizstab mit am Heizkörper montiertem Regler und Stecker für die Steckdose. Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten zur gradgenauen Solltemperatureingabe und Wochenprogrammierung.
Lieferumfang:
Ausgewählter Heizkörper Befestigungs-Set beigepackt, entspricht den Anforderungsklassen I und II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe Bedienelement Elektro-Set FWS
Hinweise
Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand möglich Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt Geprüft nach DIN EN 442 Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen Serienfarbe weiß (RAL 9016) Auf Anfrage jede Lackierung nach Kermi Farbkonzept möglich
Bitte bei der Auslegung beachten Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes. Bei der Installation beachten:
Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzeinrichtung Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA vorzusehen
Hinweise
Auftragsbezogene Fertigung
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um eine Sonderbestellung handelt und eine Rückgabe des Produktes gemäß unseren AGB ausgeschlossen ist. Es besteht kein Widerrufsrecht (im Privatkundenbereich) bzw. kein freiwilliges Rückgaberecht (im Geschäftskundenbereich) für diesen Artikel.
Beschreibung
Der Heizkörper Casteo ist ein Meisterwerk bei der Heizleistung und ein Design-Element, das die Raumgestaltung bereichert. Mit klaren Linien und ausgewogenen Abständen ist dieser Heizkörper ein Paradebeispiel für ästhetische Symmetrie bei der Inneneinrichtung. Seine schlichte Eleganz ist zeitlos und passt perfekt zu jedem Wohnstil. Die flachen Querrohre des Casteo fügen sich nahtlos in jede moderne Einrichtung ein und bieten große Freiräume für die Handtuchablage: Eine perfekte Ergänzung in jedem Badezimmer, da die Handtücher schnell trocknen. Ob im Bad oder in Wohnräumen, der Casteo-Heizkörper ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Blickfang für jedes Zimmer. Durch seine effiziente Wärmeleistung wird der Raum gleichmäßig und schnell erwärmt, was zu einem angenehmen Raumklima beiträgt. Die Kermi Elektroheizkörper für rein elektrischen Betrieb sind eine praktische und vielseitige Lösung für Heizungsinstallationen im Neubau oder bei einer Modernisierung, wenn keine Möglichkeit zum Anschluss an ein zentrales Heizungssystem besteht oder selbst erzeugter Strom von einer Photovoltaikanlage genutzt werden kann. Ein elektrischer Heizkörper ist auch für kleinere Räume eine gute Wahl, wenn das Gebäude gut isoliert ist oder nur bei Bedarf beheizt werden muss (z.B. eine Ferienwohnung). Selbst bei der Sanierung im Altbau können Elektroheizkörper eine kostengünstige Lösung darstellen, da sie keine aufwändigen Umbaumaßnahmen voraussetzen. Die Installation ist einfach und montagefreundlich, es ist lediglich auf die notwendige Stromversorgung zu achten. Kermi Heizkörper für reinen Elektrobetrieb sind mit einer nicht brennbaren, ungiftigen Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt, die bis ca. -15°C frostsicher ist. Der elektronisch geregelte Heizstab ist ab Werk installiert. Die Wattleistung des Heizkörpers und somit seine Heizleistung muss nach dem Wärmebedarf des Raumes gewählt werden. Die elektrischen Heizkörper von Kermi werden sehr schnell warm und erzeugen eine gleichmäßige Konvektionswärme. Ein weiterer Vorteil der Kermi-Elektroheizungen ist, dass sie das ganze Jahr über genau dann genutzt werden können, wenn sie es brauchen – dies bedeutet warme Handtücher zu jeder Jahreszeit! Vorteile der Kermi Elektroheizkörper
Niedrige Investitions- und Folgekosten Kein zentrales Heizungsnetz nötig Unabhängig von Öl und Gas Ideal für Allergiker und Asthmatiker Einfache Installation und geringer Platzbedarf Flexible Positionierung im Raum
Elektro-Set FWS Das Elektro-Set FWS umfasst einen elektronisch geregelten Heizstab mit dem Flanschregler FWS (Schutzart IPX4), der direkt am Heizkörper befestigt wird. Das Kabel des Heizstabs hat eine Länge von etwa 0,9 m. Der Regler kann wahlweise rechts oder links am Heizkörper montiert werden. Die Ausführung verfügt über einen Stecker für den direkten Anschluss an eine Steckdose. Der Regler ist in den Farben Weiß (ähnlich RAL 9016) und Schwarz (ähnlich RAL 9005) erhältlich. Funktionen des Reglers:
Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten Gradgenaue Solltemperatureingabe Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau Boostbetrieb (120 Minuten Volllast) Frostschutzfunktion und intelligente Heizstartfunktion Ökodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung Tagesindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler
Technische Hinweise
Anschlüsse: Der Elektro-Heizstab wird unten im Verteilerrohr vormontiert. Montage der Wandelemente auf einer Leerdose oder Wandmontage mit Dübeln. Schutzart IPX4 Prüfdruck: 5,2 bar Betriebsbedingungen: Das Modell Casteo-E wird als reiner Elektro-Heizkörper betrieben. Der Elektro-Heizstab wird über den Wandauslass bzw. Stecker an 230 V 50 Hz AC angeschlossen
Bedienung Für den Casteo Elektroheizkörper gibt es 7 verschiedene Ausführungen für das Bedien- und Steuerelement. Je nach Anforderung können sie zwischen folgenden Elektro-Sets auswählen:
FKS mit integriertem Bedienelement Elektroheizstab mit Stecker und am Heizstab integriertem analogem Bedienelement.
WKS kabelgebunden Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass und analogem Bedienelement Standard.
WFS Funk-Standard Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und analogem Bedienelement Funk-Standard.
WRX Funk-Comfort Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und digitalem Bedienelement Funk-Comfort mit Touch-Display.
WRS Wall Radio Standard Elektroheizstab mit Stecker, Wandauslass inklusive Funkempfänger und WRS Regler im Batteriebtreib (frei im Raum montierbar). Große 7-Segment LED-Anzeige mit vollflächiger Glasfront und vier berührungsempfindlichen Tasten
WWS Wall Wired Standard Elektroheizstab mit Stecker und Wandauslass, der mit dem Regel mittels Leerrohr verbunden wird. Große 7-Segment LED-Anzeige mit vollflächiger Glasfront und vier berührempfindlichen Tasten.
FWS Flanschregler Standard Elektroheizstab mit am Heizkörper montiertem Regler und Stecker für die Steckdose. Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten zur gradgenauen Solltemperatureingabe und Wochenprogrammierung.
Lieferumfang:
Ausgewählter Heizkörper Befestigungs-Set beigepackt, entspricht den Anforderungsklassen I und II der Richtlinie VDI 6036. Anforderungsklasse III auf Anfrage möglich. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen. Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe Bedienelement Elektro-Set FWS
Hinweise
Ausrichtung horizontal, vertikal und im Wandabstand möglich Sichtteile des Zubehörs in Heizkörperfarbe Montagefertig in Karton verpackt und in Folie eingeschweißt Geprüft nach DIN EN 442 Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen Serienfarbe weiß (RAL 9016) Auf Anfrage jede Lackierung nach Kermi Farbkonzept möglich
Bitte bei der Auslegung beachten Die angegebene Leistung des Heizstabes bezieht sich auf die maximale elektrische Aufnahmeleistung. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Normwärmeleistung eines Heizkörpers nach EN 442. Durch eine Regelungssystematik werden lokale Überhitzungen am Heizkörper im Elektroheizbetrieb vermieden. Daher kann die maximale elektrische Aufnahmeleistung nicht konstant zur Verfügung gestellt und in Wärmeleistung umgewandelt werden. Bei üblichen Raumtemperaturen ergibt sich eine resultierende Wärmeleistung des Heizkörpers von ca. 75 % der angegebenen maximalen Aufnahmeleistung des Heizstabes. Bei der Installation beachten:
Bei der Installation ist die VDE 0100 Teil 701 zu beachten Bei Installation ist eine bauseitige Fehlerstromschutzeinrichtung Auslösegrenze kleiner gleich 30 mA vorzusehen
Hinweise
Auftragsbezogene Fertigung
Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Produkt um eine Sonderbestellung handelt und eine Rückgabe des Produktes gemäß unseren AGB ausgeschlossen ist. Es besteht kein Widerrufsrecht (im Privatkundenbereich) bzw. kein freiwilliges Rückgaberecht (im Geschäftskundenbereich) für diesen Artikel.