Der ist ein leistungsstarker LED-Strahler mit -Sockel. Er kommt mit einer hohen Lebensdauer von Stunden daher und spart Ihnen somit nicht nur Energie-, sondern auch Austausch- und Wartungskosten. Im Preis ist zudem eine All-In- von enthalten. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: Leistung: Sparsame Watt Lebensdauer: Stunden Farbtemperatur: Farbauthentizität: Ra Abstrahlwinkel: Grad : Leistung: Sparsame Watt Der LED-Strahler von wird mit Watt betrieben und ersetzt herkömmliche Halogenstrahler mit Watt. Somit können Sie mit ihm einen Großteil Ihrer Energiekosten einsparen. Farbtemperatur: Der LED-Strahler strahlt sein Licht in aus. Je nachdem, welchen Kelvin-Wert eine Lampe besitzt, ist sie für ein anderes Anwendungsgebiet geeignet. Lichtfarben mit einem niedrigen Kelvinwert (2.000 - .000 K) erzeugen eine gemütliche Atmosphäre und sind ideal für die Hotellerie, Restaurants oder das heimische Wohnzimmer geeignet. Lampen, die höhere Werte aufweisen (4.500 - .000 K) strahlen ein wesentlich kühleres Licht aus und eignen sich damit besser für Arbeitsumgebungen, das Gesundheitswesen oder offizielle Institutionen. Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Blogartikel: Die Wahl der richtigen Farbtemperatur Farbauthentizität: Ra Die Farbauthentizität einer Lampe gibt an, wie authentisch sie Farben im Gegensatz zum Sonnenlicht wiedergibt – Sie wird auch CRI genannt und in Ra (Allgemeiner Referenzindex) angegeben. Je höher der Wert, desto besser, obwohl das menschliche Auge bereits ab -89 Ra keine Unterschiede mehr zu natürlichem Sonnenlicht ausmachen kann. Der LED-Strahler von hat einen CRI von Ra. Abstrahlwinkel: Grad Der Abstrahlwinkel einer Lampe gibt an, in welchem Winkel das Licht aus ihr ausgestrahlt wird. Er zeigt somit auch, ob sich ein Leuchtmittel eher als Akzentbeleuchtung oder Grundbeleuchtung eignet. Generell gilt: Je geringer der Abstrahlwinkel, desto kleiner ist auch der Lichtkegel, den die Lampe erzeugt. Bis ~90 Grad spricht man von Akzentbeleuchtung. Alles, was darüber liegt, wird als Grundbeleuchtung bezeichnet. Der Unterschied: Mit Akzentbeleuchtung können Sie den Fokus auf bestimmte Objekte oder Areale im Raum legen. Grundbeleuchtung hingegen erfüllt den ganzen Raum mit Licht. : Da BeleuchtungDirekt mit dem LED-Strahler von ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hat, ist im Kaufpreis eine All-In- von mit eingeschlossen. Was genau diese beinhaltet, können Sie auf der Garantieseite nachlesen. Interessieren Sie sich für weitere Produkte dieser Art? Dann schauen Sie in unserer Kategorie LED-Strahler vorbei. Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder über unser Kontaktformular – wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück.Technische DatenLänge: Versandgewicht: .00Sockel: E14Leistung: .8Ersatz für Lampenleistung: Spannung: -240Versorgung / Zubehör: LEDLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: Extra WarmweißCRI (Ra): -99 - Perfekte FarbwiedergabeFarbcode: Abstrahlwinkel: Dimmbar: DimmbarSensor: Kein SensorProdukttyp: E14 LEDProduktserie: PerformanceForm: SpotForm (genau): PAR16Farbsteuerung: Einzelfarbe