Einzigartig Der neue Lino L6G ist mit einigen einzigartigen Funktionen ausgestattet, die von Leica Geosystems wieder einmal gut durchdacht sind. So ist zum Beispiel ein Feinjustieradapter Teil des Lasers, mit dem die Linien sehr genau justiert werden können. Darüber hinaus bietet der Lino L6G die Möglichkeit, die Helligkeit der Linien zu regulieren, was unter anderem den Akku schont und in manchen Fällen angenehmer sein kann, wenn die Linien stark im Fokus stehen. Natürlich ist der Lino L6G auch mit Leicas "Triple Power Concept" ausgestattet, das es ermöglicht, den L6G mit Batterien, Akkus und Netzstrom zu betreiben! 3D Laser: 3 x 360° Laserlinien mit rechten Winkeln Der Leica Lino L6G ist ein 3D-Laser und derzeit der umfangreichste Lasertyp auf dem Markt. Ein 3D-Laser hat 3 externe Laserköpfe, von denen jeder eine 360°-Linie erzeugt. Da sich diese Linien alle kreuzen, erzeugen sie auf jeder Oberfläche im Raum ein Laserkreuz, insgesamt sechs Stück. Diese vollständige Abdeckung von Laserlinien ist nur mit einem 3D-Laser möglich und macht jeden anderen Laser überflüssig. Darüber hinaus stehen alle Linien senkrecht (90°) zueinander, dies gilt sowohl für die horizontale Linie im Verhältnis zur vertikalen Linie als auch für alle vertikalen Linien im Verhältnis zueinander. Das macht ihn zum idealen Laser für das Abstecken von rechten Winkeln, zum Beispiel beim Aufstellen von Wänden. Heller grüner Laserstrahl Ein grüner Laserstrahl ist 4 bis 6 Mal besser sichtbar als ein roter Laserstrahl. Diese Entwicklung wurde ausschließlich für die Arbeit in Innenräumen entwickelt. Im Freien ist ein grüner Laser, ebenso wie ein roter Laser, nicht sichtbar, und es muss immer ein Handempfänger verwendet werden. Ein grüner Laserstrahl ist nicht nur besser sichtbar, sondern auch ruhiger für das Auge, wenn z. B. Fliesenarbeiten eine lange Konzentrationszeit erfordern. Da grüne Laserstrahlen besser sichtbar sind, erhöht sich der Arbeitsbereich oft um bis zu 20 Meter im Vergleich zu einem roten Laser. Grün bleibt immer die klügere Wahl und hat keine Nachteile gegenüber Rot. Linienintensität und Linienauswahl Zwei einzigartige Merkmale des Lino L6G sind die Möglichkeit, die Linienintensität einzustellen und die Linienauswahl zu speichern. Wie auf einem der Bilder zu sehen ist, kann die Linienintensität zwischen 100%, 75% und 50% eingestellt werden. Das ist ein großer Vorteil, denn so können Sie mit der gleichen Akkuladung länger arbeiten. Außerdem ist es für das Auge einfacher, die Helligkeit zu reduzieren, wenn die hellen Linien auf engem Raum verwendet werden. Eine Linie ist auch bei geringerer Intensität schärfer, wenn man aus der Nähe arbeitet, da sie dicker erscheint, wenn sie heller ist. Schließlich verfügt der L6G über einen Auswahlspeicher, d. h., wenn z. B. jedes Mal eine bestimmte vertikale Linie verwendet wird, kann die Wahl der Linie gespeichert werden. Beim Einschalten des Lasers wird dann nur diese Linie aktiviert. Leica TWIST 250 Das Lino L6G im Koffer wird standardmäßig mit dem TWIST 250 Adapter/Wandhalter von Leica geliefert. Der Lino L6G wird mit Magneten am TWIST 250 befestigt, so dass keine lästigen Schrauben mehr nötig sind. An der Unterseite des TWIST 250 befindet sich ein 1/4"-Anschluss für kleinere Stative und Adapter, aber auch ein 5/8"-Anschluss, so dass er auch an größeren Stativen befestigt werden kann. Auf der Rückseite des TWIST 250 befindet sich eine Aussparung für eine Schraube oder einen Nagel sowie eine Reihe von Magneten, so dass er z.B. an Rohren und Stahlprofilen leicht aufgehängt werden kann. Leica UAL 130 Adapter Der Koffer des Leica Lino L6G enthält sowohl den TWIST 250 als auch den UAL 130 Adapter. Der Adapter UAL 130 ist ideal, wenn der Lino L6G z.B. an Kanten, Profilen oder Metallpfosten und -stangen befestigt werden soll. Der TWIST 250 wird einfach mit Magneten am Adapter UAL 130 befestigt. Wird der Adapter UAL 130 in Kombination mit dem TWIST 250 verwendet, besteht die Möglichkeit der Feineinstellung der Höhe bis zu 130 mm! Verriegelung / Versatz Der Lino L6G bietet die Möglichkeit, die automatische Nivellierung über die Sperrfunktion manuell zu deaktivieren. Die Laserlinien können nun in jedem beliebigen Winkel projiziert werden. Die Verriegelungsfunktion ermöglicht es, ein Gefälle in Ihrer Arbeit zu erzeugen. Die Sperrfunktion dient auch als Transportsicherung. Akkus, Li-Ion oder Netzstrom (Triple Power Concept) Der Leica Lino L6G wird mit einem Batteriepack und einer Lithium-Ionen-Batterie in der Tasche geliefert. Der hintere Teil des Lino L6G ist der austauschbare Akkupack und fasst 3 AA-Batterien, die gegen den Li-Ion-Akku ausgetauscht werden können. Als dritte Option kann der Lino L6G auch mit Netzstrom betrieben werden. Mit dem Lino L6G geht Ihnen nie wieder der Strom aus!