Einzigartig Der neue Lino L6Gs ist mit einigen einzigartigen Funktionen ausgestattet, die von Leica Geosystems wieder einmal gut durchdacht sind. So ist zum Beispiel ein Feinjustieradapter Teil des Lasers, mit dem die Linien sehr genau justiert werden können. Darüber hinaus bietet der Lino L6Gs die Möglichkeit, die Helligkeit der Linien zu regulieren, was unter anderem den Akku schont und in manchen Fällen angenehmer sein kann, wenn die Linien stark im Fokus stehen. Natürlich ist der Lino L6Gs auch mit Leicas "Triple Power Concept" ausgestattet, das es ermöglicht, den L6Gs mit Batterien, Akkus und Netzstrom zu betreiben! 3D Laser: 3 x 360° Laserlinien mit rechten Winkeln Der Leica Lino L6Gs ist ein 3D-Laser und derzeit der umfangreichste Lasertyp auf dem Markt. Ein 3D-Laser hat 3 externe Laserköpfe, von denen jeder eine 360°-Linie erzeugt. Da sich diese Linien alle kreuzen, erzeugen sie auf jeder Oberfläche im Raum ein Laserkreuz, insgesamt sechs Stück. Diese vollständige Abdeckung von Laserlinien ist nur mit einem 3D-Laser möglich und macht jeden anderen Laser überflüssig. Darüber hinaus stehen alle Linien senkrecht (90°) zueinander, dies gilt sowohl für die horizontale Linie im Verhältnis zur vertikalen Linie als auch für alle vertikalen Linien im Verhältnis zueinander. Das macht ihn zum idealen Laser für das Abstecken von rechten Winkeln, zum Beispiel beim Aufstellen von Wänden. Heller grüner Laserstrahl Ein grüner Laserstrahl ist 4 bis 6 Mal besser sichtbar als ein roter Laserstrahl. Diese Entwicklung wurde ausschließlich für die Arbeit in Innenräumen entwickelt. Im Freien ist ein grüner Laser, ebenso wie ein roter Laser, nicht sichtbar, und es muss immer ein Handempfänger verwendet werden. Ein grüner Laserstrahl ist nicht nur besser sichtbar, sondern auch ruhiger für das Auge, wenn z. B. Fliesenarbeiten eine lange Konzentrationszeit erfordern. Da grüne Laserstrahlen besser sichtbar sind, erhöht sich der Arbeitsbereich oft um bis zu 20 Meter im Vergleich zu einem roten Laser. Grün bleibt immer die klügere Wahl und hat keine Nachteile gegenüber Rot. Linienintensität und Linienauswahl Zwei einzigartige Merkmale des Lino L6Gs sind die Möglichkeit, die Linienintensität einzustellen und die Linienauswahl zu speichern. Wie auf einem der Bilder zu sehen ist, kann die Linienintensität zwischen 100%, 75% und 50% eingestellt werden. Das ist ein großer Vorteil, denn so können Sie mit der gleichen Akkuladung länger arbeiten. Außerdem ist es für das Auge einfacher, die Helligkeit zu reduzieren, wenn die hellen Linien auf engem Raum verwendet werden. Eine Linie ist auch bei geringerer Intensität schärfer, wenn man aus der Nähe arbeitet, da sie dicker erscheint, wenn sie heller ist. Schließlich verfügt der L6G über einen Auswahlspeicher, d. h., wenn z. B. jedes Mal eine bestimmte vertikale Linie verwendet wird, kann die Wahl der Linie gespeichert werden. Beim Einschalten des Lasers wird dann nur diese Linie aktiviert. Verriegelung / Versatz Der Lino L6Gs bietet die Möglichkeit, die automatische Nivellierung über die Sperrfunktion manuell zu deaktivieren. Die Laserlinien können nun in jedem beliebigen Winkel projiziert werden. Die Verriegelungsfunktion ermöglicht es, ein Gefälle in Ihrer Arbeit zu erzeugen. Die Sperrfunktion dient auch als Transportsicherung.