Hersteller: SuperfireModell: G20Lichtquelle: LEDNennleistung: 5WCRI: 90+ (Seitenlampe)Helligkeit: bis zu 470 lmBetriebsdauer: 3-6 hFallfestigkeit: bis zu 1 mSchutzart: IP44Abmessungen: 39x25x130 mmGewicht: 220 gMaterial: Aluminiumlegierung
Typ
G20
Hersteller
Supfire
Inhalt
1 St.
UKCA
Ja
Beschreibung
Superfire G20 Taschenlampe Die Superfire G20-Taschenlampe überrascht trotz ihrer geringen Größe mit ihren großen Fähigkeiten. Neben der üblichen Beleuchtung bietet sie auch einen roten Laser, und dank ihrer Wasserdichtigkeit nach IP44 können Sie sie unter fast allen Bedingungen bedenkenlos einsetzen. Das Gerät kann mit einer einzigen Ladung bis zu 3-6 Stunden arbeiten, und bei Bedarf können Sie es auch als praktische Powerbank verwenden. Die Verwendung der Taschenlampe wird durch praktische Elemente wie einen speziellen Clip, einen Haken und einen Magnetfuß erleichtert. 2 Lichtquellen in 1 Gerät Die Taschenlampe gibt ihr Licht sowohl von oben als auch von der Seite ab. Ihre Intensität können Sie frei nach Ihren Vorstellungen einstellen. Darüber hinaus zeichnet sich das Seitenlicht durch einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI) aus, der in diesem Fall bei 90+ liegt. Dadurch sehen Sie nicht nur alles klar, sondern genießen auch eine wahre Farbenpracht. Auch bei Reden hilfreich Die Taschenlampe ist auch mit einem roten Laser ausgestattet. So können Sie sie nicht nur als Beleuchtungsquelle, sondern auch als praktischen Indikator nutzen. Halten Sie Vorträge, Schulungen oder Präsentationen? Ein solch praktisches Accessoire wird Ihnen sicher nützlich sein - mit seiner Hilfe machen Sie jede Rede attraktiver und zeigen Ihren Zuhörern alles, worauf sie achten müssen. 2 intuitive Tasten Die Taschenlampe hat nur 2 Tasten, was ihre Bedienung sehr einfach macht. Mit Hilfe des oberen Knopfes schalten Sie den Laserpointer bequem ein. Die untere Taste dient zum Einschalten des normalen Lichts. Durch Drücken dieser Taste können Sie auch schnell die Helligkeit der Beleuchtung einstellen. Das ist alles, was Sie brauchen, um die einzigartigen Fähigkeiten der Superfire G20 zu nutzen! Sie eignet sich auch gut als Notfall-Powerbank Sie laden den Lithium-Akku der Taschenlampe mit Hilfe eines USB-Kabels auf. Nach einer Aufladung kann das Gerät 3 bis 6 Stunden lang betrieben werden. Das ist noch nicht alles! Die Superfire G20 bietet nicht nur Beleuchtung - sie funktioniert auch perfekt als Powerbank. Sie müssen nicht mehr befürchten, dass Ihr Smartphone im unpassendsten Moment den Dienst verweigert - mit Hilfe der Taschenlampe können Sie es bequem aufladen. Zuverlässig auch im Regen Dank der Schutzklasse IP44 können Sie das G20 auch unter extrem widrigen Bedingungen verwenden. Sie lässt sich weder von Regenschauern noch von Spritzern einschüchtern. Sie können es in fast jeder Situation bedenkenlos einsetzen. Ob wechselhaftes Wetter oder besonders anspruchsvolles Terrain - diese funktionelle Superfire-Taschenlampe bietet Ihnen die nötige Beleuchtung und lässt Sie sicher nicht im Stich. Praktische Designelemente Bei der Konstruktion der Taschenlampe wurde auch auf eine Reihe praktischer Funktionen geachtet. An der Basis der G20 befindet sich ein starker Magnet, mit dem Sie das Gerät stabil an einer Metalloberfläche Ihrer Wahl befestigen können. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel den Innenraum Ihres Autos bequem ausleuchten. Die Taschenlampe verfügt außerdem über einen speziellen Clip, mit dessen Hilfe Sie sie an Ihrer Kleidung oder Ihrem Rucksack befestigen können und so die Hände frei haben. Ein praktischer Haken ermöglicht es Ihnen außerdem, die Superfire G20 überall aufzuhängen. Unübertroffener Benutzerkomfort Das aus einer Aluminiumlegierung gefertigte Gehäuse des Geräts zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Verschleißfestigkeit aus. Es überrascht auch mit seiner angenehmen Haptik, dank der die G20 perfekt in der Hand liegt und nicht aus ihr herausrutscht. Der Komfort der Taschenlampe wird auch durch ihr geringes Gewicht von 220 g, die kompakte Größe und die leicht abgeflachte Form gewährleistet. All dies macht das Gerät herrlich handlich - Sie können es immer bei sich haben.
Beschreibung
Superfire G20 Taschenlampe Die Superfire G20-Taschenlampe überrascht trotz ihrer geringen Größe mit ihren großen Fähigkeiten. Neben der üblichen Beleuchtung bietet sie auch einen roten Laser, und dank ihrer Wasserdichtigkeit nach IP44 können Sie sie unter fast allen Bedingungen bedenkenlos einsetzen. Das Gerät kann mit einer einzigen Ladung bis zu 3-6 Stunden arbeiten, und bei Bedarf können Sie es auch als praktische Powerbank verwenden. Die Verwendung der Taschenlampe wird durch praktische Elemente wie einen speziellen Clip, einen Haken und einen Magnetfuß erleichtert. 2 Lichtquellen in 1 Gerät Die Taschenlampe gibt ihr Licht sowohl von oben als auch von der Seite ab. Ihre Intensität können Sie frei nach Ihren Vorstellungen einstellen. Darüber hinaus zeichnet sich das Seitenlicht durch einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI) aus, der in diesem Fall bei 90+ liegt. Dadurch sehen Sie nicht nur alles klar, sondern genießen auch eine wahre Farbenpracht. Auch bei Reden hilfreich Die Taschenlampe ist auch mit einem roten Laser ausgestattet. So können Sie sie nicht nur als Beleuchtungsquelle, sondern auch als praktischen Indikator nutzen. Halten Sie Vorträge, Schulungen oder Präsentationen? Ein solch praktisches Accessoire wird Ihnen sicher nützlich sein - mit seiner Hilfe machen Sie jede Rede attraktiver und zeigen Ihren Zuhörern alles, worauf sie achten müssen. 2 intuitive Tasten Die Taschenlampe hat nur 2 Tasten, was ihre Bedienung sehr einfach macht. Mit Hilfe des oberen Knopfes schalten Sie den Laserpointer bequem ein. Die untere Taste dient zum Einschalten des normalen Lichts. Durch Drücken dieser Taste können Sie auch schnell die Helligkeit der Beleuchtung einstellen. Das ist alles, was Sie brauchen, um die einzigartigen Fähigkeiten der Superfire G20 zu nutzen! Sie eignet sich auch gut als Notfall-Powerbank Sie laden den Lithium-Akku der Taschenlampe mit Hilfe eines USB-Kabels auf. Nach einer Aufladung kann das Gerät 3 bis 6 Stunden lang betrieben werden. Das ist noch nicht alles! Die Superfire G20 bietet nicht nur Beleuchtung - sie funktioniert auch perfekt als Powerbank. Sie müssen nicht mehr befürchten, dass Ihr Smartphone im unpassendsten Moment den Dienst verweigert - mit Hilfe der Taschenlampe können Sie es bequem aufladen. Zuverlässig auch im Regen Dank der Schutzklasse IP44 können Sie das G20 auch unter extrem widrigen Bedingungen verwenden. Sie lässt sich weder von Regenschauern noch von Spritzern einschüchtern. Sie können es in fast jeder Situation bedenkenlos einsetzen. Ob wechselhaftes Wetter oder besonders anspruchsvolles Terrain - diese funktionelle Superfire-Taschenlampe bietet Ihnen die nötige Beleuchtung und lässt Sie sicher nicht im Stich. Praktische Designelemente Bei der Konstruktion der Taschenlampe wurde auch auf eine Reihe praktischer Funktionen geachtet. An der Basis der G20 befindet sich ein starker Magnet, mit dem Sie das Gerät stabil an einer Metalloberfläche Ihrer Wahl befestigen können. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel den Innenraum Ihres Autos bequem ausleuchten. Die Taschenlampe verfügt außerdem über einen speziellen Clip, mit dessen Hilfe Sie sie an Ihrer Kleidung oder Ihrem Rucksack befestigen können und so die Hände frei haben. Ein praktischer Haken ermöglicht es Ihnen außerdem, die Superfire G20 überall aufzuhängen. Unübertroffener Benutzerkomfort Das aus einer Aluminiumlegierung gefertigte Gehäuse des Geräts zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit und Verschleißfestigkeit aus. Es überrascht auch mit seiner angenehmen Haptik, dank der die G20 perfekt in der Hand liegt und nicht aus ihr herausrutscht. Der Komfort der Taschenlampe wird auch durch ihr geringes Gewicht von 220 g, die kompakte Größe und die leicht abgeflachte Form gewährleistet. All dies macht das Gerät herrlich handlich - Sie können es immer bei sich haben.
Zubehör
(*Alle Angaben sind zzgl. gesetzl. MwSt)
Das notwendige Zubehör ist erforderlich, um den Artikel wie beschrieben zu verwenden