Die ist ein Highbay und strahlt Licht in der Farbtemperatur aus. Zudem punktet die LED-Hallenleuchte durch eine lange Lebensdauer. Diese Leuchte ist speziell zur Verwendung in großen Hallen (Lager oder Industrie) vorgesehen. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Energieverbrauch von W Leuchtkraft: Lumen Lebensdauer: bis zu Stunden Farbtemperatur: Farbwiedergabestufe: Ra Schutzklasse: All-in- von BeleuchtungDirekt Energieverbrauch von W Aufgrund des geringen Energieverbrauchs von nur W sparen Sie mit der LED-Hallenleuchte von bis zu % Ihrer Energie - sowie Instandhaltungskosten gegenüber einem konventionellen Modell. Lichtstrom: Lumen Je höher der Lumenwert ist, desto mehr Licht wird von der Lampe ausgestrahlt. Watt und Lumen sind voneinander abhängig - ist die Wattzahl hoch, ist auch der Lumenwert hoch. Lebensdauer: bis zu Stunden Die durchschnittliche Lebensdauer der LED beläuft sich auf Stunden. Hinweis: Der tatsächliche Wert ist von der Nutzung abhängig. Farbtemperatur: Die LED-Hallenleuchte kommt mit der Farbtemperatur daher. Als Faustregel gilt: Je höher der Kelvinwert, desto natürlicher wirkt das Licht. Dies ist besonders in Hallen ohne Tageslichteinfall wichtig. Farbwiedergabestufe: Ra Der Colour Rendering Index gibt die Farbwiedergabestufe an. Je höher der RA-Wert, desto natürlicher wirken die Farben unter dem Licht des Produktes. Schutzklasse: Die IP-Klasse gibt das Schutzlevel der Leuchte gegenüber Fremdkörper und Berührungen (erste Ziffer) und gegen Wasser (zweite Ziffer) an. Je höher die Ziffern sind, desto robuster und wasserabweisender ist die Leuchte. Ab dem IP44 ist eine Leuchte unter bestimmten Bedingungen auch außen verwendbar - das Prädikat “wasserdicht” bekommt eine Leuchte erst mit einem IP von mindestens . All-in- von BeleuchtungDirekt Wir von BeleuchtungDirekt haben mit der LED-Hallenleuchte von gute Erfahrungen gemacht. Daher bieten wir Ihnen für dieses Produkt eine von an. Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder Live-Chat - wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück. Weitere Produkte finden Sie in der Kategorie Noxion LED-Hallenleuchten | Highbays.Technische DatenHöhe: Versandgewicht: .00Leistung: Ersatz für Lampenleistung: Spannung: -277Versorgung / Zubehör: LED IntegriertLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: KaltweißCRI (Ra): -89 - Gute FarbwiedergabeFarbcode: Abstrahlwinkel: Dimmbar: -10 v dimmbarMontage: Decke/OberflächenmontageSensor: Kein SensorProdukttyp: LED HighBaysProduktserie: EcowhiteGehäusefarbe: SchwarzFarbsteuerung: Einzelfarbe
Hinweise
Entsorgung von Quecksilber
Was tun, wenn eine Lampe zerbricht? Wie umweltgerecht entsorgen?
Derzeit sind keine Gesundheitsschäden durch Energiesparlampen nachgewiesen - weder durch elektromagnetische Felder noch durch die Lichtfarbe oder „Flackern“.
Die einzige Möglichkeit, mit gesundheitsschädlichem Quecksilber in Kontakt zu kommen, ist, wenn eine Energiesparlampe zu Bruch geht. Damit Sie in diesem Fall so wenig wie möglich mit Quecksilber in Berührung kommen, beachten Sie bitte folgende Regeln: Vorsicht, dass Sie sich nicht an den Glasscherben schneiden! Bruchstücke vorsichtig mit einem angefeuchteten Papiertuch aufnehmen, in eine Plastiktüte oder ein Einmachglas luftdicht verpacken und zur Schadstoffstelle bringen. Vermeiden Sie Hautkontakt und lüften Sie anschließend das Zimmer mindestens 20 bis 30 Minuten! Benutzen Sie nicht den Staubsauger! Entsorgen Sie sowohl zerbrochene als auch nicht-funktionsfähige Lampen sachgemäß!
Wichtig! Beachten Sie zur Altlampenentsorgung folgende Informationen: https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/umwelt/altlampenentsorgung.html
Gasentladungslampen sind z.B.: Energiesparlampen, Stabförmige Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen - mit oder ohne eingebautes Vorschaltgerät (CFL, CFL-i), LED-Lampen, die in standardisierten Fassungen betrieben werden können (z. B. Retrofits, LED-Röhren), Hochdruck-Entladungslampen, Niederdruck-Natriumdampflampen.
Beschreibung
Die ist ein Highbay und strahlt Licht in der Farbtemperatur aus. Zudem punktet die LED-Hallenleuchte durch eine lange Lebensdauer. Diese Leuchte ist speziell zur Verwendung in großen Hallen (Lager oder Industrie) vorgesehen. Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick: Energieverbrauch von W Leuchtkraft: Lumen Lebensdauer: bis zu Stunden Farbtemperatur: Farbwiedergabestufe: Ra Schutzklasse: All-in- von BeleuchtungDirekt Energieverbrauch von W Aufgrund des geringen Energieverbrauchs von nur W sparen Sie mit der LED-Hallenleuchte von bis zu % Ihrer Energie - sowie Instandhaltungskosten gegenüber einem konventionellen Modell. Lichtstrom: Lumen Je höher der Lumenwert ist, desto mehr Licht wird von der Lampe ausgestrahlt. Watt und Lumen sind voneinander abhängig - ist die Wattzahl hoch, ist auch der Lumenwert hoch. Lebensdauer: bis zu Stunden Die durchschnittliche Lebensdauer der LED beläuft sich auf Stunden. Hinweis: Der tatsächliche Wert ist von der Nutzung abhängig. Farbtemperatur: Die LED-Hallenleuchte kommt mit der Farbtemperatur daher. Als Faustregel gilt: Je höher der Kelvinwert, desto natürlicher wirkt das Licht. Dies ist besonders in Hallen ohne Tageslichteinfall wichtig. Farbwiedergabestufe: Ra Der Colour Rendering Index gibt die Farbwiedergabestufe an. Je höher der RA-Wert, desto natürlicher wirken die Farben unter dem Licht des Produktes. Schutzklasse: Die IP-Klasse gibt das Schutzlevel der Leuchte gegenüber Fremdkörper und Berührungen (erste Ziffer) und gegen Wasser (zweite Ziffer) an. Je höher die Ziffern sind, desto robuster und wasserabweisender ist die Leuchte. Ab dem IP44 ist eine Leuchte unter bestimmten Bedingungen auch außen verwendbar - das Prädikat “wasserdicht” bekommt eine Leuchte erst mit einem IP von mindestens . All-in- von BeleuchtungDirekt Wir von BeleuchtungDirekt haben mit der LED-Hallenleuchte von gute Erfahrungen gemacht. Daher bieten wir Ihnen für dieses Produkt eine von an. Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder Live-Chat - wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück. Weitere Produkte finden Sie in der Kategorie Noxion LED-Hallenleuchten | Highbays.Technische DatenHöhe: Versandgewicht: .00Leistung: Ersatz für Lampenleistung: Spannung: -277Versorgung / Zubehör: LED IntegriertLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: KaltweißCRI (Ra): -89 - Gute FarbwiedergabeFarbcode: Abstrahlwinkel: Dimmbar: -10 v dimmbarMontage: Decke/OberflächenmontageSensor: Kein SensorProdukttyp: LED HighBaysProduktserie: EcowhiteGehäusefarbe: SchwarzFarbsteuerung: Einzelfarbe
Hinweise
Entsorgung von Quecksilber
Was tun, wenn eine Lampe zerbricht? Wie umweltgerecht entsorgen?
Derzeit sind keine Gesundheitsschäden durch Energiesparlampen nachgewiesen - weder durch elektromagnetische Felder noch durch die Lichtfarbe oder „Flackern“.
Die einzige Möglichkeit, mit gesundheitsschädlichem Quecksilber in Kontakt zu kommen, ist, wenn eine Energiesparlampe zu Bruch geht. Damit Sie in diesem Fall so wenig wie möglich mit Quecksilber in Berührung kommen, beachten Sie bitte folgende Regeln: Vorsicht, dass Sie sich nicht an den Glasscherben schneiden! Bruchstücke vorsichtig mit einem angefeuchteten Papiertuch aufnehmen, in eine Plastiktüte oder ein Einmachglas luftdicht verpacken und zur Schadstoffstelle bringen. Vermeiden Sie Hautkontakt und lüften Sie anschließend das Zimmer mindestens 20 bis 30 Minuten! Benutzen Sie nicht den Staubsauger! Entsorgen Sie sowohl zerbrochene als auch nicht-funktionsfähige Lampen sachgemäß!
Wichtig! Beachten Sie zur Altlampenentsorgung folgende Informationen: https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/umwelt/altlampenentsorgung.html
Gasentladungslampen sind z.B.: Energiesparlampen, Stabförmige Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen - mit oder ohne eingebautes Vorschaltgerät (CFL, CFL-i), LED-Lampen, die in standardisierten Fassungen betrieben werden können (z. B. Retrofits, LED-Röhren), Hochdruck-Entladungslampen, Niederdruck-Natriumdampflampen.