Die T8 LED-Röhre von kann nicht nur mit einer langen Lebensdauer von Stunden, sondern auch mit einer hohen Lumeneffizienz von lm/W überzeugen. Sie strahlt ihr Licht in der Farbtemperatur aus und wird mit betrieben. Im Preis ist zudem eine All-In- von Jahren enthalten. Falls eine “Tandemschaltung” (wie z.B. In einer Rasterleuchte mit x W / cm Röhren) umgerüstet werden soll, finden Sie hier die wichtigsten Informationen zur Auswahl der richtigen Röhre. Alternativ können wir auch den Umstieg auf LED-Panels empfehlen. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: W: Ersetzt Leuchtstoffröhren mit W Lebensdauer: Stunden Farbtemperatur: Lichtstrom: Lumen Lumeneffizienz: lm/W Dimmbar: All-In-: Jahre Wechsel zu LED Wenn Sie zu LED wechseln, ist es wichtig, dass Sie die Länge und Wattanzahl Ihrer bisherigen Leuchtstoffröhre beachten. Diese W LED-Röhre ersetzt eine konventionelle W Leuchtstoffröhre mit einer Länge von mm. Der Durchmesser beträgt genau wie bei der konventionellen T8-Leuchtstoffröhre ,4 mm. Auch der Sockel ist gleich: G13. Dieser kommt mit zwei Sockelstiften daher, die genau mm auseinanderstehen. Lange Lebensdauer Mit der T8 LED-Röhre von können Sie neben rund % Energiekosten auch ordentlich Wartungs- und Austauschkosten sparen. Das liegt an ihrer langen Lebensdauer von Stunden: Eine konventionelle Leuchtstoffröhre kommt gerade einmal auf ungefähr .000 Stunden und muss somit viel öfter gewechselt werden als ihr LED-Pendant. Wählen Sie die richtige Farbtemperatur Die T8 LED-Röhren von gibt es in verschiedenen Farbtemperaturen: Extra Warmweiß (2.700 K und weniger), Warmweiß (3.000 K), Kaltweiß (4.000 K) und Tageslichtweiß (6.500 K). Diese Röhre strahlt ihr Licht in aus. Beachten Sie dabei: Ein extra warmweißes Licht wird vor allem als Stimmungslicht verwendet: Es erschafft eine sehr entspannte und gemütliche Atmosphäre und ist daher bestens für Lounges, Hotels oder das Schlafzimmer geeignet. Auch Warmweiß wirkt beruhigend, ist aber universeller in seiner Anwendung – Es macht sich zum Beispiel in einem Restaurant oder einem Hotel gut. Kaltweiß hingegen eignet sich sehr gut für Büros oder öffentliche Bereiche. Tageslichtweiß ist vor allem für Umgebungen zu empfehlen, die viel Licht und einen guten Kontrast benötigen – zum Beispiel Räumlichkeiten, in denen detailreiche Arbeiten verrichtet werden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Blogeintrag: Die Wahl der richtigen Farbtemperatur Hohe Lumeneffizienz (lm/W) Diese LED-Röhre wird mit Watt betrieben und strahlt lm aus. Daraus ergibt sich eine hohe Lumeneffizienz von lm/W. Sie ist somit deutlich effizienter als herkömmliche Leuchtstoffröhren, die ungefähr mit lm/W daherkommen. Dies wirkt sich positiv auf Ihre Energiekosten aus! Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder über unser Kontaktformular – wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück.Technische DatenLänge: Röhrenlänge: cmVersandgewicht: .00Sockel: G13Leistung: Ersatz für Lampenleistung: Spannung: -240Versorgung / Zubehör: LEDLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: KaltweißCRI (Ra): -89 - Gute FarbwiedergabeFarbcode: Dimmbar: Nicht dimmbarSensor: Kein SensorProdukttyp: T8 LED RöhreProduktserie: AvantGehäuse: PlastikFarbsteuerung: EinzelfarbeStarter enthalten: Ja
Hinweise
Entsorgung von Quecksilber
Was tun, wenn eine Lampe zerbricht? Wie umweltgerecht entsorgen?
Derzeit sind keine Gesundheitsschäden durch Energiesparlampen nachgewiesen - weder durch elektromagnetische Felder noch durch die Lichtfarbe oder „Flackern“.
Die einzige Möglichkeit, mit gesundheitsschädlichem Quecksilber in Kontakt zu kommen, ist, wenn eine Energiesparlampe zu Bruch geht. Damit Sie in diesem Fall so wenig wie möglich mit Quecksilber in Berührung kommen, beachten Sie bitte folgende Regeln: Vorsicht, dass Sie sich nicht an den Glasscherben schneiden! Bruchstücke vorsichtig mit einem angefeuchteten Papiertuch aufnehmen, in eine Plastiktüte oder ein Einmachglas luftdicht verpacken und zur Schadstoffstelle bringen. Vermeiden Sie Hautkontakt und lüften Sie anschließend das Zimmer mindestens 20 bis 30 Minuten! Benutzen Sie nicht den Staubsauger! Entsorgen Sie sowohl zerbrochene als auch nicht-funktionsfähige Lampen sachgemäß!
Wichtig! Beachten Sie zur Altlampenentsorgung folgende Informationen: https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/umwelt/altlampenentsorgung.html
Gasentladungslampen sind z.B.: Energiesparlampen, Stabförmige Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen - mit oder ohne eingebautes Vorschaltgerät (CFL, CFL-i), LED-Lampen, die in standardisierten Fassungen betrieben werden können (z. B. Retrofits, LED-Röhren), Hochdruck-Entladungslampen, Niederdruck-Natriumdampflampen.
Beschreibung
Die T8 LED-Röhre von kann nicht nur mit einer langen Lebensdauer von Stunden, sondern auch mit einer hohen Lumeneffizienz von lm/W überzeugen. Sie strahlt ihr Licht in der Farbtemperatur aus und wird mit betrieben. Im Preis ist zudem eine All-In- von Jahren enthalten. Falls eine “Tandemschaltung” (wie z.B. In einer Rasterleuchte mit x W / cm Röhren) umgerüstet werden soll, finden Sie hier die wichtigsten Informationen zur Auswahl der richtigen Röhre. Alternativ können wir auch den Umstieg auf LED-Panels empfehlen. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick: W: Ersetzt Leuchtstoffröhren mit W Lebensdauer: Stunden Farbtemperatur: Lichtstrom: Lumen Lumeneffizienz: lm/W Dimmbar: All-In-: Jahre Wechsel zu LED Wenn Sie zu LED wechseln, ist es wichtig, dass Sie die Länge und Wattanzahl Ihrer bisherigen Leuchtstoffröhre beachten. Diese W LED-Röhre ersetzt eine konventionelle W Leuchtstoffröhre mit einer Länge von mm. Der Durchmesser beträgt genau wie bei der konventionellen T8-Leuchtstoffröhre ,4 mm. Auch der Sockel ist gleich: G13. Dieser kommt mit zwei Sockelstiften daher, die genau mm auseinanderstehen. Lange Lebensdauer Mit der T8 LED-Röhre von können Sie neben rund % Energiekosten auch ordentlich Wartungs- und Austauschkosten sparen. Das liegt an ihrer langen Lebensdauer von Stunden: Eine konventionelle Leuchtstoffröhre kommt gerade einmal auf ungefähr .000 Stunden und muss somit viel öfter gewechselt werden als ihr LED-Pendant. Wählen Sie die richtige Farbtemperatur Die T8 LED-Röhren von gibt es in verschiedenen Farbtemperaturen: Extra Warmweiß (2.700 K und weniger), Warmweiß (3.000 K), Kaltweiß (4.000 K) und Tageslichtweiß (6.500 K). Diese Röhre strahlt ihr Licht in aus. Beachten Sie dabei: Ein extra warmweißes Licht wird vor allem als Stimmungslicht verwendet: Es erschafft eine sehr entspannte und gemütliche Atmosphäre und ist daher bestens für Lounges, Hotels oder das Schlafzimmer geeignet. Auch Warmweiß wirkt beruhigend, ist aber universeller in seiner Anwendung – Es macht sich zum Beispiel in einem Restaurant oder einem Hotel gut. Kaltweiß hingegen eignet sich sehr gut für Büros oder öffentliche Bereiche. Tageslichtweiß ist vor allem für Umgebungen zu empfehlen, die viel Licht und einen guten Kontrast benötigen – zum Beispiel Räumlichkeiten, in denen detailreiche Arbeiten verrichtet werden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie in unserem Blogeintrag: Die Wahl der richtigen Farbtemperatur Hohe Lumeneffizienz (lm/W) Diese LED-Röhre wird mit Watt betrieben und strahlt lm aus. Daraus ergibt sich eine hohe Lumeneffizienz von lm/W. Sie ist somit deutlich effizienter als herkömmliche Leuchtstoffröhren, die ungefähr mit lm/W daherkommen. Dies wirkt sich positiv auf Ihre Energiekosten aus! Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder über unser Kontaktformular – wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück.Technische DatenLänge: Röhrenlänge: cmVersandgewicht: .00Sockel: G13Leistung: Ersatz für Lampenleistung: Spannung: -240Versorgung / Zubehör: LEDLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: KaltweißCRI (Ra): -89 - Gute FarbwiedergabeFarbcode: Dimmbar: Nicht dimmbarSensor: Kein SensorProdukttyp: T8 LED RöhreProduktserie: AvantGehäuse: PlastikFarbsteuerung: EinzelfarbeStarter enthalten: Ja
Hinweise
Entsorgung von Quecksilber
Was tun, wenn eine Lampe zerbricht? Wie umweltgerecht entsorgen?
Derzeit sind keine Gesundheitsschäden durch Energiesparlampen nachgewiesen - weder durch elektromagnetische Felder noch durch die Lichtfarbe oder „Flackern“.
Die einzige Möglichkeit, mit gesundheitsschädlichem Quecksilber in Kontakt zu kommen, ist, wenn eine Energiesparlampe zu Bruch geht. Damit Sie in diesem Fall so wenig wie möglich mit Quecksilber in Berührung kommen, beachten Sie bitte folgende Regeln: Vorsicht, dass Sie sich nicht an den Glasscherben schneiden! Bruchstücke vorsichtig mit einem angefeuchteten Papiertuch aufnehmen, in eine Plastiktüte oder ein Einmachglas luftdicht verpacken und zur Schadstoffstelle bringen. Vermeiden Sie Hautkontakt und lüften Sie anschließend das Zimmer mindestens 20 bis 30 Minuten! Benutzen Sie nicht den Staubsauger! Entsorgen Sie sowohl zerbrochene als auch nicht-funktionsfähige Lampen sachgemäß!
Wichtig! Beachten Sie zur Altlampenentsorgung folgende Informationen: https://www.conrad.de/de/ueber-conrad/umwelt/altlampenentsorgung.html
Gasentladungslampen sind z.B.: Energiesparlampen, Stabförmige Leuchtstofflampen, Kompaktleuchtstofflampen - mit oder ohne eingebautes Vorschaltgerät (CFL, CFL-i), LED-Lampen, die in standardisierten Fassungen betrieben werden können (z. B. Retrofits, LED-Röhren), Hochdruck-Entladungslampen, Niederdruck-Natriumdampflampen.