Teichtechnik » alles rund um den Gartenteich
Veröffentlicht: 12.08.2021 | Lesedauer: 4 Minuten
Nicht nur Privatpersonen haben täglich Freude an ihrem Gartenteich. Mittlerweile haben auch die Verantwortlichen in den unterschiedlichsten Unternehmen die vielfältigen Vorzüge eines gepflegten Gartenteiches auf dem Betriebsgelände erkannt.
Denn für Firmenbesucher und Gäste ist das betriebseigene Biotop nicht nur ein überraschender Blickfang. Es wird gleichzeitig auch die positive Einstellung zu Natur und Umwelt ganz deutlich sichtbar gemacht.
Aber auch die Angestellten profitieren in Ihren Pausen von der entspannenden Atmosphäre, die von einem Teich ausgeht. Besonders dann, wenn sich im, auf und um das Wasser die unterschiedlichstenn Pflanzen und Lebewesen angesiedelt haben.
Das ist auch der Grund, warum täglich immer wieder etwas Neues an einem Teich entdeckt werden kann.
Leider sind immer noch zu viele Menschen der Meinung, dass der Teich im Garten zu aufwändig, zu kompliziert und auch zu teurer ist. Zudem sind sie der Überzeugung, dass für einen vernünftigen Teich ein sehr großer Garten vorhanden sein muss.
Wir überzeugen Sie vom Gegenteil und zeigen Ihnen, wie schnell und einfach ein Teich anzulegen ist und welche Teichtechnik Sie für den Betrieb benötigen.
Einen Gartenteich anlegen ist einfacher als viele Leute denken. Selbst wenn nur eine kleine Gartenfläche zur Verfügung steht.
Wer dabei mit einer Teichfolie arbeitet, kann die Form des Teiches flexibel gestalten und so den Platz optimal nutzten. Oder Sie entscheiden sich für die Vorteile einer Teichschale.
Doch das sind nicht die einzigen Punkte, die bei der Planung Ihres Teiches wichtig sind.
Naturteiche, die von einer Quelle gespeist werden, haben stets klares Wasser. Im Gartenteich sorgen Pflanzen und Mikroorganismen für sauberes Wasser.
Doch eine starke Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und ein großer Fischbestand können das biologische Gleichgewicht leicht zum Kippen bringen.
Deshalb sorgen hocheffiziente Filter, die mit cleverer Teichtechnik und UVC Klärer aufwarten, für beste Wasserqualität.
Teichpumpen sind Förderspezialisten, die lautlos und im Verborgenen ihren Job verrichten.
Als Tauchpumpen am Teichgrund oder gut versteckt in einem Technikschacht sorgen Pumpen dafür, dass Teichfilter, Quellsteine, Springbrunnen oder auch Bachläufe mit der erforderlichen Menge an Teichwasser versorgt werden.
Dabei ist es wichtig, dass die Pumpen effektiv arbeiten und einen geringen Energiebedarf aufweisen.
Gartenteiche werden gerne und reichlich mit zum Teil wertvollen Fischen besetzt.
Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn genügend Platz vorhanden ist und die Wasserqualität stimmt. Dazu zählt auch der Sauerstoffgehalt des Wassers.
Besonders an heißen Sommertagen kann dieser aber kritisch werden. Denn mit steigender Wassertemperatur sinkt die Sauerstoffsättigung des Teichwassers.
Mit einem Teichbelüfter schaffen Sie aber schnell Abhilfe.
Ein solarbetriebener Springbrunnen im Gartenteich bietet gleich mehrere Vorteile.
Die Fontäne ist hübsch anzusehen und das angenehme Geräusch des plätschernden Wassers wirkt sehr entspannend. Doch nicht nur das!
Durch das Wasserspiel wird der Sauerstoffgehalt des Teichwassers zudem noch deutlich erhöht.
Und da die Stromversorgung über ein Solarmodul erfolgt, ist die Installation recht einfach und laufende Betriebskosten entstehen auch nicht.
Mit Hilfe einer Teichbeleuchtung schaffen Sie ein schönes Ambiente für Ihren Teich. Dabei können Sie zwischen vielen verschiedenen Möglichkeiten wählen. Ob eine Beleuchtung für den Teichrand, schwimmende Beleuchtung oder Unterwasserbeleuchtung - Sie setzen die Licht-Highlights nach Ihren Vorstellungen.
Betonen so die schönsten Objekte in und um Ihren Teich. Dabei können Sie das Licht von Bodenleuchten und Spotlights beliebig variieren. LED-Teichbeleuchtungen sind sehr gut für den Einsatz an und unter Wasser geeignet.
Ja, es ist richtig, dass ein Gartenteich gepflegt werden will. Doch für Leute, die einen Teich besitzen, sind die erforderlichen Handgriffe keine lästigen Arbeiten.
Sie sind eher Hobbytätigkeiten, die gerne ausgeführt werden. Deshalb können auch so viele Gartenteichfreunde das Frühjahr kaum erwarten.
Denn wenn nach dem Winter die ersten warmen Sonnenstrahlen das Leben im Teich erweckt, beginnt für sie nicht die Arbeit, sondern die schönste Zeit des Jahres.
Wer den Zierfischen im Teich zu viel Futter anbietet, meint es vielleicht gut, handelt aber unverantwortlich.
Denn eine überhöhte Futteraufnahme kann bei Fischen rasch zu Verdauungsproblemen führen. Zudem erzeugt überschüssiges Futter bei der Zersetzung giftige Abbauprodukte.
Ein Fischfutterautomat hingegen stellt stets die richtige Menge an Futter zur Verfügung. Auch wenn Sie selbst sich nicht um das korrekte Füttern Ihrer Teichbewohner kümmern können.