Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
Beliebte Kategorien:
  • Alle Produkte
  • Am häufigsten gekauft
  • Top bewertete Produkte
  • Ratgeber

Alle Produkte

bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Am häufigsten gekauft

Am häufigsten gekauft

Top bewertete Produkte

Top bewertete Produkte

Ratgeber

Zangen: Werkzeuge, die kraftvoll zupacken

Die Zange gehört neben Hammer, Säge und Bohrer zu den wichtigsten Handwerkzeugen. Ob im beruflichen Umfeld oder in der heimischen Werkstatt: Zangen sind bei der Metallverarbeitung ebenso im Einsatz wie in der Elektronik und Elektrotechnik.

Passend zu den verschiedenen Arbeitsbereichen hat sich eine Vielzahl an Variationen ergeben. Welche Arten der Zangen es gibt, wie sie funktionieren und worauf es beim Kauf zu achten gilt, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

  • Was sind Zangen?

  • Wie sieht eine Zange aus?

  • Welche Zangentypen gibt es?

  • Wichtige Kaufkriterien im Überblick

Zange zum Metall schneiden am besten mit Arbeitshandschuhen verwenden um Verletzungen vorzubeugen


Was sind Zangen?

Zangen-Set bestehend aus Flachrundzange, Kombinationszange und Seitenschneider

Zangen sind Werkzeuge, die im Regelfall mit einer Hand bedient werden und daher auch in die Unterkategorie der Handwerkzeuge fallen. Mit ihrer Hilfe kann die Muskelkraft gezielt auf Werkstücke übertragen werden, damit beispielsweise Schrauben gelöst oder Metallelemente aufgebogen werden können.

Aus dem privaten Werkzeugkoffer werden Zangen geholt, wenn ein tropfender Wasserhahn repariert werden muss oder Handgriffe am Fahrrad nötig sind. In Unternehmen rund um Automobil- oder Flugtechnik sowie in der Landwirtschaft und dem Bauwesen sind viele Arbeiten ohne Zangen unmöglich.



Wie sieht eine Zange aus?

Die Werkzeuge bestehen unabhängig von der Variante immer aus drei Grundelementen.

Griff

Er dient bei der Nutzung als Grifffläche für die Hand. Als Griffpaar besteht er ebenfalls aus zwei Elementen und wird über Muskelkraft zusammengepresst. Dabei erfolgt eine Kraftübertragung.

Gelenk

Das Zangengelenk verbindet Kopfteil und Grifffläche. Dank gleitendem Gang wird die von Muskeln übertragene Kraft an die Greifbacken beziehungsweise Schneiden weitergegeben.

Kopf

Der vordere Bereich besteht aus einem Kopfteil, das sich öffnen und schließen lässt. Im geöffneten Zustand werden zwei Elemente sichtbar, die entweder zum Greifen und Halten dienen und als Greifbacken bezeichnet werden, oder scharf geschliffen sind und als Schneiden fungieren.


Wie funktioniert eine Zange?

Bei der Arbeit mit Zangen kommt das Hebelprinzip zum Einsatz. Die Griffe werden zum Hebel, der die Muskelkraft um ein Vielfaches auf das Kopfteil überträgt. Daher können mit einer Zange Schrauben gelöst werden, die sich beim Drehversuch mit den Fingern keinen Millimeter bewegen würden. Die Form des Zangenkopfes entscheidet im Detail darüber, welche Funktion das Werkzeug in der Praxis erfüllt.



Welche Zangentypen gibt es?

Damit Sie schnell wissen, welche Zange wofür im Einsatz ist, sehen Sie hier die vier zentralen Zangenarten und die wichtigsten Vertreter:

Greifzangen

Die Aufgabe verschiedene Materialien und Komponenten zu greifen, ist das größte Einsatzgebiet für Zangen.

Flachzangen, Rundzangen & Flachrundzangen

Es gibt reine Flachzangen und reine Rundzangen sowie die kombinierte Version beider Eigenschaften in einer Flachrundzange. Letztere besitzt einseitig abgeflachte (flach-runde) Seiten.

Flachzangen zeichnen sich durch sehr breite Greifbacken aus, während Rundzangen spitz zulaufen. Für Rundzangen sind auch die Namen Spitzzange und Telefonzange (da Techniker für Telefonanlagen vermehrt damit arbeiten) gebräuchlich.

Flachrundzange mit relativ breiten Backenflächen und dennoch spitzzulaufend

Rohrzangen

Diese Werkzeuge greifen runde Werkstücke, wie etwa Rohre im Sanitärbereich. Erfunden wurden sie 1896 von Petter Johansson und werden daher als Hommage an den schwedischen Erfinder auch Schwedenzange genannt.

Durch einen Hebelmechanismus sind die Zangen selbstklemmend. Einmal eingestellt, müssen die Griffe nicht mehr zusammengedrückt werden.

Rohrzange mit typischer Zahnung für mehr Halt am Rohr

Wasserpumpenzangen

Obwohl sie manchmal sprachlich mit Rohrzangen gleichgesetzt werden, ist ihre Funktionsweise eine etwas andere. Die Zangen nutzen ein verstellbares Gleitgelenk, sind aber nicht selbstklemmend.

Für die Nutzung spielt die Schlüsselweite eine entscheidende Rolle. Eine Abwandlung dieses Werkzeugs ist der Zangenschlüssel.

Wasserpumpenzange im Einsatz

Seitenschneider wird auf einer Platine genutzt

Schneidende Zangen

In diese Kategorie fallen alle Zangen, die nicht zum Greifen, sondern zum Durchtrennen gedacht sind. Die Position der Schneiden ist für den Einsatz enorm wichtig, daher gibt es hier weitere Unterarten.

Vorn- und Schrägschneider sind ideal für Drähte, können aber auch Nägel köpfen. Mittenschneider besitzen ihre Schneide, wie der Name verrät, mittig, was dank Hebelwirkung die Kraftübertragung noch einmal verstärkt. Die bekanntesten Vertreter sind die Seitenschneider. Die Schneiden am Zangenkopf sind seitlich angebracht und erlauben somit einen guten Blick auf die auszuführende Arbeit.


Spezialzangen

Spezialzangen haben sehr konkrete Anwendungsgebiete und machen eine wachsende Gruppe der Zangen aus, da die Komplexität der Technik in allen Bereichen größer wird und damit einen immer größer werdenden Bedarf zeigt.

Abisolierzangen

Sie werden genutzt, um die Ummantelung von elektrischen Leitungen zu ziehen. Daher ist auch der Name Entmanteler gebräuchlich.

Als mechanische Zangen besitzen sie am Kopfteil eine Stellschraube. Über diese Schraube wird der Durchmesser des Leiters eingestellt.

Crimpzangen/Presszangen

In der Steuerelektronik werden Crimpverbidungen etwa durch Aderendhülsen und Kabelverbinder genutzt. Crimpzangen üben den nötigen Druck aus, um plastische Verformungen und damit eine feste Verbindung herzustellen.

Crimpzange mit verschiedenen Crimp-Einsätzen

Lochzangen

Mit ihrer Hilfe können Ausstanzungen vorgenommen werden. Im Bereich Kleidung werden sie beispielsweise für neue Löcher im Ledergürtel genutzt, doch sie können auch Metalle ausstanzen.

Seegeringzangen

Diese Spezialzangen werden auch als Sicherungsringzangen bezeichnet. Sie besitzen ein typisches Kopfstück, das meist um 45 oder 90 Grad abgewinkelt ist. Dadurch können Sicherungsringe selbst bei engen Platzverhältnissen installiert werden.

Abseits dieser bekannteren Vertreter gibt es noch Blindnietmutternzangen, Falzzangen oder Kolbenringzangen sowie Monierzangen, Schmiedezange und Schlauchklemmenzangen.

Revolverlochzange mit fünf einstellbaren Durchmessern

Kombizange des Herstellers Wiha

Kombizangen & Multifunktionszangen

Kombinationszangen vereinen in ihrem Kopfteil die beiden Funktionen Greifen und Schneiden. In vielen Werkzeugkoffern haben sie daher einen festen Platz. Werden darüber hinaus noch weitere Funktionen erfüllt, etwa das Crimpen, spricht man von einer Multifunktionszange.



Wichtige Kaufkriterien im Überblick

Bei der Vielfalt der Zangen verliert man leicht den Überblick über die zentralen Kaufkriterien. Zusammengefasst sind es folgende Merkmale:

Schneidenhärte

Sobald es um Seitenschneider geht, muss auf die Schneidenhärte geachtet werden. Sie gibt an, wie stark die Kabel und Drähte sein dürfen, damit sie zerteilt werden können. Genutzt wird die Maßeinheit HRC (Härte nach Rockwell). 60 HRC sind ein guter Orientierungswert.
Manchmal finden sich auch Hinweise zur Drahtklasse. Ein Seitenschneider kann entsprechend weiche (z. B. Kupfer), mittelharte (z. B. Nägel) oder harte (z. B. Stahldraht) Materialien durchtrennen. Die stärksten Seitenschneider tragen den Vermerk „Piano“ und können Pianodraht zerschneiden.

Ergonomie

Die Außenseiten der Griffe können ein Profil besitzen, sodass die Hände einen guten Grip bekommen. Es gibt aber viele Modelle, deren Griffpaar glatt ist. Auch die Form der Griffe entscheidet über die Ergonomie.

Griff mit Ummantelung

Wird in Umgebungen mit Stromschlaggefahr gearbeitet, sollten die Griffe mit einem Material beschichtet sein, das nicht leitfähig ist. Sind isolierende Griffhüllen verarbeitet, handelt es sich um VDE-Zangen

Materialwahl

Einfache Zangen bestehen meist aus Kohlenstoffstahl und eignen sich nur für kleine Handgriffe im Haushalt. Kohlenstoffstahl ist relativ bruchempfindlich und verformt sich bei starker Krafteinwirkung. Legierungen für den professionellen Einsatz nutzen unter anderem härtende Zusätze wie Chrom oder Vanadium.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde, gültig bis 26.06.2026 auf conrad.de. 10% Rabatt bei Mindestwarenwert 100,- € zzgl. MwSt, für Conrad PRO Mitglieder: 15% Rabatt bei Mindestwarenwert 100,-€ zzgl. MwSt (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Von Rabatten ausgenommen sind Artikel der Marken Apple, Samsung, BambuLab und Raspberry Pi sowie Marketplace Bestellungen (Drittanbieter), Prepaid-/ Geschenkkarten, Bücher und Conrad PRO Mitgliedsgebühr. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht.

2 Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 28.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.
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
  • Vertrag widerrufen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste