Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Fritz!Fon

Der Anbieter AVM ist zum einen bekannt für seine Fritz!Box-Router, zum anderen fertigt er Telefone, die unter dem Markennamen FRITZ!Fon angeboten werden. Welche Vorteile bietet ein Fritz Fon neben Standardfunktionen wie Telefonbuch und Anrufbeantworter? Und welche Modelle mit welchen Besonderheiten stehen zur Auswahl? In unserem Ratgeber stellen wir die Telefone vor und beantworten die häufigsten Fragen.

  • Was ist ein FRITZ!Fon?

  • Welche Funktionen bietet ein Fritz Fon?

  • Wie richte ich ein Fritz Fon ein?

  • FAQ



Was ist ein FRITZ!Fon?

Dank DECT-Technologie schnurlos telefonieren

Seit dem Jahr 1986 ist die deutsche AVM Computersysteme Vertriebs GmbH auf dem Markt etabliert. Der Berliner Hersteller bietet mit seiner FRITZ!-Produktserie eine Reihe von Geräten rund um Netzwerke und Telefonie an. Wer ein schnurloses Telefon für den heimischen Gebrauch oder für das Büro sucht, wird bei AVM mit dem FRITZ!Fon fündig.

AVM-Telefone gehören zu den DECT-Telefonen. Hinter dem Kürzel DECT steht die „Digital Enhanced Cordless Telecommunications“, ein im Jahr 1993 eingeführter Standard für das Telefonieren über Funktechnik. Mittels DECT-Verschlüsselung ist es möglich, ein schnurloses Telefon zu benutzen, da das Handgerät via Funk mit seiner Basisstation verbunden ist. Wird ein Modell von AVM zeitgleich mit einer FRITZ!Box genutzt, dient diese als DECT-Basisstation.

Die Signalübertragung, also das eigentliche Telefonieren, funktioniert über Voice-over-IP (VoIP). Das Signal wird hierbei nicht mehr über die klassische Telefonleitung übertragen, sondern nutzt das Internet.



Welche Funktionen bietet ein Fritz Fon?

AVM hat über die Jahre verschiedene Generationen seiner DECT-Telefone entwickelt. Die vier aktuellen Geräte tragen die Namenszusätze M2, C4, C5 und C6. Alle erfüllen den DECT-Standard CAT-iq, bieten also eine „Cordless Advanced Technology“ für „internet and quality“. Sie liefern mit HD-Telefonie eine Übertragung der Stimmen mit natürlichem Klang und sind in der Lage, Internetradio, Podcasts und RSS-Feeds zu empfangen.

AVM stellt zudem die Funktion bereit, über das Telefon E-Mails zu lesen, zu versenden und UpnP-Medienserver sowie Geräte im Smart Home zu steuern. Darüber hinaus können die AVM-Telefone das WLAN an der FRITZ!Box aktivieren oder deaktivieren.

Das FRITZ!Fon M2

Das Telefon besitzt ein monochromes Display mit 122 x 65 Pixeln und voneinander abgegrenzten Tasten. Eine Klinkenbuchse für Headsets ist nicht vorhanden.

Die ergonomische Form, das leichte Gewicht von 105 Gramm und die sehr bedienungsfreundliche Steuerung für Telefonbuch, Anrufbeantworter, Rufumleitung und Co. machen sich bei älteren Menschen und allen, die sich gern auf die Basics besinnen, beliebt.

Im Inneren befindet sich ein Li-Ion-Akku, der eine Betriebsspannung von 3,7 Volt nutzt und eine Leistung von 750 mAh (Milliamperestunden) erbringt. Damit sind 15 Stunden Gesprächszeit und ein Stand-by-Betrieb von bis zu zehn Tagen möglich.

Gut zu wissen: AVM bietet Updates, um den Funktionsumfang des Telefons zu erweitern.

FRITZ!Fon M2 in der Ladestation

Die FRITZ!Fon-Modelle C4, C5 und C6

Die fortlaufende Nummerierung lässt es erahnen: Diese Telefone von AVM sind eng verwandt, wobei das C6 das jüngste Modell der Reihe ist. Sie alle besitzen ein hochwertiges Farbdisplay mit 262.000 Farben, zudem bietet das LCD-Display mit 240 × 320 Pixel eine gute Größe. C4 und C5 sind mit 115 Gramm und das C6 mit 111 Gramm angenehm leicht.

Die gewohnte Qualität der HD-Telefonie, bis zu fünf Anrufbeantworter mit FRITZ!Box-Verbindung sowie mehrere Telefonbücher mit bis zu 300 Einträgen und Features wie Dreierkonferenz machen die C-Reihe auch für kleinere und mittlere Unternehmen interessant. Neu zudem: Alle Geräte besitzen eine Buchse für Klinkenstecker, sodass freihändiges Telefonieren mit Headset möglich wird.

Unterschiede gibt es bei der Akkulaufzeit: Alle DECT-Telefone der C-Reihe nutzen einen Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 Volt, doch während die Kapazität bei C4 und C5 bei 750 mAh liegt, wurde sie für das FRITZ!Fon C6 auf 1.000 mAh aufgestockt.


FRITZ!Fon C: Wie lang hält der Akku jeweils?

ModellGesprächszeitStandby-Zeit
FRITZ!Fon C4bis zu zehn Stundenbis zu sechs Tage
FRITZ!Fon C5bis zu zehn Stundenbis zu zwölf Tage
FRITZ!Fon C6bis zu 16 Stundenbis zu zwölf Tage


Wie richte ich ein Fritz Fon ein?

FRITZ!Fon C6 in der Black Edition neben einer FRITZ!Box

Vor der ersten Nutzung stellen Sie sich die Frage: Wie verbinde ich mein Fritz Fon mit der Fritz!Box? Das ist einfach: Werden die AVM-Telefone zusammen mit einer FRITZ!Box genutzt, gibt es zwei Wege.

Anmelden über FRITZ!Box

Nachdem das Telefon eingeschaltet wurde, kann es einfach auf seiner Ladestation verweilen, während Sie die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box öffnen und dort den Punkt „Telefonie“ auswählen. Folgen Sie dann den Anweisungen des Assistenten.

Anmelden über FRITZ!Fon

Alternativ kann das geladene und eingeschaltete AVM-Telefon zur Hand genommen werden. Hier drücken Sie in der Nähe der aktiven FRITZ!Box die Anmelde-Taste und geben den Pin ein.



FAQ

Braucht ein Fritz Fon eine Fritzbox?

Nein, denn es handelt sich bei allen Modellen um DECT-GAP-Telefone und dank des Signalisierungsprotokolls GAP (Generic Access Profile) können auch DECT-Geräte verschiedener Hersteller verbunden werden. Wichtig hierbei: Wer sich für ein DECT-Telefon von AVM interessiert, jedoch keine FRITZ!Box nutzt, verzichtet auf viele Komfort-Funktionen und kann nur die Telefon-Grundfunktionen nutzen. Im internen Telefonbuch können Rufnummern eingespeichert oder über das Tastenfeld Nummer manuell eingegeben werden.

Welche Fritzbox ist für Fritz Fon C6 geeignet?

Grundsätzlich besitzen alle FRITZ!Box-Modelle eine integrierte DECT-Basisstation und können daher für das C6, das C5, das C4 und das M2 genutzt werden.

Wie wird ein Fritz Fon aufgeladen?

Die Geräte werden auf die im Lieferumfang enthaltene Ladeschale gestellt, sodass der interne Telefon-Akku mit Energie versorgt werden kann. Die Schale selbst wird über das dazugehörige Netzteil mit der Haushaltssteckdose verbunden.

Wie wird ein Fritz Fon aufgeladen?

Das FRITZ!Fon M2 besitzt keine Klinkenbuchse und kann daher nicht über Headsets genutzt werden. Die Modelle C4, C5 und C6 sind mit einer Buchse ausgestattet. Das hochwertige Farbdisplay gibt Ihnen in den Einstellungen die Möglichkeit, den Punkt „DECT-Headset“ auszuwählen.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste