Ein dunkelblauer Banner zeigt „Mac Konfigurator“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zu Serviceseite Technik mieten mit Topi
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
    Markenlogo von Weidmüller mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Weidmüller Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Jokari mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Jokari Markenshop
    Markenlogo von Festool mit einer grauen Umrandung. Link zum Festool Markenshop
    Markenlogo von TP-LINK mit einer grauen Umrandung. Linkt zum TP-LINK Markenshop
    Markenlogo von Hama mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Hama Markenshop
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
  1. Start
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Apple MacBooks: Leistungsstarke Lösungen für moderne Arbeitsumgebungen

In der schnelllebigen Arbeitswelt von heute ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Computer unerlässlich. Apple MacBooks haben sich als beliebte Wahl für professionelle Anwender etabliert, die Wert auf Design, Leistung und eine intuitive Benutzererfahrung legen. Ob im Büro, im Home Office oder unterwegs – MacBooks bieten die Flexibilität und die Rechenleistung, die anspruchsvolle Aufgaben effizient meistern.

Aber warum sind MacBooks gerade für Unternehmen so attraktiv?

Welche Modelle passen zu welchen Anforderungen?

Und wie können Sie das für Ihre spezifischen Bedürfnisse passende MacBook finden?

In diesem umfassenden Ratgeber gehen wir diesen und weiteren Fragen auf den Grund. Wir zeigen Ihnen, welche Vorteile MacBooks im Unternehmenseinsatz bieten, welche Modelle es gibt und wie Sie die richtige Konfiguration auswählen. Darüber hinaus erhalten Sie wertvolle Tipps zur Optimierung Ihrer Arbeitsabläufe und zur Integration von MacBooks in bestehende IT-Infrastrukturen.

Person tippt auf silbernem MacBook. Digitalthermometer und Kaffeetasse daneben auf Holztisch.
  • Warum ist ein MacBook die richtige Wahl?

  • Welche verschiedenen Modelle von Apple MacBooks gibt es?

  • Tipps zur Auswahl des richtigen Apple MacBooks

  • Was sind die Vor- und Nachteile eines Apple MacBooks?

  • Welche Betriebssysteme und Softwarelösungen sind mit MacBooks kompatibel?

  • Welche aktuellen Innovationen und Features zeichnen die neuesten MacBooks aus?

  • Wie lassen sich die Funktionalität und Effizienz eines Apple MacBooks optimieren?

  • FAQ – Häufige Fragen zu Apple MacBooks



Warum ist ein MacBook die richtige Wahl?

Es gibt eine Reihe von Gründen, die für ein Notebook von Apple sprechen. Folgende fünf Argumente werden am häufigsten von Anwendern betont:

  1. Die Laptops aus dem Hause Apple sind auf eine hohe Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Wer ein MacBook kauft, benötigt keine lange Einarbeitsphase für den Umgang mit der Hardware, findet mit macOS ein intuitives Betriebssystem vor und greift auf eine Vielzahl von Apps aus dem Apple App Store zurück.
  2. Wer sich für ein MacBook entscheidet, verfügt in einer Vielzahl der Fälle auch über weitere Apple-Geräte wie iPhone oder Apple Watch. Der Hersteller achtet darauf, dass die Kompatibilität der Geräte so hoch und einfach wie bei kaum einem anderen Anbieter ist. So lassen sich beispielsweise Nachrichten vom iPhone bequem über die Tastatur des MacBooks beantworten oder die Apple Watch dient zum Entsperren des Notebooks.
  3. Apple legt großen Wert auf Sicherheit. Wer sich für einen Mac entscheidet, erhält ein funktionales System mit vielen Sicherheitsfeatures. Auf diese Weise werden auch Unternehmensdaten bei korrektem Umgang bestmöglich geschützt.

  4. Entscheidend für ein gutes Notebook ist auch seine Laufzeit ohne Anschluss an eine externe Stromquelle. Hier punkten MacBooks je nach Modell und Nutzerverhalten mit bis zu 22 Stunden Akkulaufzeit.

  5. Das minimalistische Design sorgt im Büro und daheim auf den Schreibtischen, aber auch unterwegs im Zug oder am Pool während der Workation für einen angenehm aufgeräumten Arbeitsbereich. Klare Linien und abgerundete Kanten passen perfekt zum geringen Gewicht. Farblich stehen zeitlose Designs wie Mitternacht und Space Grau zur Auswahl.

Lächelnde Frau spielt Keyboard und nutzt ein Apple MacBook Air zum Musikmachen.


Welche verschiedenen Modelle von Apple MacBooks gibt es?

Seit 2006 das erste MacBook erschien, gab es viele technische Weiterentwicklungen und entsprechend mehrere Generationen und Modelle des Apple Notebooks. Daher lautet eine wichtige Frage: Welche verschiedenen Modelle von Apple MacBooks gibt es aktuell auf dem Markt?


MacBook Air

Offene Apple MacBook Air 15 mit schlankem Profil und leuchtendem Bildschirm.

Apple selbst bewirbt diese Modellreihe als dünnstes und leichteste Apple-Notebook, das sich bewusst an alle richtet, die Wert auf hohe Mobilität legen. Das erste MacBook Air erschien 2008, das jüngste Modell 2024. 

Zur Auswahl stehen Stand 2024 zwei Größen: 13 und 15 Zoll. Alle besitzen ein Liquid Retina Display mit True Tone und eine 8-Core CPU. Trotz seiner kompakten Größe bietet das MacBook Air ausreichend Leistung für die meisten alltäglichen Aufgaben wie Surfen, E-Mails, Videostreaming und einfache Bildbearbeitung.

Während beim 15-Zoll-Modell ein M3 Chip als Prozessor integriert ist, haben Anwender beim 13-Zoll-Modell die Wahl zwischen M2 und M3 Chip. Die Modelle mit M3 nutzen eine 10-Core GPU (M2 eine 8-Core GPU) mit 8 beziehungsweise 16 oder 24 GB RAM. Als Speicher stehen mindestens 256 GB SSD oder 512 GB SSD zu Auswahl. Optional lässt sich das System auf bis zu 2 TB SSD upgraden.

Insgesamt ist das MacBook Air perfekt für Privatpersonen, Kreative und Geschäftsreisende, die einen leichten, aber leistungsfähigen Laptop suchen.


MacBook Pro

Apple MacBook Pro 16 mit dunklem, abstraktem Hintergrundbild auf dem Display.

Das erste MacBook Pro erschien 2006 und richtete sich gezielt an die Zielgruppe der Unternehmen. Das hat sich bis heute nicht geändert: Während das MacBook Air für Privatanwender und kleinere Business-Anwendungen gedacht ist, ist das Pro-Modell das leistungsstärkere Notebook für professionelle Anwender.

In der aktuellen Generation stehen zwei Größen zur Auswahl:

14 und 16 Zoll Display; die Gehäuse jeweils in den Farben Space Schwarz oder Silber. Während bis 2021 als Prozessoren noch M1 Pro und M1 Max zum Einsatz kamen und Anfang 2023 auf M2 Pro und M2 Max aufgerüstet wurde, gab es in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen erneuten Leistungssprung:
Zur Auswahl stehen drei Varianten, die entweder den Prozessor-Chip M3, M3 Pro in zwei Stufen oder M3 Max nutzen. Das führt dazu, dass User zwischen 8-Core, 11-Core, 12-Core und 14-Core CPU und 10-Core, 14-Core, 18-Core und 30-Core GPU wählen können. Der gemeinsame Arbeitsspeicher liegt zwischen 8 GB und 128 GB RAM und beim internen Speicher stehen zwischen 512 GB und 1 TB SSD zur Wahl.


Wo ordnen sich ältere MacBooks ein?

Das klassische MacBook befindet sich seit 2012 nicht mehr im aktuellen Apple-Portfolio. Es verstand sich als Einstiegsmodell für Privatanwender und kleine Unternehmen, sodass es vom MacBook Air ersetzt wurde.

Älteren Generationen der MacBook Air und Pro unterschieden sich zudem stark im Bezug auf CPU und GPU. Bevor 2020 der M1 Chip eingesetzt wurde, setzte Apple auf Intel Core i7 und Intel Core i9. Die i7- und i9-Prozessoren waren als 6-Core bzw. 8-Core-Modelle und mit 16 GB RAM im Einsatz. Modelle mit i7 setzten auf 512 GB SSD und i9 auf 1TB SSD.



Tipps zur Auswahl des richtigen Apple MacBook

Bei der Wahl steht eine Frage im Raum: Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen einem MacBook Air und einem MacBook Pro?

Die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

  • Prozessor: MacBook Air: M2 oder M3; MacBook Pro: M3, M3 Pro oder M3 Max

  • Grafik: MacBook Air: integrierte GPU; MacBook Pro: integrierte oder dedizierte GPU (abhängig vom Chip)

  • Arbeitsspeicher: MacBook Air: bis zu 24 GB; MacBook Pro: bis zu 128 GB

  • Speicherplatz: MacBook Air: bis zu 2 TB SSD; MacBook Pro: bis zu 8 TB SSD

  • Anschlüsse: MacBook Pro bietet mehr Anschlüsse, z.B. HDMI und SD-Kartenleser

  • Display: MacBook Pro bietet ein Liquid Retina XDR Display mit höherer Helligkeit und Kontrastverhältnis

  • Akkulaufzeit: MacBook Pro bietet eine längere Akkulaufzeit

  • Preis: MacBook Pro ist teurer

Grundsätzlich gilt: Ein MacBook Air eignet sich für Nutzer, die einen leichten Laptop für alltägliche Aufgaben benötigen. Das MacBook Pro hingegen ist für Anwender konzipiert, die maximale Leistung benötigen. Zweiteres ist daher die bessere Wahl, wenn Sie regelmäßig mit aufwendigen Programmen arbeiten, etwa für Videobearbeitung, Grafikdesign oder Softwareentwicklung.

Im Detail unterscheiden sich beide Gruppen deutlich bei der Anzahl der CPU-Cores und GPU-Cores. Auch der Arbeitsspeicher und der interne Speicher sind beim Pro-Modell deutlich größer, was für professionelle Anwender von Vorteil ist. Die Akkulaufzeit der Air-Modelle erreicht zudem maximal 18 Stunden und wird bei Pro-Modellen mit bis zu 22 Stunden getoppt.


Welche Anschlüsse sind bei aktuellen Apple MacBooks vorhanden?

Die Art und Anzahl der Anschlüsse ist unterschiedlich. Die Air-Modelle mit 13 und 15 Zoll bieten neben WLAN zwei Thunderbolt / USB 4 Anschlüsse, einen Kopfhöreranschluss und MagSafe 3. Das MacBook Pro mit M3 bietet zusätzlich zu den genannten einen SDXC Kartensteckplatz und einen HDMI-Anschluss. Das MacBook Pro mit M3 Pro oder M3 Max bietet darüber hinaus einen dritten Thunderbolt / USB 4 Anschluss.

Wichtig: Bei der Auswahl sollten Sie das Budget im Auge behalten. Apple-Produkte stellen immer eine gewisse Investition dar und die Pro-Modelle mit großen Kapazitäten sind recht preisintensiv. Alle Modelle bieten aber durch ihre Leistung einen guten Gegenwert.



Was sind die Vor- und Nachteile eines Apple MacBooks?

Einer der größten Pluspunkte ist das durchdachte Design, das sich durch Langlebigkeit und Eleganz auszeichnet. Die leistungsstarke CPU samt integrierter GPU (M2 oder M3) bietet hohe Geschwindigkeiten bei der Datenverarbeitung, während das macOS-Betriebssystem für Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit sorgt. Die Integration in das Apple-Ökosystem ist ein weiterer Vorteil, da die Geräte nahtlos mit iPhones, iPads und anderen Apple-Produkten zusammenarbeiten. Zum reibungslosen Zusammenspiel von Hard- und Software kommen die langen Akkulaufzeiten.

Ein Nachteil von MacBooks ist der vergleichsweise hohe Preis, was für einige Interessenten eine Barriere darstellt. Auch die eingeschränkte Möglichkeit zur individuellen Hardware-Aufrüstung ist für einige ein Kritikpunkt. Interessenten müssen sich zwingend vor dem Kauf entscheiden, wie viel GB RAM und GB SSD (bzw. TB SSD) sie wünschen. Zudem sind bestimmte Softwarelösungen und Spiele, die nur für Windows entwickelt wurden, auf macOS nicht verfügbar oder nur eingeschränkt nutzbar.



Welche Betriebssysteme und Softwarelösungen sind mit MacBooks kompatibel?

Das macOS-Betriebssystem ist eines der Kernmerkmale der Apple MacBooks. Es bietet eine intuitive Oberfläche und macht die Integration verschiedener Apple-Geräte kinderleicht. Es stehen zahlreiche Apps und Dienste zur Verfügung, die sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen.

macOS

macOS ist das Herzstück jedes MacBooks. Das Betriebssystem ist bekannt für seine Stabilität, Sicherheit und leichte Bedienung, was es sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Nutzer attraktiv macht. Apple versorgt seine Geräte durch regelmäßig Updates mit den neuesten Sicherheitsfeatures und Funktionen. Die enge Verzahnung mit anderen Apple-Produkten ist ein großer Vorteil. Nutzer können nahtlos zwischen ihren Geräten wechseln, Daten synchronisieren und sogar auf einem Gerät eine Aufgabe beginnen und auf einem anderen fortsetzen. 
Stand 2024 sind zwei Versionen anzutreffen: Das Betriebssystem macOS Sonoma als Version 14 wurde 2023 veröffentlicht und läuft auf einer Vielzahl von Geräten (Mac, iPhone, iPad). Seit dem Sommer 2024 befindet sich die nachfolgende Version 15 mit dem Namen macOS Sequoia in der Beta-Phase und soll künftig das ältere Betriebssystem ersetzen.

Apple Apps und Dienste

Apple bietet eine Vielzahl von Apps und Diensten, die das Benutzererlebnis auf MacBooks optimieren. Zu den vorinstallierten Apps gehören beispielsweise Safari für das Surfen im Internet, Microsoft Office, Zoom und viele weitere. Darüber hinaus stehen KI-Features beim Schreiben, für mathematische Aufgaben, zur Bildoptimierung oder zur Filterung von Hintergrundgeräuschen bereit. Durch die enge Integration der Apps und Dienste in das Apple-Ökosystem entsteht ein nahtloses Nutzererlebnis, das die Produktivität steigert und kreative Prozesse unterstützt. Ob beim Bearbeiten von Fotos in der Fotos-App, beim Erstellen von Präsentationen in Keynote oder beim Verwalten von E-Mails in Mail – Apple-Apps bieten eine intuitive Bedienung und leistungsstarke Funktionen. Darüber hinaus profitieren Apple-Nutzer von regelmäßigen Updates und neuen Features, die das Arbeiten am Mac noch effizienter machen. 

Anwendungsgebiet

beliebte Software auf dem MacBook

Office

  • Microsoft 365

  • Slack

  • Zoom

  • Omni Productivity Suite

Fotobearbeitung

  • Adobe Photoshop

  • Affinity Photo 2

  • Capture One

  • Adobe Photoshop Lightroom

  • Pixelmator Pro

  • Topaz Photo AI

  • DxO Nik

Videobearbeitung

  • DaVinci Resolve Studio

  • Adobe Premiere Pro

  • Final Cut Pro

  • Motion

  • Adobe After Effects

  • Nuke

  • Autodesk Flame

3D Rendering

  • Octane X

  • Maxon Cinema 4D

  • Maxon Redshift

  • Autodesk Maya

  • Adobe Substance Painter

  • Houdini

  • Blender

Design

  • Adobe InDesign

  • Affinity Publisher 2

  • Sketch

  • Linearity Curve

  • Adobe Illustrator

  • Figma

Musikproduktion

  • Logic Pro

  • Pro Tools

  • Ableton Live

  • Cubase

  • Adobe Audition

  • FL Studio

  • MainStage

MINT

(Bildungsfachbereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik)

  • MATLAB

  • Autodesk AutoCAD

  • NASA TetrUSS

  • Oxford Nanopore MinKNOW

  • OsiriX MD

  • Shapr3D

  • SurgicalAR

  • Vectorworks

  • Archicad

Softwareentwicklung

  • Xcode

  • Unity Editor

  • Create ML

  • TensorFlow

  • PyTorch

  • NAG Fortran Compiler

  • Docker

  • IntelliJ



Welche aktuellen Innovationen und Features zeichnen die neuesten MacBooks aus?

Apple ist bekannt für seine kontinuierliche Innovation und die MacBooks sind keine Ausnahme. Mit jedem Modell werden neue Funktionen eingeführt, die das Nutzererlebnis verbessern und das Arbeiten effizienter gestalten.


Retina Display

Das Retina Display bietet eine extrem hohe Pixeldichte, sodass einzelne Pixel vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden können. Das Ergebnis sind gestochen scharfe Texte und lebendige, detailreiche Bilder, die besonders für kreative Berufe wie Grafikdesign, Fotografie und Videobearbeitung ideal sind. Mit Blick auf die Technik handelt es sich um LCD-Monitore, also Flüssigkristallanzeigen, die IPS-Technik nutzen. Beim In-Plane-Switching entsteht eine hohe Blickwinkelstabilität bei zugleich besserer Farbgenauigkeit.


Touch Bar

Einige Mac-Modelle verfügen über eine Touch Bar, die als schmaler Streifen auf dem Display erscheint. Je nach geöffneter Anwendung unterscheiden sich die Funktionen, die über die Touch Bar nutzbar sind. Vorteil dieses Angebotes: Anwender haben wie Touch-Eingabe einen schnellen Zugriff auf häufig benötigte Funktionen wie Helligkeit bei der Bildbearbeitung oder Lautstärke bei Tonausgaben. Die Touch Bar ersetzt dabei die traditionelle Funktionsleiste und bietet stattdessen eine dynamische Anpassung an die aktuell genutzte Arbeitsumgebung.



Wie lassen sich die Funktionalität und Effizienz eines Apple MacBooks optimieren?

MacBooks bieten zahlreiche Funktionen und Möglichkeiten zur Optimierung des Arbeitsablaufs. Um Ihr MacBook effizienter zu nutzen, sollten Sie die wichtigsten Tastaturkürzel in macOS und den von Ihnen genutzten Anwendungen kennenlernen. Nutzen Sie auch die vielfältigen Trackpad-Gesten, um schnell durch macOS zu navigieren. Mit Split View können Sie zwei Apps nebeneinander auf dem Bildschirm anzeigen und parallel arbeiten. Die integrierte Suchfunktion Spotlight hilft Ihnen, schnell Apps, Dateien und andere Inhalte auf Ihrem MacBook zu finden.

Halten Sie Ihren Desktop aufgeräumt und organisieren Sie Ihre Dateien in Ordnern. Synchronisieren Sie Ihre Daten mit iCloud, um von überall auf Ihre Dateien zugreifen zu können und Backups zu erstellen. Aktivieren Sie den "Nicht stören" Modus, um ungestört arbeiten zu können. Verwenden Sie Automator oder Kurzbefehle, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren. Passen Sie die Energieeinstellungen an, um die Akkulaufzeit Ihres MacBooks zu verlängern.

Ergänzen Sie Ihr MacBook mit Zubehör wie einer externen Tastatur, Maus, Monitor, Dockingstation oder Multi-Port-Adapter, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Ein Tipp: Führen Sie regelmäßige Wartungsarbeiten durch, wie z.B. das Löschen von temporären Dateien und das Überprüfen der Festplatte auf Fehler, und halten Sie macOS und Ihre Anwendungen auf dem neuesten Stand. Um Sicherheitslücken zu schließen und neue Funktionen zu nutzen, aktivieren Sie in den Systemeinstellungen „Meinen Mac automatisch aktualisieren“.

Silbernes MacBook Pro Laptop mit geöffnetem Display und beleuchteter Tastatur, von oben gesehen.


FAQ – Häufige Fragen zu Apple MacBooks

Worin unterscheiden sich die verschiedenen MacBook Pro und MacBook Air Modelle?

MacBook Air und MacBook Pro sind die beiden Hauptmodelle der Apple Notebooks. Das MacBook Air ist das leichtere und kompaktere Modell, ideal für mobile Arbeit und alltägliche Aufgaben. Es ist mit dem M2 oder M3 Chip erhältlich und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Das MacBook Pro hingegen ist das leistungsstärkere Modell, geeignet für professionelle Anwender mit hohen Anforderungen. Es ist mit dem M3, M3 Pro oder M3 Max Chip erhältlich und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden.


Sind MacBooks kompatibel mit der Software, die in meinem Unternehmen verwendet wird?

Die Kompatibilität von MacBooks mit Unternehmenssoftware hängt von der jeweiligen Software ab. Viele gängige Programme, wie Microsoft Office, Zoom oder Adobe Creative Cloud, sind für macOS verfügbar. Es gibt jedoch auch Software, die nur für Windows entwickelt wurde und auf MacBooks nicht oder nur eingeschränkt lauffähig ist. In solchen Fällen kann eine Virtualisierungssoftware wie Parallels Desktop oder VMware Fusion verwendet werden, um Windows auf dem MacBook auszuführen. Es ist daher ratsam, vor der Anschaffung von MacBooks zu prüfen, ob die benötigte Software mit macOS kompatibel ist.


Worin unterscheiden sich die verschiedenen MacBook Pro und MacBook Air Modelle?

MacBook Air und MacBook Pro sind die beiden Hauptmodelle der Apple Notebooks. Das MacBook Air ist das leichtere und kompaktere Modell, ideal für mobile Arbeit und alltägliche Aufgaben. Es ist mit dem M2 oder M3 Chip erhältlich und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden. Das MacBook Pro hingegen ist das leistungsstärkere Modell, geeignet für professionelle Anwender mit hohen Anforderungen. Es ist mit dem M3, M3 Pro oder M3 Max Chip erhältlich und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 22 Stunden.


Unsere Ratgeber zu Apple

  • Apple iPhones

  • iPhone 16e

  • iPhone 17

  • iPhone 17 Pro

  • iPhone 17 Pro Max

  • Apple MacBooks

  • Apple iPads

  • iPads für die Schule

  • Mac Mini

  • Apple iMac

  • Apple Watches

  • Apple Watch 10

  • Apple Watch 11

  • Apple Watch Ultra 3

  • Apple AirPods, EarPods

  • Apple AirTags

  • Apple MFi Zertifizierung

  • Apple HomeKit
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Artikel der Marke Flir. Gültig bis 15.03.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

² Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel (verfügbarer Lagerbestand) aus dem Bereich Messtechnik auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.