- Produkt-Art
- Camping SAT-Anlage ohne Receiver3Camping SAT-Anlage mit Receiver2
- Preis
- Verfügbarkeit
- 31
- Marke
- MegaSat3Kathrein1Telestar1
- Teilnehmer
- 1321
- Spiegel-Durchmesser
- 50 cm1
- Filialverfügbarkeit
Camping SAT-Anlagen
5 Ergebnisse




Ratgeber
Camping-SAT-Anlagen ermöglichen es, auf Reisen Satellitenfernsehen zu beziehen. Sie sind mobil einsetzbar und können beispielsweise auf dem Wohnwagendach montiert werden. Wie SAT-Anlagen fürs Camping aufgebaut sind, welche Ausführungen es gibt und worauf beim Kauf zu achten ist, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Camping-SAT-Anlagen ermöglichen es, während des Urlaubs Satellitenfernsehen zu schauen. Im Gegensatz zu klassischen SAT-Anlagen, die fest an der Hauswand oder an der Balkonbrüstung montiert werden, sind Camping-SAT-Anlagen mobil einsetzbar. Sie sind schnell aufgebaut und können mithilfe entsprechender Halterungen problemlos auf dem Fahrzeugdach positioniert werden.
Aufgrund ihrer kompakten Bauweise lassen sie sich leicht verstauen und auf Reisen mitnehmen. Mobile SAT-Anlagen werden nicht nur für den TV-Empfang beim Camping genutzt, sondern sind auch eine gute Lösung, wenn die Montage einer festen SAT-Anlage nicht zulässig ist oder sich nicht rentiert
Satelliten-Antenne:
Zentraler Bestandteil jeder SAT-Anlage ist eine SAT-Antenne, die die ausgesendeten Signale des Satelliten empfängt. SAT-Antennen können verschieden ausgeführt sein. Häufige Verwendung finden Parabolantennen mit rundem SAT-Spiegel, der das Satellitensignal in einem Brennpunkt bündelt. Parabolantennen werden häufig auch als SAT-Schüsseln bezeichnet und bieten von allen Antennen die größte Reichweite. Ebenfalls häufig zum Einsatz kommen Flachantennen mit eckigem Sat-Spiegel. Sie sind im Vergleich zu Sat-Schüsseln widerstandsfähiger gegenüber Schnee und Regen und lassen sich dank ihrer flachen Bauform auf dem Fahrzeugdach montieren, ohne dass es sich nennenswert auf die Gesamthöhe des Wohnmobils auswirkt. Eine Alternative zu Parabol- und Flachantennen sind Kuppelantennen. Sie ermöglichen aufgrund ihrer geschlossenen Bauweise auch bei schlechter Witterung und während der Fahrt guten Empfang. Nachteilig ist jedoch, dass die Kuppel aufgrund ihrer Wölbung die Gesamthöhe des Fahrzeugs beeinflusst.
LNB:
Ein LNB (= Low Noise Block) ist ein elektronisches Bauteil, das als Empfangskopf in Parabol- oder Flachantennen zum Einsatz kommt. Hauptaufgabe eines LNB ist die geräuscharme Signalumsetzung.
Es setzt die Satellitenfrequenz des Signals herunter, damit es via Koaxial- oder Lichtwellenleiter-Kabel übertragen und vom Satelliten-Receiver verarbeitet werden kann. Unterschieden werden Single-LNB und Twin-LNB. An ein Single-LNB kann nur ein Receiver angeschlossen werden, wohingegen ein Twin-LNB den Anschluss von zwei Receivern ermöglicht.
Satelliten-Receiver:
Der Receiver bildet die Schnittstelle zwischen Antenne bzw. LNB und TV-Gerät. Er empfängt die vom LNB umgesetzten Satellitensignale und wandelt sie so um, dass sie vom Fernseher gelesen und ausgegeben werden können. Seit Abschaltung der analogen Satellitenübertragung im Jahr 2012 arbeiten Sat-Receiver nur noch digital. Viele Geräte verfügen mittlerweile über eine HDMI-Schnittstelle, die Voraussetzung für den Empfang von HD-TV ist.
SAT-Anlagen fürs Camping können als manuelle, halbautomatische oder vollautomatische Anlagen realisiert sein. Bei manuellen Anlagen wird die Antenne mit der Hand ausgerichtet, was durchaus Zeit in Anspruch nehmen kann.
Im Fall eines Standortwechsels muss die Antenne wieder neu justiert werden. Aus diesem Grund eignen sich manuelle SAT-Anlagen eher fürs Dauercamping. Halbautomatische SAT-Anlagen bieten mehr Bedienkomfort, da sie mit einer elektronischen Antennensteuerung ausgestattet sind. Das heißt, die Antenne richtet sich auf Knopfdruck zum Satelliten aus. Der Neigungswinkel muss jedoch manuell angepasst werden.
Vollautomatische SAT-Anlagen kosten im Vergleich zu den anderen Varianten am meisten, sind aber auch am komfortabelsten zu handhaben. Ein Knopfdruck genügt, um die Antenne auszufahren und im richtigen Neigungswinkel zum Satelliten auszurichten. Die automatische Ausrichtung ist von großem Vorteil, wenn man häufig den Standort wechselt.
Beim Kauf von Camping-SAT-Anlagen sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Unter anderem stellt sich die Frage, ob es eine manuelle, halbautomatische oder eine vollautomatische Camping-SAT-Anlage sein soll. Wenn Sie mit dem Wohnmobil viel herumreisen, lohnt sich eine vollautomatische Camping-Anlage. Mit einer manuellen Camping-SAT-Anlage liegen Sie richtig, wenn Sie dauercampen oder den Aufwand des händischen Ausrichtens nicht scheuen.
Entscheiden Sie sich für eine Anlage mit mobiler SAT-Schüssel, ist deren Durchmesser zu berücksichtigen. SAT-Schüsseln mit 40 cm Durchmesser ermöglichen das Fernsehen in Standardauflösung. SAT-Schüsseln mit 50 cm Durchmesser sind die richtige Wahl, wenn Sie sich am Rand einer Ausleuchtungszone befinden. Ausleuchtungszonen sind Bereiche der Erdoberfläche, die von Satelliten bestrahlt werden. Je mehr man sich Richtung Rand bewegt, desto schwächer ist die Satellitensignal und desto größer muss die SAT-Schüssel sein. Für hochauflösendes Fernsehen ist ein Durchmesser von mindestens 60 cm erforderlich.
Wenn Sie noch keinerlei Ausstattung haben, können Sie die Anschaffung eines Komplettsets ins Auge fassen. Ein Komplettset enthält von der Antenne bis zum Receiver alle Bestandteile, die für den Aufbau einer Camping-SAT-Anlage erforderlich sind. Halterungen zur Montage auf dem Fahrzeugdach bzw. ein SAT-Stativ liegen meist ebenfalls anbei. Manche Sets kommen auch zusammen mit einem praktischen Transportkoffer, in dem alle Komponenten übersichtlich aufbewahrt werden können.
Unser Praxistipp: SAT-Finder zum schnellen Ausrichten der Antenne
SAT-Finder sind kompakte Messgeräte, die das manuelle Ausrichten von mobilen SAT-Anlagen erheblich erleichtern. Sie werden zwischen LNB und Receiver gesteckt und zeigen auf einem Display das empfangene Signal und die Empfangsqualität an. Auf diese Weise lässt sich ablesen, ob und wann die Antenne korrekt ausgerichtet ist.
FAQ – häufig gestellte Fragen zum Thema Camping-SAT-Anlagen
Was bedeutet DVB-S2?
DVB-S2 ist der Nachfolgestandard von DVB-S (Digital Video Broadcasting – Satellite) und wird letzteres in Zukunft ersetzen. Seit 2020 schalten TV-Sender DVB-S bereits ab. Analog zu DVB-T und DVB-T2, dem terrestrischen Antennenfernsehen, ist DVB-S2 auf eine höhere Datenrate optimiert.
Was ist ein F-Stecker?
F-Stecker sind koaxiale Steckverbinder, die im Bereich des Satelliten- und Kabelfernsehens am häufigsten Verwendung finden. Mit ihrer Hilfe werden beispielsweise SAT-Kabel an den Receiver angeschlossen.
Ich bin im Besitz einer HD-Camping-Sat-Anlage. Wie kann ich kostenpflichtige HD-Sender empfangen?
Programme kostenpflichtiger HD-Sender sind verschlüsselt und können nicht ohne Chip-Karte ausgelesen werden. Aus diesem Grund sind Receiver HD-fähiger Digital-Camping-Sat-Anlagen mit einem sogenannten CI+-Slot ausgestattet. In diesen wird die Entschlüsselungskarte eingesteckt. Bedenken Sie: Für einen störungsfreien HD-TV-Empfang sollte die Antennenschüssel der digitalen SAT-Anlage einen Durchmesser von mindestens 60 cm aufweisen.