- Produkt-Art
- Monitor-Wandhalterung8Monitor-Tischhalterung6Monitor-Standfuß1Monitorhalterung1
- Marke1
- Neomounts73Dataflex20Ergotron20My Wall20Assmann group18Digitus18Vogel's17SpeaKa Professional16Roline13Secomp13ICY BOX10Leitz9LogiLink8S-Conn8Fellowes7Hama7HP Poly7HP7Value7Alogic6Kensington6Onkron6ACT Connectivity Solutions5Durable5LINDY5One For All5Shiverpeaks5StarTech.com5TECHly5Iiyama4inLine4Novus Office4EFB Elektronik3Goobay3Manhattan3BakkerElkhuizen2BenQ2Dell2Delock2Edbak2Kabelbude EU2rotronic2Wirelex2B-Tech1CBS1Dangbei1Duronic1Equip1Esselte1Gembird1Gravity1KIPP1Logitech1Trust1
- VerkäuferConrad Electronic SE
- Preis
- Max. Tragkraft
- 8 kg29 kg110 kg212 kg214 kg515 kg120 kg3
- Halter-Ausführung
- Neigbar15Schwenkbar15Höhenverstellbar10Rotierbar7Drehbar2Hochformat2Querformat2Ausziehbar1Motorisiert1Tastaturablage1
- Farbe
- grau7schwarz6weiß2
- Montierbare Displays1
- VESA-Norm
- Passend für
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Refurbished & Angebote
Monitorhalterungen
16 Ergebnisse

SpeaKa Professional SP-MM-705 Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 33,0 cm (13") - 81,3 cm (32") Silber Höhenverstellbar,

SpeaKa Professional SP-MM-951 Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 124,5 cm (49") Schwarz Höhenverstellbar

SpeaKa Professional SP-MM-960 Monitor-Wandhalterung Mit Tastaturablage, übereinander 43,2 cm (17") - 109,2 cm (43") Weiß

SpeaKa Professional SP-1624856 SuperSwivel Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwa

SpeaKa Professional SP-MM-730 Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 68,6 cm (27") Schwarz/Silber Höhenverst

SpeaKa Professional SP-MM-810 Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 88,9 cm (35") Matt Schwarz Schwenkbar,

SpeaKa Professional SP-3947552 Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 25,4 cm (10") - 81,3 cm (32") Silber-Schwarz Neigbar,

SpeaKa Professional SP-EMS-200 Monitor-Standfuß 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Motorisiert, Höhenverstellbar

SpeaKa Professional SP-MM-961 Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 124,5 cm (49") Weiß Höhenverstellbar, S

SpeaKa Professional SP-1624924 SuperSwivel for Apple Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") S

SpeaKa Professional SP-MM-600 Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Silber Rotierbar, Neigba

SpeaKa Professional SP-MM-1050 Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 38,1 cm (15") - 101,6 cm (40") Schwarz/Silber Neigbar

SpeaKa Professional SP-1624752 Swivel Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz H

SpeaKa Professional SP-1624848 Swivel Monitor-Wandhalterung 1 Display(s) 25,4 cm (10") - 76,2 cm (30") Silber-Schwarz Ne

SpeaKa Professional SP-1664312 Monitor-Tischhalterung 1 Display(s) 33,0 cm (13") - 55,9 cm (22") Schwarz Neigbar, Schwen
Ratgeber
Wer am Schreibtisch mit einem Computer arbeitet, weiß einen großen Monitor sehr zu schätzen. Doch so schön die großen Bildschirme auch sind, verbrauchen die Standfüße doch recht viel Platz auf dem Schreibtisch.
Dabei könnte der Bereich unterhalb der Bildschirme noch prima als Ablagefläche dienen.
Übrigens, wer mit zwei Monitoren arbeitet, hat das Problem gleich doppelt.
Abhilfe schaffen hier clevere Monitor-Tischhalterungen, die den Bildschirm quasi frei über dem Schreibtisch schweben lassen.
Zudem sind die Monitore dann schwenkbar und neigbar und der Betrachtungsabstand kann variabel eingestellt werden.
Doch nicht nur das! Überall, wo kompakte Fernseher oder sonstige Bildschirme platzsparend montiert werden müssen, sind Monitorhalter die perfekte Lösung.
Hersteller legen ihren Fernsehern oder Monitoren im Regelfall einen einfachen Standfuß bei. Damit ist es möglich, das jeweilige Gerät auf einem Tisch aufzustellen.
Wenn der Aufbauort aber an der Wand oder unter der Decke geplant ist, helfen die Standfüße nicht weiter. Dann kommen Monitor-Wandhalter oder Deckenhalter zum Einsatz.
Aber auch dann, wenn der Platz am Schreibtisch knapp bemessen ist, helfen praktische Tischhalterungen weiter.
Eine Tischhalterung wird mit wenigen Handgriffen am Schreibtischrand montiert und ermöglicht eine flexible Nutzung des Monitors.
Die Halter bestehen im Regelfall aus stabilen Metallteilen, die mit Gelenken miteinander verbunden sind. Dadurch sind die Monitore später schwenkbar und neigbar und lassen sich so flexibel und perfekt ausrichten.
Für die Montage an der Wand oder der Decke, als auch zur Montage am Monitor oder TV sind großflächige Auflageflächen vorhanden.
Der Begriff VESA setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der 1988 gegründeten Organisation „Video Electronics Standard Association“ zusammen. Die Vereinigung aus rund 340 Firmen hat u.a. im Bereich der Halter für TV und Monitore eine einheitliche Norm entwickelt hat. Dadurch ist gewährleistet, dass die Bohrlöcher in der Monitor-Halterung exakt zu den Gewindebuchsen an der Geräterückseite passen.
Dabei gibt es drei unterschiedliche VESA-Standards:
VESA MIS-D
Dieser Standard ist für kleinere Fernseher und Monitore bis 14 kg gedacht. Die Bildschirmdiagonale dieser Geräte beträgt in der Regel 30,5 bis 58,3 cm bzw. 12 bis 23 Zoll. Das Lochmuster der Befestigungsschrauben ist quadratisch und beträgt 75 x 75 mm oder 100 x 100 mm.
VESA MIS-E
Dieser Standard ist für Fernseher und Monitore bis 23 kg gedacht. Geräte dieser Gewichtsklasse haben eine Bildschirmdiagonale von ca. 58,4 bis 78,6 cm bzw. 23 bis 31 Zoll. Die Befestigungslöcher für die Halteschrauben sind rechtwinklig im Abstand von 200 mm (horizontal) und 100 mm (vertikal) angeordnet.
VESA MIS-F
Dieser Standard wird für große TVs oder Monitore bis zu einem Maximalgewicht von 114 kg verwendet. Die Bildschirmdiagonale beträgt dann mehr als 78,7 cm bzw. 31 Zoll. Der Abstand der Befestigungsschrauben kann 400 x 200 mm, 600 x 400 mm oder auch 400 x 400 mm betragen. Im Regelfall sind die Abstände zum nächsten größeren oder kleineren Maß in Schritten mit 200 mm gestaffelt.
Weitere Variationen und Standards
Mittlerweile haben sich aber noch weitere Variationen bezüglich der Lochabstände am Markt etabliert. Was aber einheitlich ist, ist die Benennung. Wird nur eine Zahl als VESA-Wert angegeben, z.B. VESA 75, VESA 100, VESA 200, VESA 300 und so weiter, so ist der Lochabstand quadratisch. Die Zahl entspricht dem Lochabstand in mm. Werden zwei Zahlen, wie z.B. VESA 600 x 400 angegeben, so beschreibt die erste Zahl den horizontalen Abstand der Befestigungslöcher in mm und die zweite Zahl den vertikalen Abstand in mm.
Wichtig Information zu den VESA-Standards:
Die Angabe des VESA-Standards, wie z.B. VESA 75, bezieht sich nur auf die Montage des Monitors. Der Standard sagt nichts darüber aus, in wieweit der Monitorhalter neigbar, schwenkbar oder rotierbar ist.
Sollte der Monitor kein VESA-kompatibles Schema der Befestigungsbohrungen aufweisen, so kann mit einem VESA-Adapter eine passende VESA-Halterung montiert werden.
Auf der anderen Seite haben z.B. Monitor-Ständer für Großbildschirme stabile Halteschienen mit unterschiedlichen Bohrungen und Langlöchern. Damit ist gewährleistet, dass auch Geräte ohne standardisierte Befestigungsbohrungen daran angeschraubt werden können.
Die Art der Monitormontage ist ebenso vielfältig wie das Einsatzspektrum der Anzeigegeräte. Je nach Aufgabe bieten sich unterschiedliche Ständer bzw. Lösungsmöglichkeiten an, die neigbar und schwenkbar sind:
Monitor-Erhöhungen
Eine Monitor-Erhöhung ist die wohl einfachste Möglichkeit, den Monitor auf dem Schreibtisch zu platzieren und dabei den Raum unterhalb noch teilweise nutzen zu können.
Wichtig dabei ist, dass der Monitor auf die richtige Höhe eingestellt ist, damit auch über Stunden ein ermüdungsfreies Arbeiten möglich ist.
Monitor-Tischhalterungen
Eine Monitor-Tischhalterung schafft Platz am Arbeitsplatz oder Tisch. Im wahrsten Sinn des Wortes.
Dies ist umso wichtiger, wenn gleichzeitig mehrere Monitore betrieben werden. Die Bildschirme sind dann schwenkbar und neigbar und lassen sich leicht auf den perfekten Blickwinkel einstellen.
Zudem bietet diese Montageart einen optisch aufgeräumten Arbeitsplatz. Eine Tischhalterung wird oft auch als Arm oder Monitor Arm bezeichnet.
Monitor-Wandhalterungen
Wenn ein Monitor oder ein TV an der Wand befestigt werden soll, wirkt jeder Zentimeter Abstand zur Wand als kontraproduktiv. Im Idealfall sollte sich der Bildschirm an die Wand anschmiegen.
Mit der passenden Monitor-Wandhalterung ist das kein Problem. Nach der Montage und dem Anschluss wird der Monitor einfach wieder näher an die Wand gerückt.
Monitor-Standfüße
Besonders bei Präsentationen, auf Messeständen oder auf Ausstellungen werden gerne Standfüße verwendet.
Je nach Art der Präsentation sind die Monitore dann schwenkbar, neigbar oder auch drehbar.
Übrigens:
Ein rotierbar aufgehängter Monitor kann leicht um 90° gedreht werden. Dann lassen sich sehr viele Tabellenzeilen anzeigen, ohne dass die anwendende Person scrollen muss.
Monitor-Rollwagen
In Betrieben oder Schulen werden gerne Monitor-Rollwagen eingesetzt.
In Zeiten der zunehmenden Digitalisierung finden immer mehr Besprechungen oder Schulungen innerhalb der MINT-Schule statt, wo die Teilnehmer teilweise nur per Videoübertragung zugeschaltet sind. Und nicht in jedem Raum ist ein großer TFT installiert.
Mit einem Rollwagen oder einem fahrbaren Ständer hingegen können selbst große Displays im Handumdrehen in den erforderlichen Raum transportiert werden.
Manche Rollwagen bieten zudem gleich noch reichlich Platz für den Computer/Notebook, Maus und Tastatur. Somit wird ein kompletter Computerarbeitsplatz flexibel und mobil.
Art der Halterung
Wie bereits erwähnt, gibt es unterschiedliche Arten der Monitorhalterung. Um die richtige Halterung zu wählen, ist es vor allem wichtig zu wissen, wie und wo der Monitor angebracht werden soll. In diesem Zusammenhang muss auch geprüft werden, ob die Halterung auch die erforderliche Ausrichtung des Bildschirms zulässt. Entsprechend diesen Vorgaben kann der passende Halterungstyp ausgewählt werden.
Größe
Die Größe der Halterung ist beim Kauf das wohl wichtigste Kriterium. Diese muss zur Monitorgröße (in Zoll oder cm) passen. Die beiden VESA-Standards von Monitor und Halter müssen zusammenpassen. Sollten mehrere Monitore an der Halterung angebracht werden, so ist es wichtig, die einzelnen Monitorgrößen genau auszumessen. Zudem ist es ratsam, gleichgroße Monitore zu kombinieren.
Gewicht
Alle Monitorhalterungen verfügen über eine maximale Traglast, die vom Hersteller angegeben wird. Im Regelfall sind die Halter und Ständer ausreichend stabil konstruiert, sodass es hier normalerweise keine Probleme gibt. Doch unabhängig davon muss man das Gewicht des Bildschirms prüfen und mit der maximalen Traglast des Halters vergleichen.
Beweglichkeit
Bei der Beweglichkeit kommt es auf die eigenen Ansprüche und Wünsche an. Wenn der Monitor schwenkbar und neigbar sein soll, muss der Halter die Bewegungs-Möglichkeit unterstützen. Muss der Bildschirm nicht schwenkbar und neigbar sein, empfiehlt es sich, die Halterung in der Position mit dem besten Blickwinkel dauerhaft zu fixieren.
Sicherheit
Die typischen Monitorhalterungen sind in der Regel sicher und stabil zugleich. Wird eine Wandhalterung in einem öffentlich zugänglichen Bereich verbaut, sollte man in jedem Fall qualitativ hochwertiges Material mit entsprechenden Prüfsiegeln verwenden. Zudem ist die Befestigung gewissenhaft durchführen und alle Schrauben auf festen Sitz zu kontrollieren.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Monitorhalterungen
Kann jeder Monitor mit einer Monitorhalterung montiert werden?
Da es viele unterschiedliche Monitorhalterungen gibt, werden vor allem für die aktuellen Monitore stets die passenden Monitorhalterungen angeboten. Im Zweifelsfall kann in den technischen Daten des Displays nachgelesen werden, ob eine Monitor-Halterung montiert werden kann.
Lässt sich die Monitorhalterung an jeder Wand anbringen?
Ja und Nein. Nicht jede Wand ist dazu geeignet, eine größere Last, wie z.B. eine Wandhalterung zu tragen. Besonders wenn die Wandhalterung ein schweres TV Gerät mit beispielsweise 85 Zoll tragen muss, treten sowohl an der Auflagefläche der Wandhalterung als auch an den Halteschrauben hohe Belastungskräfte auf. Da Trockenbauwände aus Gipskartonplatten nur eine begrenzte Traglast haben, können sie durch eine große Wandhalterung schnell überlastet werden.
Was bedeutet die Pivot Funktion bei Monitorhalterungen?
Halterungen mit der Pivot Funktion sind nicht nur schwenkbar und neigbar ausgeführt. Zusätzlich lässt sich der Monitor drehen. Viele Monitor-Standfüße verfügen über die Pivot-Funktion und sind rotierbar.