- Produkt-Art
- Raumthermostat16Universalthermostat8Frostwächter1Hygrothermostat1
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Marke
- Eberle16Finder3Stiebel Eltron3Uponor3Kopp2Renkforce1Wallair1
- Betriebsart1
- elektromechanisch6elektronisch373mechanisch29thermisch48
- Montageart
- Aufputz23Unterputz4Aufbau1Wand1
- Passend für
- Heizgeräte18Fußbodenheizung11Universelle Anwendungen4Klimageräte2Lüfter1
- Temperatureinstellung
- Betriebsspannung
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Frostschutzfunktion
- Schaltzyklus
- Cloud-Anbindung
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Raumthermostate
29 Ergebnisse

Eberle 111 1104 51 100 RTR-E 6202 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm Heizen mit Ein/Aus-Schalter 1 St.

Eberle 0524 72 141 894 UTR-60 Universalthermostat Aufputz Universaltemperatur Regler 1 St.


Eberle 191 5701 59 900 FTR-E 3121 Frostwächter Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.

Eberle 119 7901 91 100 HYG-E 7001 Hygrothermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.

Wallair 71000 / 20100355 71000 Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 71000 / 20100355 1 St.

Eberle CE6314 FR-E 52531/i Raumthermostat Aufputz Tagesprogramm 1 St.

Eberle 0524 61 140 510 AZT-I 524 510 Universalthermostat Aufputz Mit Innenskala 1 St.

Eberle 0537 10 291 900 INSTAT+ 2R Raumthermostat Aufbau Wochenprogramm Heizen 1 St.

Eberle 121 1719 51 100 RTR 9725 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1 St.

Eberle 101 9101 51 102 RTR-E 3311 Raumthermostat Aufputz Heizen 1 St.

Finder 1T.01.0 1T.01.0 Raumthermostat Aufputz 1T.01.0 1 St.

Eberle 0524 61 141 410 AZT-I 524 410 Universalthermostat Aufputz Mit Innenskala 1 St.


Finder 1T.01.1 1T.01.1 Raumthermostat Aufputz 1 St.

Stiebel Eltron 231061 RTA-S2 Raumthermostat Aufputz RTA-S2 1 St.

Eberle 0524 72 143 394 UTR-160 Universalthermostat Aufputz 1 St.





Eberle 0524 72 143 094 UTR-20 Universalthermostat Aufputz UTR 20 1 St.

Eberle 0524 72 143 294 Eberle Controls Universalthermostat Aufputz UTR 100 1 St.





Ratgeber
Raumthermostate erlauben es, in jedem Raum eine Wohlfühltemperatur einzustellen und das auch in Abwesenheit einer Person im Haus. Wie die Regelung der Temperatur funktioniert, welche Gerätemodelle es gibt und was Sie zum Thema Installation wissen müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Es handelt sich um Raumtemperaturregler, die entweder mechanisch oder digital so eingestellt werden, dass die Temperatur im Raum Ihren Wünschen entspricht. Der klassische Einstellbereich für Wohn- und Arbeitsräume liegt zwischen 10 und 30 Grad Celsius. Für Sonderbereiche bieten manche Geräte Temperaturen zwischen -40 und 99 Grad Celsius.
Wofür benötigt man Raumthermostate?
Während ein Heizkörperthermostat nur die Temperatur an der Heizung selbst ermittelt, erlaubt ein Raumthermostat das Erkennen der Mittelwerttemperatur. So wissen Sie immer, wie warm oder kalt der Raum tatsächlich ist.
Über Tagesprogramme oder Wochenprogramme bieten viele Geräte einen Schaltzyklus, um das Heizen beziehungsweise Kühlen im Voraus zu planen.
Moderne Raumthermostate bieten neben der direkten Einstellung am Regler eine praktische Bedienung über WLAN. So werden sie Teil des Smart Homes.
Über eine Cloud-Anbindung sind sie sogar aus dem Urlaub per App-Steuerung bedienbar.
Auch Funk-Raumthermostate können sowohl das Smart Home mitgestalten als auch in Firmen genutzt werden.
Sie nutzen ein zentrales Kontroll-Portal, sodass beispielsweise vom Schaltraum einer Werkstatt aus die Thermostate in den einzelnen Arbeitsbereichen individuell gesteuert werden können.
Smart Home Ratgeber
Das Angebot an Smart Home-Systemen ist riesig: Ihnen stehen viele unterschiedliche Hausautomationssysteme zur Auswahl.
In unserem Smart Home Ratgeber finden Sie nützliches und interessantes Wissen rund um alle Anwendungsgebiete zu Thema Smart Living.
Wir erklären Ihnen worauf Sie bei der Auswahl eines Smart Home-Systems achten müssen und welche Möglichkeiten und Vorteile ein intelligentes Zuhause bietet.
Alle modernen Raumtemperaturregler erfassen zwei Werte: einen Ist- und einen Sollwert.
Der Istwert meint die aktuelle Temperatur im Raum. Der Sollwert ist die eingestellte Wunschtemperatur. Ist der Raum zu kühl, wird die Heizung eingeschaltet und beim Erreichen des Sollwertes deaktiviert.
Auch Klimaanlagen und Lüftungsgeräte können über diese Regelung gesteuert werden.
Für die Energieversorgung werden Thermostate entweder über den Netzbetrieb oder über Batterie mit Strom versorgt. An die Steckdose angeschlossen sind sie zwar weniger flexibel bei der Platzierung, die Energieversorgung ist dafür einfacher. Im Batteriebetrieb müssen Sie regelmäßig den Ladezustand überprüfen.
Es werden zwei technische Betriebsarten unterschieden. Die Raumtemperaturregler können entweder elektromechanisch oder elektronisch arbeiten.
Die Bedienungen im Alltag unterscheiden sich deutlich, weshalb Sie vor dem Kauf sicher sein sollten, welche Betriebsart Sie bevorzugen.
Mechanische Raumthermostate
Elektromechanische Raumthermostate sind die günstigeren und einfacher gestalteten Raumthermostate. Über einen mechanischen Regler zum Drehen wird der gewünschte Temperaturbereich eingestellt. Weicht die Raumtemperatur von der Regelgröße ab, schließt oder öffnet ein Stellventil den Kühl- beziehungsweise Heizkreis.
Die Möglichkeiten der Einstellung erlauben nur Basisfunktionen und die Mechanik des Einstellknopfs geht mit einem gewissen Genauigkeitsverlust einher.
Elektronische Raumthermostate
Elektronische Raumthermostate sind exakter und programmierbar. Anders als bei analogen Lösungen sind digitale Raumthermostate zudem mit Komfortmerkmalen ausgestattet. Sie erlauben zum Beispiel über ihr Display eine Temperaturkontrolle und bieten Features wie das Erkennen geöffneter Fenster.
Welches Raumthermostat für die Fußbodenheizung?
Sowohl für die klassische Heizung als auch die Fußbodenheizung können elektromechanische und elektronische Thermostate genutzt werden. Die Hersteller geben bei der Produktart im Normalfall die Fußbodenheizung als Einsatzmöglichkeit direkt mit an oder sprechen von Universalthermostaten.
Einsatz im Zuhause
Grundsätzlich empfiehlt es sich, für jeden Raum ein Thermostat zu nutzen. Diese Empfehlung gilt für klassische Aufteilungen, bei der ein Raum für einen festen Lebensbereich steht.
Für große Räume kann in manchen Fällen die Anbringung mehrerer Raumthermostate sinnvoll werden. Wird beispielsweise ein Bereich zur Wohnküche, können zwei Geräte sinnvoll sein.
Einsatz in Unternehmen und Büros
Ein Raumthermostat pro abgeschlossenem Bereich gilt als Orientierung. Im Einzelfall hängt die Entscheidung jedoch vom konkreten Raumkonzept ab.
In Einzelbüros ist die Ein-Gerät-pro-Zimmer-Empfehlung sinnvoll, doch in Großraumbüros empfiehlt sich oft eine weitere Unterteilung. Mehrere Raumtemperaturregler sind auch in Werkstätten und Sporthallen sinnvoll. Im Bereich Lagerlogistik empfiehlt sich je nach Temperaturempfindlichkeit der gelagerten Waren ebenfalls eine kleinteilige Verteilungsplanung.
Ob Sie sich im Zuge einer Renovierung fragen: Wie kann ich das Raumthermostat meiner Gasheizung tauschen? Oder ob Sie beim Neubau eine Heizung automatisch über Thermostate steuern möchten: Für die Installation stehen drei Wege zur Auswahl. Am häufigsten sieht man den Raumthermostat-Aufputz. Daneben gibt es die Montageart Unterputz oder das Wählen eines Zwischensteckers.
Wo sollte ich Raumthermostate platzieren?
Die Frage, wo Sie das Raumthermostat idealerweise anbringen, ist wichtig, damit es beim Heizen oder Kühlen zuverlässige Werte liefert. Für eine realistische Temperaturmessung sollte weder Zugluft noch eine direkte Sonneneinstrahlung an der gewählten Stelle vorherrschen. Beides verzehrt die Messergebnisse. Die Positionierung hinter Möbeln oder größeren Gegenständen in Lagern und Werkstätten ist ebenfalls ungünstig. Die Raumluft sollte frei am Messsensor zirkulieren können.
Raumthermostat-Unterputz
Unauffälliger ist es, wenn die Installation der Raumthermostate via Unterputz erfolgt. Die Geräte werden in die Wand eingesetzt und schließen bündig ab. Da teilweise in die Bausubstanz eingegriffen wird, sind Aufwand und Kosten höher.
Wird ein Haus neu gebaut oder stehen Renovierungen an, ist der Raumthermostat-Unterputz empfehlenswert, abseits davon wird häufig der Aufputz bevorzugt.
Zwischenstecker
Die dritte Installationsart nutzt Thermostate in der Form von Zwischensteckern.
Sie werden nach dem Prinzip „Plug and Play“ einfach als Bindeglied zwischen Heiz- oder Kühlgerät und Steckdose platziert.
Ein Sensor erfasst die Raumtemperatur und steuert entsprechend Heizkörper, Ventilator und Co. an.
Raumthermostat-Aufputz
Die Installation der Aufputz Thermostate erfolgt direkt an der Wand und spart einen größeren Montageaufwand. Im Aufputz sind die Geräte allerdings nicht unter dem Putz verlegt und stehen daher entsprechend von der ebenen Fläche ab. Dies ist optisch in manchen Fällen weniger ansprechend.
Der Aufputz ist die kostengünstigere Installationsmethode und eignet sich, wenn mit wenig Aufwand Thermostate im Haus nachgerüstet werden sollen.