Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Wissenswertes zu SAT-Kabeln und Antennenkabeln

Für einen Fernsehempfang abseits vom Internet braucht es nicht nur einen Receiver, sondern auch ein SAT- oder Antennenkabel. Es überträgt die TV-Signale und macht das Fernsehen somit überhaupt erst möglich.  Inwiefern sich SAT- und Antennenkabel unterscheiden und worauf Sie beim Kauf achten sollten, fassen wir in unserem Ratgeber zusammen.

  • SAT-Kabel und Antennenkabel: Koaxialkabel für den TV- und Radio-Empfang

  • Der Stecker macht den Unterschied

  • Kaufkriterien für SAT- und Antennenkabel – worauf kommt es an?

  • Unser Praxistipp: Kabel richtig befestigen

  • FAQ – häufig gestellte Fragen zu SAT-Kabeln und Antennenkabeln

Antennen Anschlusskabel


SAT-Kabel und Antennenkabel: Koaxialkabel für den TV- und Radio-Empfang

Satellit, Antenne und Kabel sind die heute üblichen Empfangsarten für Fernsehen und Radio, wenn man von der Option des Internets einmal absieht. Auf welche Empfangsart man zurückgreift, hängt von den örtlichen Gegebenheiten und davon ab, ob eine Satellitenschüssel, eine Hausantenne oder ein Kabelanschluss zur Verfügung steht. Die vorhandene Technik gibt vor, auf welche Weise man TV und Radio empfangen kann – und welche Art von Kabel man verwenden muss. SAT-Anschlusskabel kommen bei Satellitenfernsehen zum Einsatz, während Antennenkabel die richtige Wahl sind, wenn terrestrische Fernseh- und Radioprogramme empfangen werden oder ein Kabelanschluss existiert.

SAT- und Antennenkabel sind typischerweise als Koaxialkabel ausgeführt. Dabei handelt es sich um Kabel mit einem Innen- und einem Außenleiter, die gegenpolig zueinander sind: Der Innenleiter in der Mitte, auch Seele genannt, überträgt das Signal. Der umgebende Außenleiter führt das Signal wieder zurück und schirmt den Innenleiter ab. Er besteht entweder aus einer Folie oder aus einem Geflecht. Ein Dielektrikum isoliert den Innenleiter, für den Schutz des Außenleiters sorgt die Ummantelung des Kabels.



Der Stecker macht den Unterschied

Wenn SAT- und Antennenkabel dem selben Kabeltyp angehören, warum wird dann zwischen beiden unterschieden? Kann man nicht auch einfach ein Antennenkabel verwenden, wenn der Radio- und TV-Empfang über Satellit läuft? Die Antwort: Nein, kann man nicht. Der Grund dafür sind die unterschiedlichen Stecker von SAT- und Antennenkabeln.

SAT-Anschlusskabel mit F-Quickstecker

Antennenkabel haben den sogenannten Belling-Lee-Stecker, auch IEC-Stecker genannt. Der wurde 1922 vom britischen Radiohersteller Belling-Lee Ltd. entwickelt und lässt sich ganz normal in passende Buchsen stecken. Anders verhält es sich mit dem F-Stecker, den Satellitenkabel haben. Dieser verfügt über eine Schraubverriegelung. SAT-Anschlusskabel werden also an den entsprechenden Buchsen festgeschraubt. Das hat einen guten Grund: Durch die Verschraubung des F-Steckers ist sichergestellt, dass das Satellitenkabel zuverlässig am LNB der Satellitenschüssel hält, die wiederum im Freien angebracht ist, etwa auf dem Dach oder dem Balkon. Bei stürmischem Wetter könnte sich das Kabel aus dem LNB herauslösen, wenn es nicht per F-Stecker festgeschraubt wäre.



Kaufkriterien für SAT- und Antennenkabel – worauf kommt es an?

Für Satellitenfernsehen brauchen Sie SAT-Kabel, für terrestrisches Fernsehen und Kabelfernsehen hingegen Antennenkabel. Die vorliegende Empfangsart bedingt die Steckerart: F-Stecker kommen zum Einsatz, wenn der Empfang über eine SAT-Schüssel erfolgt, Koax-Stecker, wenn eine Hausantenne oder ein Kabelanschluss genutzt wird.

SAT-Anschlusskabel mit F-Sstecker

Egal, welche Art von Koaxialkabel Sie benötigen, in jedem Fall gibt es spezifische Kabeleigenschaften, die Sie in Ihre Kaufentscheidung mit einbeziehen sollten. Da wäre zum einen die Dämpfung, angegeben in Dezibel (dB). Sie ist entscheidend dafür, wie hoch die Signalverluste ausfallen. Je niedriger sie ist, desto weniger vom Signal geht verloren. Die Dämpfung steht in engem Zusammenhang mit der Kabellänge. Je länger ein Kabel ist, desto höher ist tendenziell auch seine Dämpfung. Aus diesem Grund sollten Sie Kabel wählen, die nicht länger sind als nötig.

Neben einer geringen Dämpfung ist eine gute Abschirmung wichtig. Der aussagekräftige Wert an dieser Stelle ist das Schirmungsmaß, ebenfalls in dB angegeben. Es steht dafür, wie gut das Signal vor äußeren Einflüssen geschützt ist. 75 dB ist das Mindestschirmungsmaß, das ein Koaxialkabel haben sollte, um Fernsehsignale störungsfrei zu übertragen. Allerdings erfordert HD-TV ein höheres Maß. Hier müssen es mindestens 90 dB sein. Grundsätzlich gilt: Je höher die Auflösung ist, desto besser muss das Kabel geschirmt sein. Eine Abschirmung, die Folie und Geflecht kombiniert (am besten in jeweils doppelter Ausführung) ist besonders effektiv.

TV-/Radio-Winkel-Antennenkabel

Des Weiteren spielt der Kabeldurchmesser eine wichtige Rolle. Koaxialkabel für TV und Radio sind unterschiedlich dick. Ein großer Durchmesser ist gut für eine zuverlässige Signalübertragung, hat jedoch den Nachteil, dass sich das Kabel schlechter verlegen lässt als eine dünnere Alternative. Vor allem dann, wenn ein Kabel möglichst unauffällig verlegt werden soll, ist ein großer Durchmesser eher kontraproduktiv. Ein dünnes Kabel bedeutet jedoch, dass der Innenleiter einen niedrigen Querschnitt hat. Wird ein Kabel mit geringem Durchmesser geknickt, kann das eher zu Beschädigungen führen als bei dickeren Kabeln.

Darüber hinaus gilt es auf die konkrete Ausführung der F-Stecker (SAT-Anschlusskabel) bzw. Koax-Stecker (Antennenkabel) zu achten. Neben Koaxialkabeln mit geraden Steckern gibt es Exemplare mit einem oder zwei gewinkelten F-Steckern oder Koax-Steckern. Diese machen dann einen Knick um 90°, was sich in manchen Installationsumgebungen als sehr praktisch erweisen kann – zum Beispiel dann, wenn ein Fernseher dicht an der Wand steht und der Platz dahinter so eng bemessen ist, dass ein Kabel mit geradem Koax- oder F-Stecker abknicken würde.




Unser Praxistipp: Kabel richtig befestigen

Werden SAT- oder Antennenkabel über mehrere Etagen eines Gebäudes hinweg verlegt, kommt es besonders auf eine stabile Befestigung an. Mit Kabelclips und Kabelbindern lassen sich die Kabel an Wänden und Decken fixieren, so dass sie nicht lose herumhängen. Dabei ist es wichtig, die Kabel nicht zu stark zu spannen. Zudem sollten die Befestigungselemente nicht zu eng angezogen werden, weil das die Kabel beschädigen könnte.



FAQ – häufig gestellte Fragen zu SAT-Kabeln und Antennenkabeln

Was mache ich, wenn ich terrestrisches Fernsehen empfange, das TV-Gerät aber nur einen Anschluss für F-Stecker hat?

In dem Fall nutzen Sie ein Koaxial-Kabel, das am einen Ende einen Koax-Stecker und am anderen einen F-Stecker hat. Damit ist der Anschluss des Empfangsgeräts an die Antennensteckdose kein Problem. Umgekehrt ist es auch möglich, bei Empfang über eine SAT-Antenne einen Receiver/Fernseher mit Eingang für Koax-Stecker zu nutzen. 
 

Wie kann man SAT-Kabel splitten?

Hierfür gibt es spezielle SAT-Splitter, die ein Eingangssignal auf mehrere Ausgangssignale aufteilen, um so eine größere Anzahl an Empfangsgeräten anschließen zu können. Beim Kauf ist nicht nur auf die Anzahl an Ausgängen zu achten, sondern auch darauf, ob der Splitter die richtigen Frequenzen unterstützt. Das Gerät sollte außerdem die passenden Anschlüsse für Ihre Anlage haben, also etwa Ein- und Ausgänge für F-Stecker, wenn Sie Satellitenfernsehen empfangen, und Koax-Buchsen für TV-Antennenkabel bei terrestrischem Fernsehempfang.
 

Wie stelle ich fest, ob ein Satelliten-Kabel oder TV-Antennenkabel defekt ist?

Wenn die Übertragung von Bild und/oder Ton fehlerhaft ist oder komplett ausfällt, sollten Sie als Erstes das Koaxial-Kabel austauschen, das von der Antennensteckdose zum Fernseher/Receiver führt. Ist das Problem dann behoben, lag beim alten Kabel offenkundig ein Defekt vor. Falls nicht, könnte es auch an der Leitung in der Wand liegen. Auch die Hausantenne oder SAT-Anlage bzw. der LNB kann defekt sein, wenn Sie kein Fernsehen empfangen.

%seoprefootercolumns%
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 1x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Stanley, DeWalt und Facom (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marken Stanley, DeWalt und Facom.

2 Exklusiver Pre-Access für Conrad PRO Mitglieder. Rabatt nur gültig auf sofort verfügbare Artikel der Marke Benning (Lieferstatus grün). Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen), nur von Conrad PRO Mitgliedern einlösbar. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste