- Produkt-Art
- Schichtdicken-Messgerät7Materialdicken-Messgerät2
- AbsenderneuUnser Marktplatz-UpdateAlle Rechnungen von ConradRetourenabwicklung über Conrad(14 Tage Rückgaberecht)
- Preis
- Verfügbarkeit
- 7
- Marke1
- PCE Instruments56Käfer9Kern9Sauter9Kroeplin6Extech5Hahn5EDE Logistik2Testboy2VOLTCRAFT2Basetech1Format1KS Tools1Laserliner1
- Nur ISO-zertifizierte Verkäufer
- Ja9Nein7
- Messart
- eisenhaltige Substrate6nicht eisenhaltige Substrate4Aluminium2Grauguss2Gusseisen2Kupfer2Messing2PVC2Polyethylen2Quarzglas2Stahl2Zink2
- Kalibriert
- Messbereich
Schichtdicken-Messgeräte
9 Ergebnisse

Sauter TG 1250-0.1FN Schichtdicken-Messgerät 0 - 1250 µm

Sauter TB 1000-0.1FN Schichtdicken-Messgerät 0 - 1000 µm

Sauter TB 1000-0.1F Schichtdicken-Messgerät 0 - 1000 µm

Sauter TN GOLD 80 Schichtdicken-Messgerät 0.75 - 80 mm



Sauter TE 1250-0.1FN Schichtdicken-Messgerät 0 - 1250 µm

Sauter TE 1250-0.1F Schichtdicken-Messgerät 0 - 1250 µm
Ratgeber
Die Bedeutung der Schichtdicke für die Langlebigkeit und Funktionalität beschichteter Oberflächen ist immens. Ob es sich um den Schutz vor Korrosion bei Automobilkarosserien, die Abriebfestigkeit von Industrielackierungen oder die ästhetische Perfektion von Möbeloberflächen handelt – die präzise Einhaltung der geforderten Schichtdicke ist ein kritischer Qualitätsfaktor. Eine zu dünne Schicht kann ihre Schutzfunktion nicht ausreichend erfüllen, während eine zu dicke Schicht nicht nur Materialkosten in die Höhe treibt, sondern auch zu Problemen wie Rissbildung oder mangelnder Haftung führen kann.
Die zerstörungsfreie Schichtdickenmessung bietet hier eine elegante Lösung. Anstatt die Beschichtung zu beschädigen, um ihre Dicke zu bestimmen, ermöglichen diese Geräte eine schnelle und präzise Messung direkt am Bauteil oder Werkstück. Dies ist nicht nur effizient, sondern auch unerlässlich in Produktionsprozessen, in der Qualitätssicherung und bei der Schadensanalyse.
Die Vielfalt der am Markt verfügbaren Messprinzipien und Gerätebauformen erlaubt es Anwendern, für jede spezifische Anforderung das passende Werkzeug zu finden. Im Folgenden tauchen wir tiefer in die faszinierende Welt dieser Messinstrumente ein und beleuchten ihre Funktionsweisen, die unterschiedlichen Typen und ihre jeweiligen Einsatzgebiete.
Was ist ein Schichtdicken-Messgerät?
Ein Schichtdicken-Messgerät – häufig auch als Materialdickenmessgerät bezeichnet – misst die Dicke von Beschichtungen oder Überzügen auf verschiedenen Materialien. Es wird vor allem in der Industrie und im Handwerk eingesetzt, um sicherzustellen, dass Beschichtungen wie Lacke, Farben oder galvanische Schichten gleichmäßig aufgetragen sind und den erforderlichen Normen entsprechen. Diese Messgeräte sind besonders in der Qualitätskontrolle unverzichtbar. Sie liefern präzise Ergebnisse und erkennen Fehler wie ungleichmäßige Schichtstärken oder zu dünne beziehungsweise zu dicke Schichten. Das trägt nicht nur zur Ästhetik des Endprodukts bei, sondern auch zur Funktionalität und Haltbarkeit, besonders in Bereichen, in denen Korrosionsschutz oder Isolierung eine wichtige Rolle spielen.
Nutzen Sie den Conrad Kalibrierservice für Schichtdicken-Messgeräte
Verlässliche Messergebnisse sind im professionellen Einsatz unerlässlich. Deshalb bietet Conrad für Geschäftskunden einen ISO- und DAkkS-zertifizierten Kalibrierservice an, damit Ihre Schichtdicken-Messgeräte jederzeit normkonforme und hochpräzise Ergebnisse liefern. Vertiefende Informationen zu Prüfverfahren, Normen und Intervallen lesen Sie in unserem Ratgeber „Kalibrierung » Definition, Anleitung & Bedeutung“.
Dieses Spezialinstrument misst die Dicke von Beschichtungen auf Oberflächen, indem es verschiedene physikalische Prinzipien nutzt, die auf der Art des Materials und der Schicht beruhen. Es gibt mehrere Messmethoden, die je nach Materialkombination zum Einsatz kommen – und jede hat ihre eigene Funktionsweise. Die Messbereiche sind je nach Typ des Detektors sehr unterschiedlich. Sie reichen von wenigen Hundert Mikrometern (µm) bis zu 300 Millimetern (mm) und mehr.
Bei metallischen Untergründen wird häufig das magnetische Messverfahren eingesetzt. Hier erzeugt das Gerät ein Magnetfeld zwischen dem Sensor und dem metallischen Substrat. Je dicker die aufgetragene Schicht, desto größer der Abstand zwischen dem Sensor und der Metalloberfläche. Dieser Abstand beeinflusst die Stärke des Magnetfelds. Aus dieser Veränderung berechnet das Gerät präzise die Schichtdicke.
Ein weiteres gebräuchliches Verfahren ist das Wirbelstromverfahren. Es wird auf nichtmagnetischen, elektrisch leitfähigen Substraten angewandt, etwa auf Aluminium oder Kupfer. Das Messgerät erzeugt bei diesem System hochfrequente elektromagnetische Felder, die Wirbelströme im Substrat hervorrufen. Die Stärke dieser Wirbelströme hängt von der Dicke der Beschichtung ab, das Gerät kann daraus Rückschlüsse auf die Schichtdicke ziehen.
Für nichtleitende und nichtmagnetische Untergründe – üblicherweise Kunststoff oder Glas – wird oft die Ultraschallmessung verwendet. Dabei sendet das Gerät Ultraschallwellen durch die Beschichtung. Die Wellen prallen an der Grenze zwischen Schicht und Substrat zurück, das Gerät misst dabei die Zeit der Reflexion. Aus dieser Differenz berechnet es die Dicke der Schicht.
In der Praxis ist es wichtig, dass die Geräte präzise kalibriert sind, nur so ergeben sich genaue Ergebnisse. Je nach Messmethode kann das Schichtdicken-Messgerät unterschiedliche Stärken und Materialien messen, was es zu einem unverzichtbaren Werkzeug in der Qualitätskontrolle macht. Egal, ob bei Lackierungen im Automobilbau, bei galvanischen Beschichtungen in der Elektroindustrie oder beim Korrosionsschutz im Bauwesen, die Genauigkeit dieser Geräte gewährleistet, dass die Materialien und Beschichtungen optimal aufeinander abgestimmt sind.
Magnetinduktive Schichtdicken-Messgeräte
Eine der am weitesten verbreiteten Kategorien sind magnetinduktive Schichtdicken-Messgeräte. Diese Geräte werden vor allem verwendet, um nichtmagnetische Schichten auf magnetischen Untergründen zu messen, wie es beispielsweise bei lackierten Teilen aus Stahl oder Eisen der Fall ist. Sie funktionieren, indem sie ein Magnetfeld erzeugen und die Veränderung dieses Feldes in Abhängigkeit von der Schichtdicke detektieren. Je dicker die Schicht, desto schwächer ist das Magnetfeld am Sensor. Dieses Verfahren ist besonders genau und schnell, weshalb es oft in der Automobilindustrie genutzt wird.
Wirbelstrom-Schichtdicken-Messgerät
Eine weitere Bauform ist das Wirbelstrom-Schichtdicken-Messgerät. Es wird vor allem zum Messen nichtleitender Schichten auf nichtmagnetischen aber leitfähigen Substraten eingesetzt, wie etwa Lackierungen auf Aluminium oder Kupfer.
Durch ein hochfrequentes elektromagnetisches Feld entstehen Wirbelströme im Substrat, deren Stärke von der Dicke der Beschichtung abhängt. Diese Methode ist ideal für empfindliche Oberflächen, da sie berührungslos arbeitet und dennoch genaue Ergebnisse liefert.
Ultraschall-Schichtdicken-Messgeräte
Ultraschall-Schichtdicken-Messgeräte sind eine weitere Variante, die vor allem bei nichtmetallischen Materialien – zum Beispiel Kunststoffe, Keramiken oder Glas – zum Einsatz kommt. Hier sendet das Gerät Schallwellen durch die Beschichtung.
Aus der Laufzeit der Reflexion errechnet das Gerät die Schichtdicke. Diese Methode ist besonders nützlich bei sehr dicken Schichten oder bei Materialien, die andere Verfahren nicht durchdringen können.
Kombinierte Schichtdicken-Messgeräte
Schließlich gibt es auch kombinierte Schichtdicken-Messgeräte, die sowohl magnetinduktive als auch Wirbelstromverfahren nutzen und so für eine breitere Palette von Materialien geeignet sind. Diese Geräte können auf Knopfdruck zwischen den verschiedenen Messmethoden wechseln. Sie sind besonders vielseitig einsetzbar, beispielsweise im Bauwesen oder in der Schiffsbauindustrie, kurz dort, wo eine Vielzahl von Materialien beschichtet wird.
Die Wahl des richtigen Schichtdickenmessgeräts hängt somit stark von der Anwendung ab. Magnetische Verfahren sind ideal für Metalloberflächen, während Wirbelstrom und Ultraschall flexiblere Möglichkeiten bieten, wenn es um spezielle oder empfindliche Materialien geht. Letztlich sorgen diese Geräte dafür, dass Beschichtungen gleichmäßig und normgetreu Oberflächenrecht aufgetragen sind, was nicht nur ästhetische, sondern auch funktionale und sicherheitstechnische Vorteile bietet.
Welche Kriterien sollten bei der Beschaffung eines Schichtdicken-Messgeräts beachtet werden?
Bei der Beschaffung eines Schichtdicken-Messgeräts spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Sie stellen sicher, dass die Messvorrichtung sowohl für die jeweilige Anwendung als auch für die spezifischen Materialien geeignet ist. Da diese Geräte in vielen Industrien unverzichtbar sind, ist ein Modell zu wählen, das präzise Ergebnisse liefert und den Anforderungen der Umgebung gerecht wird. Hier sind einige der wichtigsten Kriterien, die bei der Auswahl berücksichtigt werden sollten.
Material der zu messenden Oberfläche
Zunächst ist es wichtig zu wissen, auf welchem Substrat die Schichtdicke gemessen werden soll. Für metallische Oberflächen, besondere magnetische Materialien wie Stahl, sind magnetinduktive Schichtdicken-Messgeräte ideal.
Wenn jedoch nichtmagnetische Metalle wie Aluminium oder Kupfer im Spiel sind, sind Wirbelstrom-Messgeräte zu empfehlen.
Bei nichtmetallischen Materialien wie Kunststoff, Glas oder Keramik ist ein Ultraschall-Messgerät die richtige Wahl.
Kalibrierung und Benutzerfreundlichkeit
Ein weiteres entscheidendes Kriterium ist die Möglichkeit zur einfachen Kalibrierung des Geräts. Manche bieten automatische Kalibrierungsfunktionen, was besonders in Umgebungen mit wechselnden Bedingungen hilfreich ist. Darüber hinaus sollte das Gerät benutzerfreundlich sein, mit einem klaren Display, einfacher Menüführung und ergonomischem Design, damit es auch bei längerer Nutzung bequem zu bedienen ist. Besonders in der industriellen Praxis sind schnelle und intuitive Geräte oft die bessere Wahl.
Messbereich und Genauigkeit
Je nach Anwendung kann der benötigte Messbereich stark variieren. Für hochpräzise Anwendungen, zum Beispiel in der Elektroindustrie oder beim Verchromen, sind Geräte mit hoher Genauigkeit erforderlich. Sie erfassen auch kleinste Schichtdicken im Mikrometerbereich. In anderen Branchen, in denen es auf dickere Beschichtungen ankommt, sollte das Gerät einen größeren Messbereich abdecken können. Ein Gerät mit flexiblen Messbereichen und hoher Präzision ist daher in vielen Fällen von Vorteil.
Art der Beschichtung
Auch die Art der zu messenden Beschichtung beeinflusst die Wahl des Geräts. Für dünne Lackierungen reicht oft ein einfaches magnetisches Messgerät aus. Bei dickeren oder komplexeren Beschichtungen, wie etwa Korrosionsschutzschichten oder mehrschichtigen Systemen, sollten Sie eher zu einem Ultraschallgerät greifen, das in der Lage ist, durch dickere Schichten hindurch zu messen.
Datenspeicherung und Analysefunktionen
Moderne Schichtdicken-Messgeräte bieten oft die Möglichkeit, Messergebnisse direkt zu speichern
und über Schnittstellen wie USB oder Bluetooth auf einen Computer zu übertragen. Diese Funktion ist besonders hilfreich, wenn viele Messungen durchgeführt
werden und eine spätere Analyse oder Dokumentation notwendig ist.
Mobilität und Robustheit
Je nach Einsatzgebiet spielt die Mobilität eine große Rolle. Handliche, batteriebetriebene Geräte eignen sich hervorragend für den mobilen Einsatz. Gleichzeitig sollte das Gerät robust genug sein, um auch in rauen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. Staub- und wasserresistente Modelle mit stoßfestem Gehäuse bieten in solchen Fällen zusätzlichen Schutz und Langlebigkeit.
Wo werden Schichtdicken-Messgeräte verwendet?
Schichtdicken-Messgeräte finden in einer Vielzahl von Industrien und Anwendungsbereichen Verwendung. Immer kommt es darauf an, dass Beschichtungen präzise aufgetragen sind und bestimmten Normen entsprechen. Die Genauigkeit dieser Geräte spielt eine zentrale Rolle, da sie die Qualität und Langlebigkeit von Produkten gewährleistet.
In der Automobilindustrie sind Schichtdicken-Messgeräte unverzichtbar. Bei der Herstellung von Fahrzeugen kommt es darauf an, dass Lacke und Korrosionsschutzschichten gleichmäßig aufgetragen werden. Nur so erfüllen sie sowohl die ästhetischen als auch die funktionalen Anforderungen. Ein zu dünner Lack könnte den darunterliegenden Stahl nicht ausreichend vor Rost schützen, während eine zu dicke Lackschicht die Ästhetik und den Lackfluss beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus werden diese Geräte in der Qualitätskontrolle eingesetzt. Hier stellen sie sicher, dass alle Teile eines Fahrzeugs, ob Innen- oder Außenteile, exakt beschichtet sind. Somit tragen Schichtdicken-Messgeräte maßgeblich zur Langlebigkeit und zum Wert eines Fahrzeugs bei.
In der Luft- und Raumfahrt spielt die Messung von Schichtdicken eine noch größere Rolle, da die Anforderungen an Materialien in dieser Branche besonders hoch sind. Hier werden Beschichtungen nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern vor allem zum Schutz vor extremen Umwelteinflüssen wie hohen Temperaturen, Strahlung oder mechanischer Beanspruchung aufgetragen. Schichtdicken-Messgeräte werden eingesetzt, um die Dicke von hitzebeständigen Beschichtungen oder speziellen Lackierungen an Flugzeugrümpfen und Bauteilen zu überprüfen. Eine unzureichende Beschichtung könnte hier fatale Folgen haben, etwa durch vorzeitige Materialermüdung oder Korrosion.
Auch im Bauwesen kommen Schichtdicken-Messgeräte häufig zum Einsatz, besonders beim Korrosionsschutz von Stahlträgern und anderen Bauelementen. Bei der Konstruktion von Brücken, Gebäuden oder anderen Infrastrukturen sind Schutzbeschichtungen gleichmäßig aufzutragen, da nur so eine lange Haltbarkeit und Sicherheit gewährleistet sind. Hier kommen im Allgemeinen magnetische Messgeräte infrage. Sie detektieren, ob Stahlträger richtig beschichtet und so vor Rost und Witterungseinflüssen geschützt sind. In Bereichen, in denen Betonbauteile zusätzlich isoliert oder beschichtet werden, bieten sich Ultraschall-Messgeräte zur Prüfung von Dämmschichten oder speziellen Schutzanstrichen an.
Im Bereich der Elektronik- und Elektroindustrie spielt die Schichtdickenmessung ebenfalls eine wesentliche Rolle. Bei der Herstellung von Leiterplatten oder anderen elektrischen Bauteilen werden hauchdünne Schichten aus leitfähigen Materialien aufgetragen. Schichtdicken-Messgeräte überprüfen die Dicke der Schichten, da selbst geringfügige Abweichungen die elektrische Leitfähigkeit beeinträchtigen oder zu Kurzschlüssen führen könnten. Die Einhaltung der Schichtdicke ist hier entscheidend für die Funktionalität der elektronischen Komponenten.
In der Medizintechnik ist die Messung von Schichtdicken ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Medizinische Geräte und Implantate, beispielsweise Prothesen oder Herzschrittmacher, müssen spezielle Beschichtungen aufweisen. Nur dann sind sie korrosionsbeständig und gewähren eine lange Lebensdauer. Schichtdicken-Messgeräte überprüfen die gleichmäßige Aufbringung von schützenden oder biokompatiblen Beschichtungen, die verhindern, dass die Geräte vom Körper abgestoßen oder beschädigt werden.
Auch in der Galvanotechnik ist die Schichtdickenmessung von zentraler Bedeutung. Bei der Galvanisierung werden metallische Schichten wie Chrom oder Nickel auf Oberflächen aufgebracht, um sie zu veredeln oder korrosionsbeständiger zu machen. Hier sind die aufgebrachten Schichten genau zu kontrollieren. Schichtdicken-Messgeräte sind in diesem Bereich daher unerlässlich, sie liefern präzise Ergebnisse und gewährleisten die Qualität der galvanischen Beschichtungen.