Der Parathom LED-Strahler von Osram kann nicht nur mit einer langen Lebensdauer von überzeugen, sondern kommt auch mit einer hohen Lumeneffizienz von lm/W daher. Aufgrund des weit verbreiteten -Sockels kann er in vielen Bereichen verwendet werden. Im Kaufpreis ist zudem eine All-In- von enthalten. Die wichtigsten Informationen auf einen Blick Leistung: Watt Lumeneffizienz: lm/W Lebensdauer: Stunden Farbtemperatur: Farbwiedergabe: Ra Dimmbar: Abstrahlwinkel: Grad All-In-: Hohe Lumeneffizienz – Geringe Wattzahl Aufgrund moderner LED-Technologie verbraucht der LED-Strahler von Osram besonders wenig Strom, seine Wattzahl ist somit deutlich niedriger als bei konventionellen Halogenstrahlern. Sein Verbrauch: Watt. Trotzdem bleibt die Lichtleistung, also der Lumen-Wert, gleich. Somit kann er eine besonders hohe Lumeneffizienz von lm/W aufweisen. Das wirkt sich besonders positiv auf Ihre Stromrechnung aus, da Sie mit diesem Produkt wesentlich weniger Energie benötigen, um die Helligkeit zu bekommen, die Sie benötigen. Und Ra Dieser LED-Strahler weist eine Lichtfarbe von auf. Beachten Sie beim Anwendungsgebiet: Lichtfarben mit einem hohen Kelvinwert, zum Beispiel .000 K oder .500 K, eignen sich bestens für Arbeitsumgebungen, da ein höheres Blauspektrum ausgestrahlt wird und sich somit positiv auf Konzentration und Leistungsfähigkeit auswirkt. LEDs mit einem geringeren Kelvin-Wert, zum Beispiel .000 K oder .700 K, weisen hingegen einen höheren Rotanteil im Licht auf und sind somit besser für die Stimmungsbeleuchtung geeignet: Sie erzeugen ein gemütliches Licht, das zum Entspannen und Verweilen einlädt. Wichtig ist zudem die Farbwiedergabe. Dieser LED-Strahler von Osram besitzt einen Ra von . Lampen mit -89 Ra lassen Farben in einem beinahe natürlichen Licht erscheinen. Produkte mit einem Ra von -99 hingegen imitieren sozusagen Sonnenlicht und weisen die beste Farbwiedergabe auf. Hierauf sollten Sie besonders dann achten, wenn Sie Lampen für den Einzelhandel kaufen. Abstrahlwinkel: Grad Der Abstrahlwinkel gibt an, in welchem Winkel das Licht aus dem Strahler ausgestrahlt wird. Zusammen mit dem Abstand der LED zum angestrahlten Objekt bestimmt er den Durchmesser des Lichtkegels. Ein großer Abstrahlwinkel (80-120°) erzeugt dabei auch einen breiten Lichtkegel, ein kleiner (10-60°) demnach einen schmalen. Mehr dazu lesen Sie in unserem Blogartikel: Wie wähle ich den richtigen Abstrahlwinkel? All-In-: Da BeleuchtungDirekt mit dem LED-Strahler von Osram ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hat, ist im Kaufpreis eine All-In- von mit eingeschlossen. Was genau diese beinhaltet, können Sie auf der Garantieseite nachlesen. Sie möchten eine große Geschäftsbestellung aufgeben? Kontaktieren Sie uns per Telefon oder über unser Kontaktformular – wir melden uns schnellstmöglich mit einem auf Sie zugeschnittenen Angebot zurück.Technische DatenHöhe: Sockel: GU4Leistung: .2Ersatz für Lampenleistung: Spannung: Versorgung / Zubehör: LEDLichtstrom: lm/W: Farbtemperatur: Extra WarmweißCRI (Ra): -89 - Gute FarbwiedergabeFarbcode: Abstrahlwinkel: Dimmbar: Nicht dimmbarSensor: Kein SensorProdukttyp: GU4 LEDProduktserie: ParathomForm: SpotForm (genau): MR11Farbsteuerung: Einzelfarbe