ROLAND XS-42H - Multi-Format HD Matrix Switcher (4x HDMI-In & 2x HDMI-Out | Audio-Mixer | RS-232 | LAN)
Mit dem XS-42H Switcher stellt das Anschließen von externen Geräten und das Teilen von Inhalten auf einen oder zwei Bildschirme für effektive Meetings und Huddle Rooms kein Problem dar.
Auch ohne jegliche AV-Erfahrung lässt sich der Switcher mühelos installieren und verwandelt jeden Flachbild-TV in ein Meeting-System.
HIGHLIGHTS:
Schalten Sie bis zu vier HDMI-Eingänge auf einen oder zwei Bildschirme
Automatische Eingangserkennung für die automatische Darstellung von Inhalten
Automatische Audio-Umschaltung parallel zum Videosignal
Steuern Sie Meetings über den Webbrowser Ihres Tablets, Smartphones oder PCs
Entwerfen Sie Presets für häufige Meeting-Setups und rufen Sie diese mit nur einem Knopfdruck auf
Beim Teilen von Ideen und der Zusammenarbeit mit anderen Personen spielt die passende Umgebung eine entscheidende Rolle. Die wachsende Beliebtheit von "Huddle Rooms" zeigt, dass immer mehr Menschen nach schnellen und flexiblen Wegen suchen, miteinander in Kontakt zu treten und Aufgaben zu erledigen. Wie oft befanden Sie sich in einem Meeting und haben die ersten zehn Minuten damit vergeudet, Ihren Laptop mit einem Großbildschirm oder Projektor zu verbinden? Kommen gar Consumer-TV-Geräte im Business-Alltag zum Einsatz, wird schnell klar, dass diese den veränderten Anforderungen nicht gewappnet sind. Mit ihren klobigen Fernbedienungen und umständlichen Bedienoberflächen wird das häufige Umschalten von Eingangsquellen zur dauerhaften Qual.
Mit dem Roland XS-42H und der Möglichkeit, bis zu vier Computer und Tablets über HDMI nahtlos umzuschalten, lassen sich Meetings in Sekundenschnelle an den Start bringen. Der Matrix-Switcher kennt keine Verbindungsprobleme und ist in wenigen Minuten installiert. Darüber hinaus werden keine zusätzlichen Fernbedienungen benötigt, um eine Meetingumgebung zu schaffen, die jeder Teilnehmer unmittelbar nutzen kann, ohne die IT-Abteilung wieder und wieder zu nerven.
DIY - Kollaborationen ohne Stress und Ärger
Professionell konfigurierte AV-Systeme in Huddle Rooms sind kostspielig und für kleinere Unternehmen oftmals nicht realisierbar. Wer fähig ist einen Fernseher an eine Wand anzubringen, kann auch den Roland XS-42H installieren und auf diese Weise einen für alle Teilnehmer funktionierenden Huddle Room bereitstellen. Der XS-42H ist kompakt, leicht und sofort einsatzbereit. Zudem lässt er sich dank der mitgelieferten Montagehalterungen problemlos außer Sichtweite, jedoch sofort einsatzbereit, positionieren. Um die Eingangsquellen umzuschalten, brauchen Sie nicht einmal eine physikalische Taste zu drücken - der XS-42H lässt sich komfortabel über einen Webbrowser auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone steuern.
Automatische Eingangsumschaltung
Ein häufiger Fehler: Selbst bei korrekt angeschlossenem Display wird der eigene Bildschirm nicht angezeigt, da der entsprechende Eingang nicht ausgewählt wurde. Dies führt nicht selten zu einer zusehends chaotischen Suche in den Tiefen der Eingangseinstellungen, in dessen Folge sich die Aufmerksamkeit aller Beteiligten mehr und mehr auf ihre Smartphones richtet. Zur Lösung dieses Problems schaltet der XS-42H automatisch auf ein neu angeschlossenes Gerät um. Auf diese Weise gestaltet sich der Wechsel von Referenten nahezu übergangslos, ohne die Konzentration der Meeting-Teilnehmer zu stören.
Anschlussvielfalt
Dank EDID und automatischer Skalierung ermöglicht der XS-42H den Anschluss und die Darstellung einer vertrauenerweckenden Vielfalt an Signalquellen. Die EDID (Extended Display Identification Data) Datenstruktur sorgt dafür, dass Ihr PC oder Tablet Signale automatisch in der korrekten Auflösung ausgibt. Mittels Skalierung lassen sich unterschiedliche Quellen und Auflösungen anschließen, umschalten und darstellen. Ganz gleich, welche Quelle am Eingang sitzt - das ausgegebene Signal passt.
Spezialbehandlung für leere Bildschirme
Sobald Sie die Verbindung zwischen einem Computer und dem Bildschirm trennen, kann der XS-42H bei Bedarf automatisch auf einen vorab festgelegten Eingang umschalten, um den typischen schwarzen Bildschirm eines unbenutzten Eingangs zu vermeiden. Auf diese Weise lassen sich z.B. gespeicherte Standbilder mit Firmenlogo, der Name des Meetingraums oder ein Bildschirmschoner eines angeschlossenen Apple TV oder Google Chromecast anzeigen. Oder Sie begrüßen die Teilnehmer vor Meetingbeginn mit einem auflockernden Bild oder Text.
Schließe bessere Lautsprecher für einen hochwertigen Sound an
Während die meisten LED- und LCD-TV-Bildschirme ein ausreichend gutes Bild bereitstellen, kommt der Sound in der Regel zu kurz. Um die Klangwiedergabe deutlich zu verbessern, verfügt der Roland XS-42H über Stereo-Cinch-Ausgänge zum Anschluss externer Lautsprecher und Soundbars. Zudem schaltet der integrierte Audio-Mixer des XS-42H die Audiosignale parallel zum ausgewählten Video-Eingang um und verarbeitet dabei den eingebetteten Audiostream aus dem HDMI-Signal des Computers. Auf diese Weise werden keine separaten Audiokabel benötigt.
Zwei Bildschirme für erweiterte Möglichkeiten
Indem Sie zwei Bildschirme nebeneinander verwenden, können Sie mehr Informationen verarbeiten und Aufgaben schneller erledigen. Vergleichen Sie mehrere Dokumente, starten Sie eine Websuche, während Sie ein Angebot überarbeiten oder nehmen Sie an einer Videokonferenz teil, während Sie sich Ihr Recherchematerial auf dem benachbarten Bildschirm anzeigen lassen. Mit dem XS-42H stellen diese und vergleichbare Multitasking-Aufgaben kein Problem mehr dar. Insgesamt lassen sich zehn Szenen aufrufen. Der XS-42H schaltet dabei beide Bildschirme auf die korrekten Eingangsquellen inklusive der korrekten Audiosignale um.
High-end Touchscreen-Bedienung
Professionelle AV-Meetingräume verfügen oftmals über ein hochwertiges Touchscreen-Interface - verbunden mit entsprechend hohen Anschaffungskosten. Mit dem XS-42H können Sie ein beliebiges Tablet als komfortablen Touch-Controller verwenden - die Webbrowser-Anwendung macht's möglich. Sobald Sie mit Ihrem Firmennetzwerk verbunden sind, müssen Sie sich lediglich mit der IP-Adresse des XS-42H verbinden. Nun lassen sich Presets auswählen, Eingänge umschalten und die Lautstärke regeln, ohne dass Sie Ihren Sitzplatz verlassen müssen.