Apple Ipad
0 ErgebnisseRatgeber
Mit dem ersten iPad etablierte das Unternehmen Apple 2010 seine Tablets auf dem Markt. Mittlerweile sind diese Mini-Computer samt ihrer Vernetzungsmöglichkeiten zu anderen Apple-Geräten aus dem Business-Alltag nicht mehr wegzudenken.
Unser Ratgeber gibt Ihnen einen praktischen Überblick zum Thema Apple iPad.
Ein Apple iPad ist für verschiedene Zielgruppen attraktiv. Geschäftsleute profitieren von der Portabilität und der Vielzahl an Business-Apps auf den Tablet-Computern.
Lehrkräfte aller Bildungseinrichtungen und für alle Bildungsstufen können Apple iPad als interaktives Lehrwerkzeug einsetzen und damit den Lernprozess für Klassen und Gruppen bereichern. Dasselbe gilt für den Einsatz der Geräte für Weiterbildungen und Präsentationen in Firmen vor der Belegschaft oder Kunden.
Für kreative Branchen wie Grafikdesign, Gaming oder Social Media bietet ein iPad von Apple eine intuitiv zu nutzende Plattform für digitale Kunst und Prozesse.
Multimedia aller Art ist dank der leistungsstarken Prozessoren und hochauflösenden Displays schnell im Einsatz und kann in vielfältige Prozesse integriert werden.
Anwendungsgebiete von Apple iPads
Unternehmen
-
Mobiles Arbeiten mit Produktivitätssteigerung
-
Datenverwaltung
-
Gestaltung von Präsentationen und Meetings
Bildung
-
Interaktives Vermitteln von Lerninhalten
-
Förderung kreativer Projekte
-
Umgang mit digitalen Medien wird erlernt
Kreativität
-
Unkomplizierte Fotobearbeitung und Videoproduktion
-
Digitale Kunst erschaffen
-
Möglichkeit der Musikkomposition und Aufnahmen
Verkauf und Marketing
-
Moderne, digitale Interaktion mit Kunden
-
Marktforschung
-
Digitale Produktpräsentationen
Es existiert eine Vielzahl an Apple iPads, was Einzelpersonen und Unternehmen beim Kauf eines neuen iPads oder mehrerer Apple-Tablets für Angestellte vor die Aufgabe stellt, die verfügbaren Tablets zu vergleichen.
Zunächst eine grobe Abgrenzung: Apple führt in der Tablet-Sparte vier Untergruppen: das iPad, das iPad Air, das iPad mini und das iPad Pro.
Jede Gruppe erschien in verschiedenen Generationen: Das iPad mini zuletzt 2021 in einer 6. Generation und das klassische iPad 2022 in seiner 10. Generation. Ebenfalls 2022 erschienen das Apple iPad Air der 5. Generation und das Apple iPad Pro der 6. Generation.
Einen direkten Vergleich der technischen Daten aktueller Apple-Tablets können Sie folgender Tabelle entnehmen:
| iPad (9. Generation) | iPad (10. Generation) | iPad mini (6. Generation) | iPad Air (5. Generation) | iPad Pro (6. Generation) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Display | 10,2" Retina Display | 10,9" Liquid Retina Display | 8,3" Liquid Retina Display | 10,9" Liquid Retina Display | 12,9" oder 11" Liquid Retina XDR Display oder Liquid Retina Display |
| Speicherkapazität | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | 64 GB / 256 GB | bis zu 2 TB |
| Chip / Prozessor | A13 Bionic Chip | A14 Bionic Chip | A15 Bionic Chip | Apple M1 Chip | Apple M2 Chip |
| Kamera | 8 MP Weitwinkel-Kamera 1080p Video | 12 MP Weitwinkel-Kamera 4 K Video | 12 MP Weitwinkel-Kamera 4 K Video | 12 MP Weitwinkel-Kamera 4 K Video | 12 MP Weitwinkel-Kamera 10 MP Ultraweitwinkel-Kamera 4 K Video, ProRes |
| Frontkamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera | 12 MP Querformat Ultraweitwinkel-Frontkamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera | 12 MP Ultraweitwinkel-Frontkamera TrueDepth Kamera-System |
| Anschlüsse | Lightning Anschluss | USB-C Anschluss | USB-C Anschluss | USB-C Anschluss | USB-C Anschluss (Unterstützung für Thunderbolt und USB 4) |
| Mobilfunkstandard | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Kompatible Tastaturen | Smart Keyboard | Magic Keyboard Folio | Bluetooth Tastaturen | Magic Keyboard | Magic Keyboard |
| Kompatibler Apple Pencil | 1. Generation | 1. Generation Apple Pencil USB-C | 2. Generation Apple Pencil USB-C | 2. Generation Apple Pencil USB-C | 2. Generation Apple Pencil USB-C |
| Audio / Lautsprecher | 2 Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher im Querformat | Stereo-Lautsprecher im Querformat | Stereo-Lautsprecher im Querformat | 4 Lautsprecher |
| Authentifizierung | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Face ID |
Wichtige Gemeinsamkeiten der Tablets von Apple
Alle aktuellen Varianten nutzen das vom iPhone bekannte Betriebssystem iOS in der Abwandlung als Apple iPadOS und können über das Touch-Display mit den Händen, einem Touch Pen oder dem Apple Pencil bedient werden.
Aktuelles Betriebssystem: Apple iPadOS 17
Seit Juni 2023 gibt es die fünfte Version des Betriebssystems für alle iPads ab der 6. Generation, alle iPad mini ab der 5. Generation sowie alle iPad Air ab der 3. und iPad Pro ab der 2. Generation.
Eingebettet ist das Display in ein Aluminium-Gehäuse, welches zusätzlich über physische Tasten zum Ein- bzw. Ausschalten des Apple iPads, den Home-Button sowie Tasten zur Regulierung der Lautstärke verfügt.
Reine WiFi-Modelle unterstützen die aktuellen WLAN-Standards, können aber außerhalb der WiFi-Reichweite nur über einen iPhone-Hotspot genutzt werden. Wer mit WiFi allein nicht arbeiten möchte, kann alternativ Cellular-Versionen der Apple iPads wählen. Wie bei manchen Modellen der Apple Watch steckt hier eine SIM-Karte im Gerät, über die das Tablet zusätzlich zum WLAN den Mobilfunk nutzen kann.
Wie beim iPhone und seinen vielen iPhone-Varianten ist es auch hier zunächst eine Herausforderung, ein neues iPad auszuwählen, das zu den eigenen Nutzungsgewohnheiten passt. Unser Ratgeber gibt eine kleine Orientierungshilfe.
iPad mini (6. Generation)
Ein iPad mini eignet sich neben dem Privatgebrauch gut für flexibles Arbeiten auf Reisen. Es kann iPhone und Apple Mac ergänzen und dient für Notizen oder als Reader. Da die Bildschirmgröße bei 8,3 Zoll liegt, ist das Apple mini weniger für Aufgaben wie detailreiche Bildbearbeitung gedacht. Auch sie bieten entweder 64 oder 256 GB als Speicher.
iPad Air (5. Generation)
Dank M1-Chip, Antireflex-Beschichtung und vollwertigem Stereo-Lautsprecher ist das Apple iPad Air ein guter Laptop-Ersatz und für den Einsatz im Studium, für künstlichere Content-Prozesse und viele Büro-Aufgaben bestens geeignet. Der interne Speicher ist mit 64 oder 256 GB allerdings weiter begrenzt.
iPad Pro (6. Generation)
Mit M2-Chip als Apple-Prozessor, TrueDepth Kamera-System und vielen weiteren Elementen ist das iPad Pro der 6. Generation für anspruchsvolle Business-Anwendungen, digitale Zeichnungen, Musikkomposition etc. ein vollwertiger Laptop-Ersatz. Das Apple iPad Pro kann mit schlankem Speicher ab 128 GB oder mit bis zu 2 TB erworben werden.
Je nach Einsatz kann verschiedenes Zubehör zu den iPads erworben werden, das die Funktionalität der Geräte erweitert oder die Anwendung erleichtert. Dabei sollte auf die Kompatibilität geachtet werden.
Schutzhüllen für iPads
iPad Cases und Taschen gibt es in verschiedenen Ausführungen, die neben dem Schutz vor Kratzern, Stößen oder Schmutz auch noch in vielen Farben und Designs erhältlich sind.
Sie können außerdem Ständer, Stiftehalter und sogar Tastaturen enthalten und erfüllen damit gleich mehrere Aufgaben gleichzeitig.
iPad Tastaturen
Wenn das Tablet einen Laptop ersetzen soll, oder allgemein viel zum Schreiben genutzt wird, empfiehlt es sich, eine externe Tastatur zu nutzen. Diese werden in der Regel via Bluetooth mit Ihrem iPad verbunden und sind auch mit integriertem Trackpad oder als vollständige Hülle erhältlich. Neben dem Apple Magic Keyboard gibt es auch günstigere Alternativen anderer Hersteller.
Touchpens
Bei grafischen Arbeiten oder intensiver Nutzung kann ein Touchpen die Bedienung komfortabler und präziser gestalten.
Der Apple Pencil ermöglicht durch Drucksensoren ein realistisches Gefühl beim Zeichnen, Schattieren und Schreiben, indem Winkel und Stärke des Drucks gemessen werden.
iPad Halterungen und Ständer
Um das iPad in Ihren Alltag zu integrieren, können verschiedene Halterungen einen festen Platz schaffen, während das Tablet Sie flexibel begleitet.
Ein schwingender Ständer für den Arbeitsplatz, eine Wandhalterung für die Küche oder eine sichere Fixierung für das Auto – jede Anwendung kann erleichtert werden.
Wenn Sie bereits einen iMac nutzen, kann das iPad Ihre Arbeitsfläche ganz einfach erweitern und verbessern: Durch die Apple Sidecar Funktion verwandelt sich das Tablet in einen zweiten Bildschirm, der flexibel eingesetzt werden kann. In Verbindung mit dem Apple Pencil kann es zudem weitere Eingabemöglichkeiten schaffen und für viele Anwendungen wie ein Grafiktablet genutzt werden.
Voraussetzungen für Sidecar
Damit Sie die Sidecar-Funktion nutzen können, benötigen Sie einen Mac mit MacOS Catalina 10.15 oder neuer und ein iPad mit iPadOS 13 oder neuer. Da jedes Apple iPad, das die Nutzung des Apple Pencil unterstützt, genutzt werden kann, sind selbstverständlich alle aktuellen Modelle kompatibel. Bevor Sie ein iPad kaufen, um Ihren Mac zu erweitern, oder wenn alte Geräte genutzt werden, sollte dennoch die Kompatibilität geprüft werden, da nicht alle älteren Macs Sidecar verwenden können.
Wenn Sie einen Windows-PC besitzen oder ihr iPad/Mac Sidecar nicht unterstützt, können Sie stattdessen auf Anwendungen von Drittanbietern zurückgreifen. Diese sind zwar meist kostenpflichtig, je nach App können aber fast alle Sidecar-Funktionen und sogar Android-Geräte genutzt werden.
Vorbereitung der Verbindung von iPad und Mac
Bevor Sie die Sidecar-Funktion einrichten, sollten Sie sich vergwissern, dass sowohl der Mac, als auch das iPad alle Anforderungen erfüllen. Wenn Sie die Geräte das erste Mal verbinden, oder Probleme dabei haben, prüfen Sie diese Schritte zur Vorbereitung:
Sidecar auf dem Mac einrichten
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, funktioniert die Verbindung so einfach, wie man es von Apple kennt:
Da Apple seit 2010 jährlich neue iPads bietet, die teilweise stark ähnlich sind, ist es manchmal gar nicht so einfach zu wissen, welches Modell man besitzt. Oft wird nur die Serie genannt, aber wenn Sie zum Beispiel Zubehör kaufen oder Systemanforderungen überprüfen wollen, ist es wichtig auch Generation und Erscheinungsjahr zu kennen.
Um Probleme bei der Kompatibilität zu ermitteln, kann die genaue Modellbezeichnung ganz einfach über die Modellnummer ermittelt werden. Diese besteht aus einem A, gefolgt von vier Ziffern, die Sie mit der unten folgenden Tabelle abgleichen können.
So finden sie die iPad Modellnummer
Tabelle: Modellbezeichnung abgleichen
Was ist der Unterschied zwischen iPad Air und iPad Pro?
Das iPad Air ist dank Apple M1 Chip leistungsstärker als die klassischen und Mini-Modelle. Dennoch bleibt das iPad Air hinter dem iPad Pro mit M2-Prozessor und mehr GB zurück.
Was bedeutet Neural Engine?
Apple nutzt die Hardwarekomponente Neural Engine für moderne Geräte wie iPhone und iPad, um maschinelles Lernen und KI-Funktionen zu beschleunigen und zu optimieren.
Wie lange kann man ein iPad nutzen?
Die Lebensdauer eines iPads, sei es mini oder Pro, kann je nach Nutzung und Wartung variieren. In der Regel können Apple-Geräte wie iPhone und Co. jedoch mehrere Jahre lang verwendet werden. Ab Launch-Zeit können die User mit fünf bis zehn Jahren Support durch Apple ausgehen.
Unsere Ratgeber zu Apple
Apple for Business: Mit iPads neue Dimensionen der Zusammenarbeit und Innovation erschließen
In der modernen Arbeitswelt geht es zunehmend darum, kreative Lösungen zu finden und neue Wege der Zusammenarbeit zu beschreiten. Apple iPads bieten Unternehmen hierfür eine ideale Plattform und eröffnen vielfältige Möglichkeiten, die Produktivität, Effizienz und Flexibilität im Arbeitsalltag zu verbessern.