Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-table tooltip warning wishlist

Ratgeber

Laserdrucker: Leistungsstarke, moderne und schnelle Geräte für den täglichen Gebrauch

Große Textmengen lassen sich mit Laserdruckern binnen weniger Momente erstellen. Während der Tintenstrahldrucker über viele Jahre hinweg die Büros dominierte, rücken nun Laserdrucker an ihre Stelle. Erfahren Sie hier mehr über die leistungsstarken Geräte, die als Multifunktionsdrucker nicht selten viele Funktionen (Scanner, Kopierer, WLAN) in sich vereinen. 

  • Was ist ein Laserdrucker?

  • Wie funktioniert ein Laserdrucker?

  • Welche Arten von Laserdruckern gibt es?

  • Welcher Laserdrucker hat die beste Druckqualität?

  • Wie lange halten Toner bei Laserdruckern?

  • Welche Laserdrucker haben günstige Toner?

  • Wie entsorge ich Laserdrucker und Toner?



Was ist ein Laserdrucker?

Laserdrucker

Ein Laserdrucker ist ein hochpräzises Druckgerät, das Laserlicht nutzt, um elektrostatische Ladungen auf einem sich drehenden Trommelzylinder zu erzeugen. Diese Ladungen bilden ein Muster, das mit feinen Tonerpartikeln beladen wird. Die geladenen Tonerpartikel werden dann auf das Papier übertragen und durch Hitze fixiert, um das gewünschte Bild oder den Text zu drucken.

Dieser Prozess gewährleistet eine hohe Druckqualität und Druckgeschwindigkeit, insbesondere bei Textdokumenten und Grafiken.

Laserdrucker sind heute weit verbreitet und werden in Büros, Schulen, Druckereien und auchz in privaten Haushalten eingesetzt. Sie bieten eine Vielzahl von Vorteilen gegenüber anderen Drucktechnologien, darunter hohe Geschwindigkeit, präzise Druckqualität und geringe Betriebskosten.



Wie funktioniert ein Laserdrucker?

Die Funktionsweise von Farblaserdruckern basiert auf dem Elektrofotografie-Verfahren, das erstmals 1937 von Chester F. Carlson und Otto Kornei entwickelt wurde. Wenn ein Druckauftrag erteilt wird, werden alle Druckinformationen seitenweise gespeichert, einschließlich der Druckbilder und der Druckauflösung. Eine rotierende Bildtrommel wird negativ aufgeladen.

Dann kommt der Laser ins Spiel: Er trifft entsprechend des Druckbildes auf die Bildtrommel und neutralisiert bestimmte Stellen. An diesen neutralisierten Stellen haftet das negativ geladene Tonerpulver, während es an den negativ geladenen Stellen der Bildtrommel nicht haftet.

Das Papier ist positiv geladen, was bewirkt, dass die negativ geladenen Tonerpartikel entsprechend dem Ladungsbild auf dem Papier bleiben. Eine Fixierwalze erhitzt das Tonerpulver, wodurch es schmilzt und dauerhaft auf dem Papier fixiert wird. Schließlich wird die Bildtrommel entladen, um für den nächsten Druckvorgang bereit zu sein.

Laserdrucker Eingabe


Welche Arten von Laserdruckern gibt es? 

Laserdrucker bieten schnellen und präzisen Druck von Texten und Grafiken. Im Vergleich zu Tintenstrahldruckern sind sie wischfest und UV-beständig. Sie funktionieren durch elektrostatische Aufladung, wobei Tonerpartikel auf das Papier gebracht und durch Hitze fixiert werden.

Es gibt verschiedene Arten von Laserdruckern: 

  • Schwarz-Weiß-Laserdrucker: Sie  sind ideal für schnellen Dokumentendruck ohne Farben. Sie sind oft kostengünstiger und benötigen nur eine Tonerkartusche.

  • Farb-Laserdrucker: Sie benötigen vier Tonerkartuschen und können Texte sowie Grafiken in verschiedenen Farben drucken. Sie sind in der Anschaffung und bei den Tonerkosten teurer als Schwarz-Weiß-Drucker.

  • Multifunktionsdrucker: Sie  sind in Büroumgebungen und bei Benutzern beliebt. Diese Laserdrucker sind mit einem Scanner, Kopierer und einer WLAN-Funktion ausgestattet. Sie ermöglichen das Drucken, Scannen und Kopieren von Dokumenten sowie das Verbinden mit einem drahtlosen Netzwerk (WLAN). Dies ermöglicht eine bequeme und gemeinsame Nutzung im Büro oder zu Hause.

Im Vergleich zu Tintenstrahldruckern bieten Laserdrucker oft eine schnellere Druckgeschwindigkeit und eine höhere Druckqualität, insbesondere bei Textdokumenten. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie länger haltbare Ausdrucke erzeugen können, da der Toner auf dem Papier thermisch fixiert wird.



Welcher Laserdrucker hat die beste Druckqualität?

Die Frage nach der „besten“ Druckqualität hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Auflösung, Farbgenauigkeit und Geschwindigkeit. Drucker von Marken wie HP, Canon, Epson und Brother sind oft für ihre hochwertige Druckqualität bekannt.

Beim Erwerb eines Laserdruckers sollten Sie die wesentlichen Merkmale der verfügbaren Modelle vergleichen, um das passende Gerät für Ihre Anforderungen auszuwählen. Hier sind die Hauptkriterien, die Sie berücksichtigen sollten:

1. Druckertyp: Neben herkömmlichen Laserdruckern gibt es auch Farb-LED-Drucker, die Leuchtdioden statt Laser verwenden. Je nach Ihren Anforderungen können Sie zwischen Schwarzweiß- und Farbdruckern sowie Multifunktionsgeräten wählen.

2. Druckauflösung: Die Druckauflösung in dpi beeinflusst die Druckqualität, während die Druckgeschwindigkeit die Seiten pro Minute angibt. Modelle mit höherer Auflösung bieten schärfere Ausdrucke, sind jedoch langsamer. Für schnellen Druck von einfachen Dokumenten sind niedrigere Auflösungen bevorzugt, während für hochwertige Farbdrucke eine höhere Auflösung nötig ist, auch wenn dies die Druckgeschwindigkeit beeinträchtigen kann.

3. Schnittstellen: Überprüfen Sie die verfügbaren Schnittstellen wie USB, WLAN und LAN, um sicherzustellen, dass der Drucker mit Ihren Geräten kompatibel ist. Zusätzliche Funktionen wie ein Kartenleser oder eine NFC-Schnittstelle können ebenfalls nützlich sein.

4. Besondere Features: Moderne Drucker bieten praktische Funktionen wie Wi-Fi-Direct für drahtloses Drucken und die Möglichkeit zur Verbindung mit Cloud-Diensten für mobiles Drucken von Tablets oder Smartphones. Auch die Unterstützung von USB-Sticks und der Duplex-Druck für beidseitiges Bedrucken sind erwähnenswert.

5. Papierformat und -kapazität: Stellen Sie sicher, dass der Drucker das gewünschte Papierformat unterstützt, sei es A4 oder A3. Die Papierkapazität und -zuführungen sind ebenfalls wichtig, insbesondere für den Einsatz in Umgebungen, in denen viel gedruckt wird.

Für hochwertige Fotodrucke werden normalerweise Tintenstrahldrucker bevorzugt, da sie feinere Farbübergänge und Details bieten können. Wenn Fotodruck jedoch nur gelegentlich und in begrenztem Umfang benötigt wird, können einige Laserdrucker mit entsprechenden Einstellungen akzeptable Ergebnisse liefern.


Unser Praxistipp: Regelmäßig den Laserdrucker reinigen

Im Laufe der Zeit können Verunreinigungen auf den Ausdrucken sichtbar werden. Daher ist es ratsam, den Innenraum des Geräts sowie seine einzelnen Komponenten regelmäßig mit einem trockenen und fusselfreien Tuch zu reinigen. Es ist empfehlenswert, die Reinigung durchzuführen, wenn der Toner ausgetauscht wird. Detaillierte Anweisungen zur Reinigung finden Sie in der Bedienungsanleitung.



Wie lange halten Toner bei Laserdruckern?

Tonerkartusche

Ein Laserdrucker nutzt eine Tonerkartusche mit feinem Farbpulver. Eine Druckdatei wird durch einen Laser auf eine elektrisch geladene Bildtrommel übertragen, wodurch bestimmte Stellen entladen werden.

Der Toner wird dann auf die geladenen Stellen der Trommel angezogen und auf das Papier übertragen, wenn es zwischen der Trommel und einer Transferrolle hindurchläuft. Durch Hitze und Druck wird der Toner auf dem Papier fixiert, bevor es ausgedruckt wird. Überschüssiger Toner wird entfernt und gesammelt, während die Bildtrommel für den nächsten Ausdruck vorbereitet wird.

Die Haltbarkeit von Tonerkartuschen hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Druckintensität, die Art der Inhalte und die Druckereinstellungen. Im Allgemeinen können Tonerkartuschen jedoch mehrere tausend Seiten drucken, bevor ein Austausch erforderlich wird.

Die genaue Lebensdauer variiert je nach Hersteller und Modell, wobei einige Kartuschen zwischen 1000 und 5000 Seiten halten können und Hochleistungskartuschen bis zu 10.000 Seiten oder mehr drucken können.



Welche Laserdrucker haben günstige Toner?

Laserdrucker, die kostengünstige Toner anbieten, gibt es von verschiedenen Herstellern. Dabei ist jedoch zu beachten, dass neben den Anschaffungskosten auch die langfristigen Druckkosten berücksichtigt werden sollten, einschließlich Verbrauchsmaterialien und Wartungskosten.

1. Brother: Brother Laserdrucker, insbesondere Farb-Multifunktions-Laserdrucker, bieten moderate Verbrauchskosten und können mit kompatiblen Kartuschen ausgestattet werden, die zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sind.

2. Samsung: Samsung bietet eine Reihe von Monochrom- und Farblaserdruckern mit preisgünstigen Tonerkartuschen an, insbesondere für den Hausgebrauch oder das Homeoffice. Sie zeichnen sich durch hohe Druckqualität und Zuverlässigkeit aus.

3. Canon: Canon imageRunner-Laserdrucker bieten kompatible Tonerkartuschen zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei einige Modelle schwarze Tonerkartuschen mit einer Reichweite von bis zu 26.000 Seiten zu einem niedrigen Seitenpreis anbieten.

4. HP: HP LaserJet-Drucker bieten ebenfalls kompatible Tonerkartuschen zu einem moderaten Preis, wobei einige Modelle schwarze Tonerkartuschen mit einer Reichweite von bis zu 4.000 Seiten zu einem erschwinglichen Preis anbieten.

5. Kyocera: Kyocera-Laserdrucker bieten eine hohe Druckreichweite mit ihren Kartuschen und können mit kompatiblen Produkten ausgestattet werden, die zu einem angemessenen Preis erhältlich sind.



Wie entsorge ich Laserdrucker und Toner?

Die Entsorgung von Laserdrucker-Toner sollte umweltbewusst erfolgen. Viele Hersteller bieten Rücknahmeprogramme an, bei denen leere Tonerpatronen kostenlos zurückgeschickt werden können. Alternativ können sie bei Recyclinghöfen oder spezialisierten Recyclingzentren abgegeben werden. Wichtig ist es, den Toner nicht im Hausmüll zu entsorgen, da er umweltschädliche Stoffe enthalten kann.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen