- Produkt-Art
- Tastatur, Maus-Set25Funk-Empfänger1Tastatur1
- Preis
- Verfügbarkeit
- 2526
- Marke1
- Logitech27CHERRY15Trust11Perixx8HP7Dell5Hama5LogiLink3Delock2Rapoo2Raspberry Pi®2Renkforce2Targus2Conceptronic1Fellowes1Incase1Kensington1Leitz1Lenovo1MediaRange1Terra1
- Tastaturlayout
- Deutsch, QWERTZ16US-Englisch, QWERTY4Belgisch, AZERTY2Deutsch, QWERTZ, Mac1Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten1Ohne (Ansteuerung über Computer)1Schweiz, QWERTZ1UK-Englisch, QWERTY1
- Schnittstellen
- USB10Funk 2.4 GHz8Bluetooth®7USB-A4USB-C®1
- Übertragungsart
- Farbe
- Geeignet für (Eingabegeräte)
- Eingabegeräte-Besonderheiten
- Sensor
- Sensor-Auflösung
- Häufig gesuchte Kategorien:
- Filialverfügbarkeit
- Refurbished & Angebote
Tastatur-, Maus-Sets (Desktops)
27 Ergebnisse

Logitech MK540 Advanced Funk Tastatur, Maus-Set Handballenauflage Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MX Keys S Combo Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Beleuchtet, Ergonomisch, Multipair-Funktion, Handballenauflage De

Logitech MK295 Kabellos Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Graphite

Logitech MK850 Performance Funk Tastatur, Maus-Set Ergonomisch Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MX Keys Combo for Business - Gen 2 Bluetooth®, Funk Tastatur, Maus-Set Beleuchtet, Handballenauflage, Wiederauf

Logitech MK370 Combo for Business Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Spritzwassergeschützt, Geräuscharme Tasten Deutsch, QWER

Logitech Tastatur-Maus-Set kabellos MK950 for Business sw grafit

Logitech MK120 Desktop USB Tastatur, Maus-Set Spritzwassergeschützt Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MK235 Funk Tastatur, Maus-Set Spritzwassergeschützt Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MK470 Slim Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Graphit

Logitech MK470 Slim Funk Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Weiß

Logitech MK545 Advanced Funk Tastatur, Maus-Set Ergonomisch, Handballenauflage Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MK330 Funk Tastatur, Maus-Set Multimediatasten Deutsch, QWERTZ Schwarz

Logitech MK470 Slim Combo Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Rose

Logitech MK295 Kabellos Tastatur, Maus-Set Spritzwassergeschützt, mit numerischer Tastatur, Ergonomisch, Geräuscharme Ta

Logitech MK270 Funk Tastatur, Maus-Set Multimediatasten Schweiz, QWERTZ Schwarz

Logitech MK330 Funk Tastatur, Maus-Set Multimediatasten US-Englisch, QWERTY Schwarz

Logitech MK295 Kabellos Tastatur, Maus-Set mit numerischer Tastatur Belgisch, AZERTY Graphit

Logitech MK295 Kabellos Tastatur, Maus-Set Deutsch, QWERTZ Grauweiß


Logitech Ergo K860 Kabellos Tastatur mit numerischer Tastatur UK-Englisch, QWERTY Graphit
Logitech POP ICON COMBO Bluetooth® Tastatur, Maus-Set Easy Switch 3 Geräte, Multimediatasten, Multipair-Funktion Deutsch

Logitech Unifying Receiver - Wireless Maus- / Tastaturempfänger - USB - für Logitech M325, M505, M510, M515, M705, M905,

Logitech Slim Combo M Kabellos Tastatur, Maus-Set Geräuscharme Tasten US-Englisch, QWERTY Graphit

Logitech Slim Combo M Kabellos Tastatur, Maus-Set mit numerischer Tastatur Belgisch, AZERTY Graphit

Logitech Slim Combo M Kabellos Tastatur, Maus-Set mit numerischer Tastatur, Integriertes Scrollrad, Geräuscharme Tasten
Ratgeber
Tastaturen und Mäuse gehören zu den wichtigsten Eingabegeräten für PCs. Sie sind zwingend erforderlich, um an einem Desktop-Rechner arbeiten zu können, sind aber auch als Ergänzung zu Laptops und Tablets nützlich. Tastatur-Maus-Sets bieten eine praktische Kombination aus beiden Hardware-Komponenten – perfekt für die Grundausstattung. Worauf bei der Auswahl eines solchen Sets zu achten ist, verraten wir Ihnen in unserem Ratgeber.
Ganz gleich, ob Büroalltag mit viel Schreibarbeit am PC oder andere Arbeiten, die nur gelegentliche Eingaben oder Recherchen am Rechner erfordern – ohne Tastatur und Maus geht beim Umgang mit einem Desktop-Computer nichts.
Zur Erstausstattung eines Arbeitsplatzes mit stationärem PC gehören beide Eingabegeräte daher zwingend dazu, sei es im Büro oder im Home-Office. In unserem Onlineshop finden Sie eine große Auswahl an Tastatur-Maus-Sets in verschiedenen Preisklassen, die Ihnen den Einzelkauf von Tastatur und Maus ersparen.
Bei einem solchen Set sind beide Komponenten sowohl in Sachen Technologie als auch in Bezug auf das Design aufeinander abgestimmt.
Wireless Tastaturen und Mäuse mit Bluetooth und herkömmlichem 2,4-GHz-Funk
Wer den Kabelsalat auf dem Schreibtisch minimieren möchte, liegt mit einer kabellosen Tastatur und kabellosen Maus richtig. Die Verbindung zum Rechner erfolgt bei drahtlosen Geräten per Funk: über Bluetooth oder über eine klassische 2,4-GHz-Verbindung. Die zugrundeliegende Technologie ist die gleiche, nur handelt es sich bei Bluetooth um einen speziellen Industriestandard zur Gewährleistung einer weitreichenden Gerätekompatibilität. In beiden Fällen erfolgt die Signalübertragung über Radiowellen im 2,4-GHz-Band. Die Reichweite beträgt meist 5 bis 10 m.
Bei einer herkömmlichen Wireless-Funkverbindung ist für die Kommunikation zwischen Eingabegerät und PC in der Regel ein USB-Dongle nötig, der wie USB-Sticks in einen USB-A-Port am Rechner gesteckt wird. Um Maus und Tastatur mit Bluetooth-Funktion nutzen zu können, muss der Computer Bluetooth-fähig sein. Ist das nicht der Fall, kann ein Adapter zum Einsatz kommen, um eine entsprechende Schnittstelle nachzurüsten.
Generell bietet Bluetooth mehr Flexibilität, da Maus und Tastatur für mehrere Geräte verwendet werden können, ohne dass ein Umstecken des USB-Dongles (der auch nur an Geräte mit USB-A-Ports passt) nötig ist. Solange man sich in der Reichweite kompatibler Geräte befindet, ist eine unkomplizierte Kopplung über Bluetooth-Pairing möglich.
Auch ist zu berücksichtigen, dass der kleine USB-Dongle erstens permanent einen USB-Anschluss am PC beansprucht, der für andere Hardware nicht mehr zur Verfügung steht, und zweitens leicht verlorengehen kann.
Bei manchen Marken ist das Tastatur-Set mit Maus nur mit dem mitgelieferten Empfänger verwendbar; bei anderen ist der Kauf eines Ersatz-Dongles möglich.
Die Stromversorgung erfolgt bei Wireless Desktop Tastaturen und Mäusen über Batterien oder Akkus, die in den meisten Fällen im Lieferumfang enthalten sind.
Bei allen Vorteilen, die kabellose Tastaturen und Mäuse bieten, halten sich auch kabelgebundene Tastaturen und Mäuse hartnäckig auf dem Markt.
Bei einem Maus-Tastatur-Set mit Kabel sind sowohl Computermaus als auch Tastatur mit einem USB-Kabel ausgestattet, das am Rechner angeschlossen wird. Hierüber erfolgen die Stromversorgung und die Datenübermittlung.
Im Vergleich zu Funk gilt Kabel als weniger störanfällig, da es nicht zu Interferenzen mit anderen Funkgeräten kommen kann und auch keine Störsignale die Datenübertragung unterbrechen können. Derlei Probleme sind zwar auch bei Bluetooth und Funk eher selten, sofern der Abstand zwischen den Geräten möglichst gering gewählt wird, aber eben auch nicht auszuschließen.
Der Sicherheitsaspekt spielt für den einen oder anderen Nutzer – insbesondere im beruflichen Umfeld – ebenfalls eine große Rolle. Die Datenübermittlung erfolgt bei vielen Modellen vor allem im günstigen Preissegment unverschlüsselt, so dass theoretisch ein Empfang der Daten durch Fremde möglich ist, wenn die Reichweite zu groß ausfällt. Da auch kabelgebundene Geräte nicht von Hause aus abhörsicher sind, empfiehlt es sich, bei erhöhtem Sicherheitsbedarf von vornherein ein Modell mit Verschlüsselung auszuwählen.
Ein Vorteil ist, dass zur Energieversorgung keine Batterien oder Akkus nötig sind. Zwar verbrauchen kabellose Mäuse und Tastaturen so wenig Strom, dass nur selten ein Auswechseln der Batterien beziehungsweise Aufladen der Akkus nötig ist, dennoch ist die zuverlässige Stromversorgung per Kabel ein Aspekt, den der eine oder andere Anwender zu schätzen weiß. Ärgerlich ist es beispielsweise, wenn mitten in einer actionreichen Multiplayer-Schlacht die Batterien der Gaming-Maus den Geist aufgeben.
Tastaturen und Mäuse mit Kabel lassen sich normalerweise einfach per Plug & Play in Betrieb nehmen – denkbar unkompliziert. Erforderlich sind aber zwei freie USB-Anschlüsse, die fortan auch dauerhaft belegt sind. Falls Ihnen die USB-Anschlussmöglichkeiten ausgehen, kann ein USB-Hub als Verteiler Abhilfe schaffen.
Ob Kabel oder Wireless: Beide Varianten gibt es in zahlreichen Ausführungen, die auf spezielle Einsatzzwecke zugeschnitten sind. So hat ein Set mit Gaming-Tastatur und Gaming-Maus andere Anforderungen zu erfüllen als ein Geräte-Set für grundlegende Büroarbeiten. Hier eine Übersicht über wichtige Kriterien, die es bei der Auswahl eines Maus-Tastatur-Sets zu berücksichtigen gilt:
Tastatur-Layout
Wer in Deutschland eine Tastatur kauft, erhält in aller Regel ein Modell mit QWERTZ-Layout. QWERTZ sind die ersten Tasten der oberen Buchstabenreihe von links nach rechts betrachtet. Ist in der Produktbeschreibung von QWERTY die Rede, handelt es sich um die im englischen Sprachraum verbreitete Tastaturbelegung. Bei diesem Tastatur-Layout findet sich anstelle des Z das Y, aber das ist nicht der einzige Unterschied. Umlaute (Ä, Ö, Ü) beispielsweise sind nicht auf einer QWERTY-Tastatur untergebracht, da diese in der englischen Sprache nicht vorkommen. Davon abgesehen ist auf die Anordnung der Tastenblöcke zu achten.
Standardmäßig befindet sich beispielsweise auf der rechten Seite ein gesonderter Nummernblock, um die Eingabe von Zahlen zu erleichtern. Besonders kompakte Tastaturen können ohne einen solchen Block gestaltet sein. Zum Standard gehören auch sogenannte Multimedia-Tasten (im Bereich der F-Tasten), mit denen sich Medien steuern lassen.
Optische, mechanische oder Laser-Maus
Die Funktionsweise einer Maus hat Einfluss auf ihre Handhabung und Genauigkeit.
In einer mechanischen Maus befindet sich eine Kugel, die durch Mausbewegungen gedreht wird und so – vereinfacht gesagt – elektrische Signale erzeugt, die an den Computer übermittelt werden. Beim Klicken erfolgt die Signalerzeugung durch Tastendruck.
Mechanische Mäuse sind inzwischen beinahe vollständig von optischen Mäusen mit LEDs oder Laser abgelöst worden, die hohe Auflösungswerte (angegeben in DPI bzw. Dots per Inch) erzielen – Laser-Mäuse noch mehr als LED-Modelle. Eine Sensor-Auflösung von 1000 DPI ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Für höhere Ansprüche, etwa beim Gaming, sind extrem reaktionsschnelle Mäuse mit hohen Auflösungen bis in den fünfstelligen DPI-Bereich erhältlich.
Ergonomie und Handhabung
Ein ergonomisches Design von Tastatur und Maus ist insbesondere dann von Vorteil, wenn man täglich viele Stunden am Stück am Rechner arbeitet. Idealerweise unterstützt die Form der Maus eine natürliche Handhaltung, so dass es auch nach einem langen Arbeitstag nicht zu Schmerzen im Handgelenk oder in den Fingern kommt.
Ergonomische Tastaturen sind oft mit einer Ablagefläche für die Handballen ausgestattet und nicht rechteckig, sondern schwungvoll geformt, um das Tippen möglichst angenehm zu gestalten.
Wer nur gelegentlich ein paar Eingaben via Maus und Tastatur vornehmen muss, braucht nicht zwingend ergonomisch designte Eingabegeräte.
Druckpunkt und Tastenhub
Je nachdem, für welche Zwecke eine Tastatur primär zum Einsatz kommt, werden Keyboards mit unterschiedlichen Designs und Bauweisen bevorzugt. Beim Blindschreiben (z.B. nach dem Zehnfingersystem) etwa erweisen sich nicht zu flache Tastaturen mit wahrnehmbarem Feedback beim Erreichen des Druckpunkts meist als angenehmer.
Der Druckpunkt bezeichnet die Tiefe der Tastenbetätigung, ab der der elektrische Schalter für die entsprechende Eingabe aktiviert wird. Beim Gaming beispielsweise sind ein schnelles Erreichen des Druckpunkts und ein möglichst weicher Anschlag oft von Vorteil, um viele Befehle in kurzer Zeit eingeben zu können. Letztlich ist es eine Frage des Geschmacks: Für manche können Tastaturen nicht flach und leise genug sein, während andere ein deutliches haptisches und gegebenenfalls auch akustisches Feedback schätzen.
Beleuchtung, Multimedia-Tasten, Multi-Device und andere Extras
Tastaturen und Mäuse bieten die Möglichkeit, mit Hilfe der Treiber-Software Tasten mit Zusatzfunktionen zu belegen, die somit besonders schnell abrufbar sind.
Ebenfalls ist es per Software mitunter möglich, die Beleuchtung zu steuern und etwa andere Farben einzustellen, sofern eine RGB-Beleuchtung vorhanden ist.
Ein weiteres mögliches Extra ist die sogenannte Multi-Device-Funktionalität, die es erlaubt, mit einer Maus oder Tastatur mehrere Rechner zu steuern und Daten nahtlos von einem aufs andere Gerät zu übertragen.
Tastatur/Maus-Sets für Rechts- und Linkshänder
Insbesondere bei ergonomisch geformten Geräten ist darauf zu achten, ob Maus und Tastatur für Rechts- oder Linkshänder ausgelegt sind.
Es gibt speziell für Linkshänder konstruierte Modelle, die ein ergonomisches und effizientes Arbeiten unterstützen.
Eine nicht für die dominante Hand konzipierte Ergonomie kann auf Dauer zu Beschwerden und Fehlhaltungen führen.
Multimedia-Tastaturen, die kabellos funktionieren, können ins Smart Home integriert und beispielsweise verwendet werden, um den Smart TV zu bedienen. Wer schon einmal versucht hat, mit der Fernbedienung eine Suchanfrage am Fernseher auszuführen, weiß, wie langwierig sich dieser Prozess gestalten kann. Jeder Buchstabe muss einzeln per Pfeiltasten ausgewählt werden. Leichter geht die Steuerung und Texteingabe über eine Tastatur – insbesondere dann, wenn Sie den Smart TV nicht nur zum Fernsehen, sondern auch zum Surfen im Netz nutzen möchten.
FAQ – häufig gestellte Fragen zu Tastaturen und Mäusen
Maus und Tastatur werden vom Computer nicht erkannt – was kann ich tun?
Verwenden Sie kabelgebundene Geräte, sollten Sie zuerst überprüfen, ob der USB-Stecker richtig angeschlossen ist und eventuell andere USB-Ports ausprobieren. Auch ein Neustart des Rechners kann hilfreich sein. Nützt das nichts, muss unter Umständen der Gerätetreiber aktualisiert werden. Auf den Hersteller-Webseiten von Maus-Tastatur-Sets sind häufig entsprechende Downloads zu finden. Prüfen Sie außerdem, ob Ihre Eingabegeräte im Geräte-Manager des PCs angezeigt werden. Bei kabellosen Geräten, also Funk-Maus und Funk-Tastatur, empfiehlt es sich, den Ladestand der Akkus/Batterien zu überprüfen und gegebenenfalls neue Batterien bzw. voll aufgeladene Akkus einzusetzen. In beiden Fällen kann es sinnvoll sein, Maus und Tastatur an einem anderen Computer auszuprobieren, um festzustellen, ob womöglich ein Defekt der Peripherie vorliegt oder der PC das Problem ist.
Was versteht man unter Anti-Ghosting?
Anti-Ghosting gehört häufig bei dedizierten Gaming-Tastaturen zur Ausstattung. Die Funktion soll dem Phänomen des sogenannten Ghosting gegensteuern. Beim Ghosting reagieren einzelne Tasten nicht oder zu spät, wenn mehrere nebeneinander liegende Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Das betrifft beim Gaming zum Beispiel die Richtungstasten WASD oder bestimmte Tastenkombinationen häufig. Diese Bereiche der Tastatur sind bei Anti-Ghosting-Keyboards speziell optimiert, um technisch bedingte Eingabefehler zu vermeiden.
Kann ich meine Desktop-Tastatur und -Maus auch am Laptop oder Tablet anschließen?
Solange die entsprechenden Schnittstellen – etwa USB-Ports oder Bluetooth – vorhanden sind, ist ein Anschluss eines Desktop-Sets auch an anderen Geräten als dem Desktop-PC möglich. Das kann nützlich sein, um die Eingabe zu erleichtern. Eine Bluetooth-Maus kann zum Beispiel eine komfortable Alternative zum Touchpad am Notebook sein; und eine Bluetooth-Tastatur erleichtert das schnelle Schreiben am Tablet.