Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
  1. Ratgeber
  2. Hobby & Haushalt
  3. DIY
  4. LED-Solarleuchte selber bauen

LED-Solarleuchte selber bauen

Aktualisiert: 13.04.2022  |  Lesedauer: 11 Minuten

Solarleuchten sind bei vielen Menschen sehr beliebt. Das ist bei genauer Betrachtung nicht verwunderlich. Denn in Gärten, Grundstücken, Beeten oder sogar auf Terrassen und Balkonen sorgen Solarlampen für eine dezente, aber trotzdem Blick erhaschende Illumination. 

Doch nicht nur das. Der Aufbau und die Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Denn es müssen keine Kabel verlegt oder Anschlüsse erstellt werden. Einfach auspacken, aufstellen und fertig. Deshalb haben wir bei Conrad diesbezüglich ein sehr umfangreiches Angebot für unsere Kunden zusammengestellt.

Aber es gibt noch weitere gute Gründe, der für die cleveren Leuchten sprechen. Die Technik ist mittlerweile soweit ausgereift, dass die Leuchten hervorragend funktionieren und laufende Betriebskosten fallen auch keine an.

Doch das Beste: Bei der umweltfreundlichen Gartenbeleuchtung sind Sie nicht nur auf fertige Produkte von der Stange angewiesen. Wir erklären Ihnen, welche Technik hinter den pfiffigen Solarlampen steckt und wie einfach Sie Ihre eigene DIY (do it yourself) Leuchte mit Solar selber bauen.

Solarleuchten zur Wegbeleuchtung
  • Was ist eine LED-Solarleuchte zum selber bauen?

  • Welche Komponenten werden für LED-Solarleuchten benötigt?

  • Wie funktioniert eine LED-Solarleuchte?

  • Wie wird eine LED-Solarleuchte aufgebaut?

  • Welche Fehler können bei Solarleuchten auftreten?

  • Zusammenfassung



Was ist eine LED-Solarleuchte zum Selberbauen?

Das Prinzip, etwas zu ernten und für späte Zeiten zu konservieren ist uralt. Was sich bei Lebensmitteln seit Jahrtausenden bestens bewährt hat, funktioniert in unserer modernen Welt problemlos auch mit Wärme und Licht. Doch nicht nur das! Es funktioniert zudem im kleinen Maßstab und ohne großen Aufwand.

Denn seit sich LEDs zu lichtstarken Leuchtmitteln gemausert haben, kann man mit einem kompakten Solarmodul, einem kleinen Akku und etwas Elektronik die schönsten Solar LED-Leuchten selber bauen.

Dabei bieten die selbstgebauten DIY Solar LED-Leuchten die gleichen Vorteile, wie die handelsüblichen Solar-Gartenleuchten:

Ohne großen Installationsaufwand und ohne laufende Betriebskosten sorgen die Selbstbaulaternen für eine angenehm dezente Beleuchtung. Und das komplett vollautomatisch.

Solar-Gartenleuchten

Doch das Allerbeste: Im Gegensatz zu fertigen Gartenleuchten mit Solar stehen Ihnen bei der Gestaltung Ihrer selbstgebauten Solar LED-Leuchten alle Möglichkeiten offen. Bauen Sie sich für Garten, Balkon und Terrasse Ihre individuelle Solar betriebene Lampe im unverkennbaren Design.



Welche Komponenten braucht man für den Bau von LED-Solarleuchten?

Das Funktionsprinzip einer Eigenbau-Solarleuchte ist recht einfach und darum besteht eine selbstgebaute Leuchte aus wenigen Bauteilen:

Solarmodul

Solarmodul

Das Solarmodul wandelt die Sonnenstrahlen in elektrischen Strom. Gleichzeitig dient das Solarpanel als Indikator dafür, ob die Beleuchtung schon eingeschaltet werden kann. Da lediglich ein einzelliger Akku geladen werden muss, reicht ein Solarmodul mit  einer Spannung von 2 V vollkommen aus.


Speicherakku

Akku

Da das Solarmodul aufgrund seiner Größe nur eine begrenzte Leistung liefert, sind viele Solarleuchten mit einem handelsüblichen 1,2 V NiMH-Akku der Bauform Mignon ausgestattet. Der Akku dient dazu, den Strom des Solarpanels zu speichern und nachts die LEDs zu versorgen.


Leuchtmittel

Leuchtmittel

Aufgrund der begrenzten Energie einer Solar-Leuchte haben sich LEDs als perfekte Lichtquelle herauskristallisiert. Sie benötigen nur wenig Strom und wandeln einen Großteil der elektrischen Energie in Licht um. Zudem sind sie ausgesprochen robust und sehr langlebig.


Elektronik

Elektronik

Damit der Stromfluss vom Solarmodul in den Akku und später vom Akku in die LEDs richtig erfolgt, muss eine kleine Schaltung bzw. Elektronik eingesetzt werden. Doch diese Elektronik kann und macht noch deutlich mehr. Wie die clevere Schaltung funktioniert, verraten wir im nachfolgenden Kapitel.


Leuchtengehäuse

Von Omas nostalgischem Einmachglas bis hin zum handelsüblichen Konservenglas mit Schraubverschluss – Bei der Auswahl eines geeigneten Gehäuses für Ihre selbstgebaute Solar Gartenleuchte stehen Ihnen alle erdenklichen Optionen offen.

Doch nicht nur Größe und Form Ihrer Leuchte sind frei wählbar.

Mit den geeigneten Farben oder bunten Folien, etwas Deko-Zubehör und ein wenig Kreativität wird eine schlichte Glaslampe im Handumdrehen zum coolen Designobjekt.

Doch aufgepasst: 

Da die Solarleuchte im Außenbereich eingesetzt wird, muss man unbedingt darauf achten, dass die Elektronik gut vor Feuchtigkeit geschützt ist.

Solarleuchte in Rattan-Optik


Wie funktioniert eine LED-Leuchte?

Das elektronische Herzstück einer LED-Solarlampe ist die Steuerelektronik, die als kleiner integrierter Schaltkreis (IC = Integrated Circuit) aufgebaut ist. Diese ICs können die Aufschrift ANA618, CL0116; YX8018 oder auch QX5252F aufweisen. Die Funktion der ICs ist im Regelfall annähernd identisch, aber die Pinbelegung als auch die technischen Daten sind unterschiedlich.

Laden bei Sonnenschein

Schematischer Aufbau der Schaltung einer LED-Solarlaterne

Die Skizze A zeigt den Aufbau der Schaltung einer LED-Solarlaterne. Die roten Pfeile deuten den Stromfluss beim Laden des Akkus an.

Anhand eines QX5252F lassen sich die Schaltung und die Funktionsweise recht einfach erklären:

Wenn die Sonne auf das Solarmodul (SOL) scheint, wird der vom Solarmodul erzeugte Strom in den Akku (AK) geladen (siehe rote Dreiecke in Skizze A).

Eine Schottky-Diode im QX5252F sorgt dafür, dass bei Dunkelheit kein Strom aus dem Akku zurück in die Solarzelle fließen kann.

Die am Akku anliegende Spannung (je nach Ladezustand ca. 0,9 bis 1,4 V) wird gleichzeitig über die Spule (L) zur Leuchtdiode (D) geleitet. Allerdings ist die Höhe der Spannung nicht ausreichend, um die LED zum Leuchten zu bringen.


Leuchten bei Dunkelheit (Aufbau des Spulenfeldes)

Schaltskizze des Stromverlaufs wenn der Transistor leitet

Die Schaltskizze B zeigt den Stromverlauf, wenn der Transistor im QX5252F leitend ist. 

In der Dämmerung, wenn das Solarmodul keine Spannung mehr liefert, schaltet das IC QX5252F die LED ein.

Dazu wird der Anschluss LX über einen internen Feldeffekt-Transistor gegen Masse (GND für Ground) geschaltet.

Der Strom (siehe rote Dreiecke in Skizze B), der nun über die Spule (L) und das IC gegen Masse fließt, baut in der Spule unverzüglich ein Magnetfeld auf.

Da in diesem Moment die LED (D) über den Transistor im IC QX5252F kurzgeschlossen ist, kann sie nicht leuchten.


Leuchten bei Dunkelheit (Einschalten der LED)

Schaltskizze des Stromverlaufs wenn der Transistor sperrt

Die Schaltskizze C zeigt den Stromverlauf (rote Dreiecke), wenn der Transistor im QX5252F sperrt. Die Spule wirkt dadurch kurzzeitig als weitere Spannungsquelle, wodurch die LED (D) leuchtet.

Sobald das Magnetfeld der Spule (L) aufgebaut ist, sperrt der Transistor im QX5252F wieder. Da der Strom durch die Spule somit schlagartig abgeschaltet wird, bricht auch das Magnetfeld der Spule ebenso schnell zusammen.

Dieses zusammenbrechende Magnetfeld erzeugt (induziert) in der Spule (L) eine Spannungsspitze, die sich zur vorhandenen Akkuspannung addiert.

Die Spule wirkt in diesem Moment quasi als zusätzliche Spannungsquelle, die mit dem Akku in Serie geschaltet ist. Die dadurch entstehende Gesamtspannung ist nun hoch genug, um die LED (D) kurzzeitig aufleuchten zu lassen (siehe Skizze C).

Der Fachmann bezeichnet dieses Schaltungskonzept als Stepup-Wandler.

Da die LED aber nicht nur kurzzeitig aufflackern sondern dauerhaft leuchten soll, wird der oben beschriebene Schaltvorgang mehrere Zehntausend Mal pro Sekunde wiederholt. Durch die sehr hohe Schaltfrequenz entsteht der optische Eindruck einer gleichmäßig leuchtenden LED.

Wenn bei Tagesanbruch die Solarzelle wieder genügend Spannung liefert, wird die LED ausgeschaltet und der Akku für die nächste Nacht geladen.


Sicherheitsabschaltung inklusive

Eine interne Spannungsüberwachung im QX5252F schaltet die LED bei fast leerem Akku ab und verhindert dadurch eine schädliche Tiefentladung des Akkus im Leuchtbetrieb.



Wie wird eine LED-Solarleuchte aufgebaut?

Grundsätzlich ist es kein Problem, sich die oben aufgeführten Komponenten einzeln bei Conrad Electronic zu besorgen. Dabei haben Sie den Vorteil der individuellen Auslegung und ob sie weiße LEDs oder vielleicht lieber rote LEDs als Lichtquelle nutzen möchten. Allerdings sollten fundierte Grundkenntnisse im Umgang mit Elektronikbauteilen vorhanden sein. Einfacher und auch kostengünstiger ist es jedoch, auf einen Bausatz oder Set zurückzugreifen, der alle zum Bau benötigten Elektronikkomponenten beinhaltet. Dies bietet zudem den großen Vorteil, dass alle Bauteile aufeinander abgestimmt sind und die fertige Schaltung problemlos funktioniert. Ein interessanter Vertreter aus der Solarlampen-Bausatzfraktion ist der Lötbausatz „Gurkenglaslampe“ von der Firma Sol Expert.

Besonderheiten der Schaltung

Bevor es an den Aufbau geht, lohnt es sich, einen Blick auf den Schaltplan zu werfen. Zu der bereits erwähnten Standard-Solarlampenschaltung weist dieser Bausatz noch weitere Besonderheiten auf:

1. Zur Beleuchtung werden drei LEDs (D1 bis D3) genutzt, die über den Schalter J6 (E/A) ein- und ausgeschaltet werden. So kann man bei leerem Akku die Leuchtfunktion abschalten, bis der Akku wieder voll aufgeladen ist.

2. Der Bausatz verfügt über zwei Spulen (L1 mit 220 µH und L2 mit 56 µH), die mit dem Schalter J1 (S/W) wechselseitig eingeschaltet werden. Aufgrund der unterschiedlichen Induktivitäten werden unterschiedliche LED-Ströme induziert. Die Spule L1 erzeugt einen LED-Strom von 15 mA und ist für den sparsamen Winterbetrieb gedacht. Die Spule L2 erzeugt einen LED-Strom von 50 mA und ist im Sommerbetrieb zu verwenden.

Schaltplan der Gurkenglas-Solarleuchte

3. Am Solarmodul ist noch eine grüne LED (D4) und ein Vorwiderstand (R1) angeschlossen. Wenn der Schalter J4 (TEST) geöffnet wird, fließt bei Sonnenschein der Strom des Solarmoduls über den Vorwiderstand und die LED. So kann die korrekte Funktion des Solarmoduls geprüft werden.


Aufbau der Schaltung

Bis auf die Solarzelle werden alle benötigten Komponenten auf einer zentralen Platine aufgebaut. Diese idee hat den Charme, dass alle Bauteile ihren festen Platz haben und nicht mit einer „fliegenden Verdrahtung“ verbunden werden müssen.

Da die Anzahl der einzubauenden Bauteile recht überschaubar ist, besteht so gut wie keine Verwechslungsgefahr. Selbst Elektronikeinsteiger werden beim Aufbau der Schaltung keine Probleme haben. Vorausgesetzt, Sie halten sich exakt an die ausführliche Aufbauanleitung des Herstellers.

Aufgrund des einfachen und übersichtlichen Aufbaus eignet sich dieser Bausatz auch ideal für Schulen oder Ausbildungsbetriebe.

Das Thema Solar LED-Leuchten lässt sich so leicht, anschaulich und auch praxisorientiert vermitteln. Zudem können dabei auch gleich die ersten Löterfahrungen gesammelt werden.

Lötbausatz für die Gurkenglaslampe von Sol Expert

Der Bausatz ist überschaubar und beinhaltet alle erforderlichen Teile.

Wichtig: 
Da beim Löten der Lötkolben, das Lötzinn und auch die verlöteten Bauteile sehr heiß werden, ist entsprechende Vorsicht geboten. Kinder und Jugendliche sollten nur unter Aufsicht von Erwachsenen die erforderlichen Lötaufgaben durchführen.


Auf die richtige Polung der Bauteile achten

Richtige Polung der Bauteile

Beim Einbau der vier LEDs ist auf die richtige Polung zu achten. Da LEDs den Strom nur in eine Richtung durchlassen, werden sie kein Licht abgeben, wenn sie verkehrt in die Platine eingelötet werden.

Dazu haben die LEDs auf der Kathode einen kürzeren Anschlussdraht bzw. das LED-Gehäuse ist auf dieser Seite abgeflacht.

Hinweis: 
Der verkehrte Einbau hat im Regelfall keine negativen Folgen für die LED. Sie wird dadurch nicht beschädigt. Für die korrekte Funktion muss die LED lediglich ausgelötet und wieder richtig eingebaut werden.


Einbau in ein Konservenglas

Wie bereits erwähnt ist der Einbau in die unterschiedlichsten „Lampengehäuse“ möglich. Die nachfolgenden Bauschritte zeigen den Einbau der Elektronik in ein Konservenglas

Schritt 1:

Baustufe 1

Übertragen Sie mit Hilfe der Platine die Löcher für die Abstandshalter auf den Verschlussdeckel. Die Löcher werden mit einem 2 mm Bohrer vorgebohrt und anschließend mit einem 5 mm Bohrer erweitert.


Schritt 2:

Baustufe 2

Nach dem Bohren werden die Löcher sauber entgratet. Dies ist bei dem Loch in der Mitte besonders wichtig, da hier die Kabel des Solarmoduls durchgeführt werden.


Schritt 3:

Baustufe 3

Die Abstandshalter werden von außen nach innen durch den Dosendeckel geschoben. Seitliche Rastnasen stellen sicher, dass die Abstandshalter nicht wieder herausfallen.


Schritt 4:

Baustufe 4

Am Solarmodul werden die Anschlussdrähte angelötet. Der Plus-Anschluss (+) wird mit dem roten Kabel und der Minus-Anschluss (-) wird mit dem schwarzen Kabel verbunden.


Schritt 5:

baustufe 6

Die Anschlusskabel des Solarmoduls werden durch die zentrale Bohrung im Deckel geführt. Die Köpfe der Abstandshalter dienen als Auflagepunkte für das Solarmodul.


Schritt 6:

baustufe 6

Da die Gartenlampe vorzugsweise außen eingesetzt wird, muss das Solarmodul ringsum mit Heißkleber festgeklebt und abgedichtet werden.


Hinweis: 
Fall Sie ein Einmachglas mit einem Deckel aus Glas verwenden, muss das Solarmodul innen an dem Glasdeckel befestigt werden. Dazu reichen drei bis viel Klebepunkte. Eine wasserdichte Rundumverklebung ist nicht erforderlich. Die Köpfe der Abstandshalter werden dann an die Unterseite des Solarmoduls geklebt.

Schritt 7:

Baustufe 7

Die Kabeldurchführung sowie die Abstandshalter werden ebenfalls mit Heißkleber versiegelt. Von außen darf später keine Feuchtigkeit ins Innere der Lampe dringen.


Schritt 8:

Baustufe 8

Die Anschlusskabel des Solarmoduls werden mit der bestückten Platine verbunden. Auch hier muss wieder auf die Polung geachtet werden.


Schritt 9:

Baustufe 9

Die fertig aufgebaute Solar Deckel-Einheit kann nun entsprechend den Herstellervorgaben auf die korrekte Funktion geprüft werden.


Schritt 10:

Baustufe 10

Nachdem das Glas gereinigt wurde, kann der Deckel mit Solarlicht aufgeschraubt werden. Die Leuchte für den Garten ist nun fertig.


Persönliche Note bei der finalen Gestaltung

Für die Ausgestaltung der Lampe können nun die unterschiedlichsten Materialien verwendet werden.

Besonders reizvoll ist es, wenn der Glasboden mit saisonalen Deko-Elementen abgedeckt wird oder die LEDs durch bunte Folien strahlen. 

Das Glas kann aber auch von Außen mit Fensterfarben gestaltet oder von Innen mit Farbsprühdosen aus dem Baumarkt lackiert werden.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf.

Gurkenglas


Welche Fehler können bei Solarleuchten auftreten?

Die Solarleuchte funktioniert nicht.

Wenn eine Solarlampe kein Licht abgibt, hilft eine optische Prüfung oftmals schnell weiter. Zunächst ist zu prüfen, ob das Solarmodul noch klar oder bereits milchig ist. Der Austausch einer milchigen Solarzelle rechnet sich leider nicht, da die Zellen oft nicht zu bekommen oder teurer als komplette Lampen sind. Als nächstes müssen die Akkukontakte geprüft werden. Da die Lampen der Witterung ausgesetzt sind kann es hier leicht zu Korrosionen kommen. Sind die Kontakte in Ordnung muss die Verkabelung geprüft werden. Oft brechen die dünnen Drähte, welche die Elektronik mit der Solarzelle und den Akku verbinden, unmittelbar an den Lötstellen ab.

Eine weitere Fehlerquelle sind eventuell vorhandene Funktions-Schalter, die keinen richtigen Kontakt aufweisen. Wenn die Sichtprüfung keine brauchbaren Ergebnisse liefert, müssen mit einem Multimeter die Spannung am Akku und an der Solarzelle (bei Ausrichtung zur Sonne) gemessen werden. Sollten die Ergebnisse nicht aussagekräftig sein ist der Kurzschlussstrom der Solarzelle bzw. der Ladestrom des Akkus zu prüfen.
 

Die Solarleuchte leuchtet nur kurz.

Dies ist ein klassisches Zeichen dafür, dass der Akku nicht fit ist. Hier reicht es oftmals schon aus, den Akku in einem Ladegerät zu regenerieren. Dazu wird der Akku mehrmals geladen und entladen, bis er wieder die volle Leistung aufweist. In diesem Zusammenhang kann man gleich die Kontakte des Akkus und der Akkubox prüfen bzw. reinigen. Bei einem Austausch des Akkus muss der Akku-Typ beachtet werden. Neben den üblichen Ni-MH Akkus setzen Hersteller mittlerweile auch Li-Ion Akkus ein.  
 

Die LED in der Solarlampe leuchtet nicht nachts sondern bei Sonnenschein.

In diesem Fall ist der Stromfluss zum Akku unterbrochen. Der Strom von der Solarzelle fließt stattdessen direkt über die LED. Die Ursache können oxidierte Akkukontakte, ein hochohmiger Akku oder ein abgebrochenes Kabel bzw. eine kalte Lötstelle am Akkuschacht sein. 



Zusammenfassung:

Fehler bei Solar-Gartenleuchten lassen sich oft schnell erkennen und einfach beheben. Besonders dann, wenn man die Technik verstanden hat und ein wenig Talent zum Basteln entwickelt. Und da die meisten Fehler aufgrund einwirkender Feuchtigkeit entstehen, kann man vielen Gartenleuchten ohne großen Aufwand ein zweites Leben schenken.



Weitere interessante Produkte mit Solar

Solar-Technik
  • Solarmodule
  • Solaranlagen
  • Dünnschicht Solarmodul
  • Monokristalline Solarzellen
  • Solarmodul 100W
  • Solarmodul 24V
  • Solaranlage Garten
  • Solar Set
Solar-Beleuchtung
  • Solarleuchten
  • Solar Lichterketten
  • Solar Springbrunnen
  • Solar-Außeneinbaustrahler
  • Solar-Außenstandleuchten
  • Solar-Außenstrahler, Solar-Flutlichtstrahler
  • Solar-Außentischleuchten
  • Solar-Außenwandleuchten
  • Solar-Beleuchtungssystem sun'connec
  • Solar-Gartenleuchten, Solar-Dekoleuchten
Solar-Ladetechnik
  • Solarladegeräte
Solar-Experimentiertechnik
  • Solar-Experimentierbausätze
Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Playstation
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel der Marke DeWalt (verfügbarer Lagerbestand). Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639913 DEWALT DCB182-XJ Werkzeug-Akku 18V 4.0 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 249 € brutto (209,24 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 3639912 DEWALT Akkupack-Ladegerät DCB1104M2-QW inkl. 2. Akku ab einem Mindestbestellwert von 349 € brutto (293,28 € netto): 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren DeWalt Aktionsprodukts. Gültig bis 12.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

² Gratiszugabe 2793819 Bosch Home and Garden 1600A02625 Werkzeug-Akku und Ladegerät 18 V 2.5 Ah Li-Ion: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Bosch Home and Garden Aktionsprodukts. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen