Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
  1. Ratgeber
  2. Hobby & Haushalt
  3. Modellbau-Projekte
  4. Bau der Modellbahn-Infrastruktur

Bau der Modellbahn-Infrastruktur: Gleise, Brücken & Tunnel

Veröffentlicht: 05.08.2025  |  Lesedauer: 7 Minuten | Autor: Peter Bräutigam

Nachdem der Unterbau Ihrer Modellbahnanlage steht und der Geländeverlauf grob skizziert ist, wird es Zeit, sich dem Herzstück zu widmen: der Infrastruktur für den Fahrbetrieb. Die Züge benötigen nicht nur eine Trasse, auf der sie sicher fahren können, sondern auch eine, die sich harmonisch in die zukünftige Landschaft einfügt. Ob über Brücken oder durch Tunnel – die Wege Ihrer Züge sind entscheidend für die Authentizität und den Charme Ihrer Anlage.

Der Bau von Gleisen, Brücken und Tunneln mag zunächst technisch erscheinen, bietet aber eine Fülle an kreativen Möglichkeiten. Es geht darum, die technische Präzision des Gleisbaus mit der Ästhetik des Geländes zu verbinden. Eine sorgfältig geplante und umgesetzte Infrastruktur sorgt nicht nur für einen reibungslosen Betrieb, sondern bildet auch die Grundlage für eine glaubwürdige Miniaturwelt. In diesem Ratgeber zeigen wir Ihnen detailliert, wie Sie die Gleis- und Straßentrassen anfertigen, Brücken und Tunnel gekonnt in die Landschaft integrieren und Ihre Gleise schließlich vorbildgetreu einschottern, um die perfekte Illusion zu schaffen.

Modelleisenbahnbrücke
  • Wie werden die Gleis- und Straßen-Trassen angefertigt?

  • Wie werden Brücken, Tunnel und Portale gesetzt?

  • Wie werden Gleise vorbildgetreu eingeschottert?



Wie werden die Gleis- und Straßen-Trassen angefertigt?

Abstützungen der Schienentrasse

Die Gleistrassen werden entsprechend dem Gleisplan großzügig aus Sperrholz- oder Tischlerplatten ausgesägt.

Bei der Montage auf dem Rahmen ist darauf zu achten, dass die Trassen richtungsstabil verlaufen und Anstiege sowie Kurven sanft und gleichmäßig ausgeführt werden.

Montieren Sie im Zweifelsfall lieber einen Auflagepunkt mehr, damit die Trasse nicht zwischen zwei Auflagepunkten durchhängt.

Achten Sie beim Gleisbau auch auf die erforderliche Breite der Trassen, damit seitlich vom Gleis genügend stabiles Material vorhanden ist, um Oberleitungsmasten und Signale sicher und dauerhaft am Untergrund befestigen zu können.


Schalldämmung ist wichtig

Da die Unterbaukästen wie Resonanzkörper fungieren, ist bei Anlagen mit hoher Gleisdichte und einer großen Anzahl an Zügen eine vernünftige Schalldämmung der Gleise erforderlich. Ansonsten könnten die Fahrgeräusche der Züge die Sounddecoder in den Lokomotiven übertönen.

Im einfachsten Fall werden die Gleise auf Moosgummi oder Kork verlegt und mit dem Untergrund verklebt. Zudem muss später beim Einschottern der Gleise ein elastisch aushärtender Klebstoff verwendet werden.

Gleis-Schalldämmung

Die vormals gerne genutzte Methode, die Gleise mit Nägel oder Schrauben fest mit dem Untergrund zu verbinden, würde den gewünschten Schalldämpfungseffekt wieder zunichtemachen.

Bei Plattenanlagen ohne unterschiedlich hohe Gleistrassen kann auch die komplette Platte mit einer dünnen Styrodurplatte (Trittschalldämmung aus dem Baumarkt) als schalldämmende Zwischenlage beklebt werden

Zu Gleisbettung und Gleisunterbau »



Wie werden Brücken, Tunnel und Portale gesetzt?

Brückenbau

Modelleisenbahnbrücke

Bereits bei der Verlegung der Gleistrassen müssen die später sichtbaren Brückenelemente und Brückenmauern gesetzt werden. Dies ist zwangsläufig erforderlich, da die Gleisführung über die Brücken erfolgt und nach Beendigung des Gleisausbaus die ersten Probefahrten stattfinden. Schließlich muss auch über die Brücken ein reibungsloser Zugverkehr gewährleistet sein.

Aufgrund der Vielzahl der angebotenen Produkte bzw. Einzelkomponenten lässt sich mit Sicherheit für jede Anlage der passende Brückentyp finden, der später auch perfekt in die Landschaft passt. Zum Teil können die unterschiedlichsten Brückenelemente und Pfeiler zu einer individuellen Eisenbahnbrücke zusammengesetzt werden.


Tunnelbau

Ebenso wie die Brücken und ihre zugehörigen Mauern müssen bereits jetzt die Tunnelportale gesetzt werden.

Wichtig dabei ist, dass nicht nur die frontseitigen Blenden aufgebaut werden. Da später auch ein begrenzter Blick in den Tunnel möglich sein wird, muss an das Portal eine Tunnelröhre anschließen.

Dazu können spezielle Hartschaumfertigteile benutzt werden. Oder man verwendet eine aufgeschnittene Blechdose, die an das Tunnelportal anschließt und im einsehbaren Bereich auf der Innenseite mit Mauerplatten ausgekleidet wird.

Tunnelportale mit Heißklebstoff montieren

Übrigens, die Tunnelröhre sollte so kurz wie möglich und so lange wie nötig sein.

Betrachtende Personen dürfen das Ende der Röhre von außen nicht sehen und im Falle einer Störung ist es vorteilhaft, wenn man leicht an den Zug im Berg herankommt.

Zu den Tunneln und Portalen »


Die erste Probefahrt

Wenn die Gleisanlage soweit fertig ist, machen die Züge ihre ersten Probefahrten. Lokomotiven und Waggons müssen mühelos über alle Streckenabschnitte und Weichen rollen, ohne dabei irgendwo anzustoßen, ins Stocken zu geraten oder gar zu entgleisen.

In diesem Zusammenhang ist auch gleich die getroffene Einteilung in unterschiedliche Bahnstromkreise zu prüfen, sowie die störungsfreie Funktion aller Weichen.

Sollten an einigen Streckenabschnitten Störungen auftreten, lassen die sich aufgrund der guten Zugänglichkeit noch leicht beheben. Wenn alles zur Zufriedenheit funktioniert, geht es an die Einschotterung der Gleise.

Unser Praxistipp: Brücken und Tunnel

Die Anfertigung von Brücken und Tunneln bietet ein hohes Maß an Individualität beim Modellbau. Denn durch Kitbashing, also durch das individuelle Verändern von fertigen Bausätzen bzw. durch die Kombination von unterschiedlichsten Elementen, können leicht persönliche Unikate erstellt werden. Diese sind dann nur auf der eigenen Modellbahnanlage zu finden. Wem die Fertigprodukte nicht zusagen, kann sich auch mit Hilfe von Kautschukformen und Gips individuelle Tunnelportale anfertigen.



Wie werden Gleise vorbildgetreu eingeschottert?

So wie beim großen Vorbild die Gleise in einem Schotterbett liegen, müssen auch auf der Modellbahnanlage die Gleise eingeschottert werden. 

Kleberauftrag

Gleisbett Einbettung – Einstreichen des Gleisbetts mit Leim

Das Gleisbett wird rechts und links großzügig mit Grasleim eingestrichen. 


Einschottern

Einstreuen des Gleisschotters in den noch nassen Kleber

Aus einer Streugutdose wird Gleisschotter in den noch nassen Kleber gestreut.


Ausrichten

Der nasse Kleber wird mit Pinsel in Form gebracht

Mit einem Pinsel wird der Gleisschotter an die Schienen angepasst. 


Fixieren

Schotterkleber verbindet den Schotter dauerhaft mit dem Gleis

Die endgültige Verklebung der die einzelnen Steinchen erfolgt mit Schotterkleber.


Unser Praxistipp: Einschottern

Pinnwand-Nadeln fixieren bei Bedarf die Gleise während des Arbeitsschrittes auf der Trasse. Wichtig beim Gleiseinschottern ist, dass der Schotter zwischen den Schwellen nur bis zur Oberkante der Schwellen reichen darf und die Steinchen nicht oben auf den Schwellen festkleben.


Einschottern wie die Profis

Alternativ zu einer Streugutdose, deren Handhabung etwas Übung erfordert, kann der Schotter auch mit einem Schotterverteiler aufgebracht werden. 

Der Schotterverteiler wird auf die Schienen aufgesetzt und formt mit Hilfe einer Schablone den Schotter rund um das Gleis.

Die Schotterverteiler gibt es für alle gängigen Spurweiten. Das Ergebnis ist ein perfekt aufgebautes Schotterbett. Selbst weniger versierte Modellbahn-Begeisterte erzielen mit einem Schotterverteiler ohne großen Aufwand hervorragende Ergebnisse.

Schotterverteiler sorgen für eine perfekte Einschotterung

Wichtig! 
Beim Einschottern muss darauf geachtet werden, dass Weichen, Signale und sonstige beweglichen Teile in Schienennähe nicht durch die Schottersteinchen in ihrer Funktionalität beeinträchtigt werden.

Aus diesem Grund sollte man alle beweglichen Teile (Weichenzungen, Herzstücke und Antriebsmechanik) vor dem Einschottern sorgfältig mit Malerkrepp oder speziellem Abdeckband abkleben. So kann man den Schotter rund um die Weiche präzise aufbringen, ohne die Funktionalität zu gefährden. 

Außerdem sollten vor dem weiteren Ausbau der Anlage ausgiebige Probefahrten durchgeführt werden.


Für eine perfekte Schienenoptik

Vorbildgetreue Schienenoptik

Um im Modellbau bei der Gleistrasse eine vorbildgetreue Optik zu erzielen, werden die blanken Schienen mit einem Pinsel innen und außen mit einem braunen Farbfinish bestrichen. Variieren Sie dabei im Streckenverlauf der Schienentrasse hin und wieder den Farbton und verwenden Sie auch dunklere Farben.

Dadurch lassen sich zusätzliche Verschmutzungen der Schienen mit Ruß oder Ölrückständen perfekt nachbilden. Farbreste auf der Oberseite der Schiene können mit einem Stück Holz oder Karton grob entfernt werden.

Die noch feuchte Farbe wird anschließend mit einem gröberen Borstenpinsel im Schienenbereich auf den Schwellen verwischt. So entsteht der Eindruck, als ob der Rost von den Schienen durch das Regenwasser auf die Schwellen gespült wurde.

Wenn die Farbe getrocknet ist, muss mit einem Reinigungsblock die Lauffläche der Schienen wieder blank gerieben werden.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste