Ein dunkelblauer Banner zeigt „Mac Konfigurator“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zu Serviceseite Technik mieten mit Topi
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
    Markenlogo von Weidmüller mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Weidmüller Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Jokari mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Jokari Markenshop
    Markenlogo von Festool mit einer grauen Umrandung. Link zum Festool Markenshop
    Markenlogo von TP-LINK mit einer grauen Umrandung. Linkt zum TP-LINK Markenshop
    Markenlogo von Hama mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Hama Markenshop
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
  1. Start
  2. Über Conrad
  3. Presse
  4. Pressemeldungen
  5. Produkt-Pressemeldungen
  6. Weltneuheit: Selbstaufladendes Gehörschutz-Headset von 3M

Weltneuheit: Selbstaufladendes Gehörschutz-Headset von 3M

Innovatives Solarpanel wandelt auch künstliches Licht in Energie um

  • In- und Outdoor kontinuierlich verfügbare Energie

  • Umweltfreundliches nachhaltiges Konzept

  • Lärmunterdrückendes Mikrofon für ungestörte Kommunikation

conrad-3m

Das solarbetriebene Headset von 3M funktioniert im Freien – aber nicht nur: Auch in geschlossenen Räumen wie Werkstatt oder Lagerhalle wandelt die patentierte Solarzellentechnologie Powerfoyle™ Licht in Akkupower um. ©3M

Hirschau, im Juli 2024. Umwelt- und Arbeitsschutz gehen bei 3M Hand in Hand: Das innovative Headset 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ XPV, das jetzt auf der Conrad Sourcing Platform verfügbar ist, bietet optimalen Schutz fürs Gehör, ermöglicht auch in lauten Umgebungen verständliche Kommunikation ohne Hintergrundgeräusche und macht Einwegbatterien überflüssig. „Diese Technologie ist ein echter Durchbruch“, erläutert Peter Berghamn, globaler Portfoliodirektor 3M PELTOR. Und weiter: „3M konzentriert sich immer darauf, Innovationen für die Zukunft zu entwickeln. Mithilfe der fortschrittlichen Technologie und Materialwissenschaft, die in diese Headsets einfließen, haben wir eine perfekte Mischung aus Leistung, Design, Schutz und Nachhaltigkeit geschaffen.“ Mit seiner großen Reichweite und bewährten Logistik unterstützt Conrad als Vertriebspartner diese richtungsweisende Weiterentwicklung.

Saubere Energie und recycelte Materialien

Die patentierte Solarzellentechnologie Powerfoyle™ ist ein echter Durchbruch in der nachhaltigen Energieerzeugung: Nicht nur Sonnenlicht, auch künstliche Beleuchtung wird in saubere Energie gewandelt, um den integrierten Lithium-Ionen-Akku zu laden und das Headset jederzeit einsatzbereit zu machen. Und nicht nur das: Das weltweit erste selbstaufladende Gehörschutz-Headset wird teilweise aus recyceltem Kunststoff hergestellt. Darüber hinaus ist es dank verfügbarer Ersatzteile reparierbar und Over-the-Air-Firmware-Updates tragen zu einer längeren Produktlebensdauer bei.

Klare, verständliche Kommunikation

Auch bei heftigen Geräuschpegeln wird der Arbeitsplatz mit dem Headset von 3M, das mit der Bluetooth® MultiPoint-Technologie mit bis zu zwei externen Geräten verbunden werden kann, zum angenehm ruhigen Büro: Dank des lärmunterdrückenden Mikrofons kann auch in lauten Umgebungen klar und deutlich freihändig kommuniziert werden. Dadurch bleibt man konzentriert und geschützt bei der Arbeit und hat nicht das Gefühl, den Gehörschutz abnehmen zu müssen. 

Bedarfsorientierte Anpassung an die Umgebung

On top verfügt das neue Headset über Mikrofone, die die Umgebungsgeräusche einfangen (Ambient Listening). Das Aufrufen verschiedener Modi – von sehr lauter Umgebung bis niedriger Geräuschpegel – erlaubt die optimale Anpassung an die jeweilige Situation. Über die PTL-Funktion (Push-to-Listen) kann die Umgebung auf Knopfdruck wahrgenommen werden, ohne das Headset abzunehmen. Dabei wird das Bluetooth-Streaming unterbrochen und die Umgebungsmikrofone aktiviert, sodass Menschen und Geräusche in der Nähe gehört werden können.

Unkomplizierte Anwendung – manuell und mit App

Das Headset wurde mit extra großen Tasten ausgestattet, um die Bedienung mit Handschuhen zu ermöglichen. Neben dem „On/Off-Schalter“ sind große „+/-„ -Tasten für die Lautstärkeeinstellung angebracht. Zusätzlich erlaubt eine Multifunktionstaste den Abruf verschiedener in der 3M Connected Equipment-App vordefinierter Funktionen. Diese können über Telefon oder Tablet auf einer benutzerfreundlichen Oberfläche konfiguriert werden. In der App lassen sich auch Informationen über den Ladezustand des Akkus abrufen und Streaming-Profile anwählen.
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
1 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Artikel der Marke Flir. Gültig bis 15.03.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

² Rabatt nur gültig auf ausgewählte und sofort verfügbare Artikel (verfügbarer Lagerbestand) aus dem Bereich Messtechnik auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Nur solange der Vorrat reicht.

3 Rabatt nur gültig auf ausgewählte Office Produkte. Gültig bis 05.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.