Energie sparen und überwachen
Leistungswerte kontrollieren, Sparpotenziale nutzen: Die Conrad Sourcing Platform ist starker Partner für mehr Energiebewusstsein in Unternehmen
Einsparpotentiale im Bereich Beleuchtung nutzen
Verbrauchsdaten für Maschinen und Anlagen messen und bewerten
Elektrische Verbräuche schnell und einfach analysieren
Alle Teile des Erfolgs auf einer Plattform: Auch beim aktuellen Thema Energie sparen und überwachen ist Conrad Electronic ein starker Partner für Geschäftskunden. ©Westend61 – stock.adobe.com
Hirschau, im März 2023. Steigende Strompreise, höhere Heizkosten und der Wunsch, einen Beitrag zu mehr Umweltschutz zu leisten: Immer mehr Unternehmen setzen sich mit dem Thema Energiesparen auseinander und ergreifen die entsprechenden Maßnahmen. Aktuell informiert das Team der Conrad Sourcing Platform darüber, welche Möglichkeiten es im betrieblichen Kontext gibt, um weniger Energie zu verbrauchen und die damit verbundenen Kosten nachhaltig einzusparen.
Verbot für Leuchtstofflampen – Jetzt handeln!
Die Umrüstung auf smarte LED-Technik bringt enorme Einsparpotentiale. Viele Betriebe haben deshalb dort, wo es problemlos möglich ist, bereits eine Vielzahl ihrer Lichtquellen auf LED umgestellt. Seit Februar 2023 gilt in der EU außerdem ein Verbot für die Inverkehrbringung von kompakten Leuchtstofflampen und Ringleuchten und ab August 2023 dann auch für bestimmte Leuchtstoffröhren. Die rechtzeitige Vorbereitung und Umrüstung macht für Unternehmen schon jetzt Sinn, um nicht in einen Lieferengpass zu laufen. Ein weiterer Knackpunkt: Die Lichtausbeute herkömmlicher Röhren lässt sich nicht 1:1 auf die der LED-Variante übertragen, da ihr Abstrahlwinkel nicht identisch ist.
Das Conrad Team empfiehlt deshalb eine anwendungsspezifische Lichtplanung, um nach dem Tausch der Röhren über das gleiche Beleuchtungsniveau zu verfügen. Unterstützt wird es hier von einem der führenden Hersteller Ledvance, der nicht nur ein breites Sortiment an LED-Leuchten und die passende Technik für smartes Lichtmanagement bietet, sondern über die Conrad Sourcing Platform außerdem eine Infobroschüre zur Umrüstung von Leuchtstoffröhren auf LED-Röhren zum kostenfreien Download zur Verfügung stellt. Dort finden sich außerdem ausführliche Informationen zu alternativen Beleuchtungslösungen für den industriellen Kontext, Großraumbüros, Parkhäuser sowie für Schulen und Übungsräume.
Verbrauchsmessung leicht gemacht – so geht’s!
Um Energieeinsatz und Leistungsbezug zu optimieren, spielt Effizienz eine immer größere Rolle. Viele Unternehmen setzen im Zuge dessen darauf, ihre Produktionsanlagen zu modernisieren oder Herstellungsverfahren zu ändern. Gleichzeitig ist aber auch für eine angemessene Wartung der Anlagen zu sorgen. Exakte Energiemessungen und die korrekte Bewertung der gemessenen Verbrauchsdaten für Maschinen und Anlagen sind die Voraussetzungen für eine Energieoptimierung. Hier unterstützt unter anderem Chauvin Arnoux mit einem umfangreichen Weiterbildungsangebot im Workshop-Format. Außerdem hat der bekannte Hersteller mit seinen Energie- und Leistungsrecordern der PEL-Serie ein preisgünstiges und einfach zu bedienendes Messgerät für notwendige Messungen zur Norm ISO 50001 im Sortiment, das ebenfalls über die Conrad Sourcing Platform erhältlich ist.
Um elektrische Verbräuche schnell und einfach zu messen, hat Voltcraft zwei neue Energiekostenmessgeräte entwickelt. Einfach angesteckt können mit ihrer Hilfe alle relevanten Faktoren wie Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung und die Phasenverschiebung abgebildet und ausgewertet werden. Das Voltcraft SEM5000 erfordert keinerlei Zugriff aufs betriebseigene IT-Netzwerk und ermöglicht so einfach und sicher die Messung von Energieverbrauch sowie CO2-Emissionen und damit verbundene Kostenprognosen. Aufgezeichnete Leistungsdaten werden mit Hilfe einer SD-Karte zur Weiterverarbeitung an einen PC und somit völlig unabhängig von Firmennetzwerken oder mobilen Geräten übertragen. Außerdem sind Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar. Das SEM6000 hingegen verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle: Es lässt sich bequem per IoS oder Andoid App steuern und ermöglicht die präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf drei Dezimalstellen. Besonders praktisch: Bei beiden Geräten wechselt der LED-Ring abhängig von der gemessenen Leistung seine Farbe.