Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von FESTO mit einer grauen Umrandung. Linkt zum FESTO Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Link zum UHU Markenshop
    Markenlogo von Fluke mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Fluke Markenshop
    Markenlogo von Ledlenser mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ledlenser Markenshop
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
  1. Über Conrad
  2. Presse
  3. Pressemeldungen
  4. Produkt-Pressemeldungen
  5. Neues Multifunktionsprüfgerät von Megger

Neues Multifunktionsprüfgerät von Megger

Der Installationstester MFT-X1 – jetzt erhältlich auf der Conrad Sourcing Platform

 

  • Konfigurierbare automatische RCD Prüfsequenzen

  • Hochauflösende Schleifenimpedanzmessung mit Zuverlässigkeitsanzeige

  • Werkzeugloser Akkuwechsel

Multifunktionsmessgerät von Megger

Mit dem MFT-X1 stellt Megger ein innovatives Multifunktionsprüfgerät vor, das Sicherheitsprüfungen zuverlässiger und einfacher macht.  ©Megger



Hirschau, im März/April 2023. Sicherheit und Kontrolle sind im Schalttafelbau und in der Schaltanlagenherstellung von höchster Priorität. Mit dem MFT-X1 stellt Megger, einer der Premiumhersteller in diesem Segment, ein innovatives Multifunktionsprüfgerät vor, das Sicherheitsprüfungen zuverlässiger und einfacher macht. Tests elektrischer Anlagen wie Elektrofahrzeug-Ladestationen sind nur einige Beispiele für die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des MFT-X1. Schnellere und reproduzierbare Prüfergebnisse sowie das Minimieren von Ausfallzeiten bringen Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile durch Zeit- und Geldersparnis.

 

True Loop-Impedanz Prüfung mit patentierter Confidence Meter™-Technologie

Den Ergebnissen des MFT-X1 kann man Vertrauen schenken: Die patentierte Megger Technologie für Zuverlässigkeitsanzeigen, das Confidence Meter, unterstützt alle Schleifenimpedanzmessungen, zeigt den Fortschritt der Schleifenmessung sowie das Vorhandensein von Rauschen im Stromkreis an. Fehlerhafte Werte werden entfernt, so dass ein stabiles und konsistentes Ergebnis erzielt wird. Insbesondere Messungen mit niedriger Impedanz werden dank des Confidence Meter zu einer realistischen Option mit zweiadrigen Prüfanschlüssen und Hochstromprüfung. Genau hierfür hat das Entwicklerteam bei Megger im unteren Bereich des MFT-X1 die Auflösung von 0,01 Ohm auf 0,001 Ohm und die Stromberechnung auf 50 kA erweitert.

 

Konfigurierbare RCD Prüfsequenzen

RCD-Prüfungen können mit dem MFT-X1 automatisiert und konfiguriert werden, indem eine ganze Reihe von Tests oder auch nur einzelne Elemente eines Fehlerstromschutzschalters ausgewählt werden – je nachdem, was für den entsprechenden Prüfablauf benötigt wird. Mit zusätzlichen Rampentests lassen sich die Prüfungen darüber hinaus sowohl optimieren als auch vereinfachen. So können mit dem MFT-X1 in Verbindung mit dem Megger EVCA-Adapter Inbetriebnahme- und Wartungsmessungen aller bekannten EV-Ladegeräte durchgeführt sowie Motoren, Maschinen und Generatoren geprüft werden.

 

Unkomplizierter Akkuwechsel ohne Werkzeug

Der MFT-X1 bietet die einfachste und schnellste Art, Batterien zu wechseln, die auf dem Markt zu finden ist: Ein neuartiges Akkusystem ermöglicht das unkomplizierte Wechseln der NiMH Akkupacks. Aber nicht nur das. Das Gerät lässt sich mit dem Megger Lithium-Ionen-Batteriesatz genauso betreiben wie mit AA NiMH- oder Alkali-Batterien. Die Akkus können gegen das AA-Trägermodul im Handumdrehen ausgetauscht werden und die Genauigkeit des Ladestatus des Lithium-Ionen-Batteriesatzes wird durch eine intelligente Chip-Technologie optimiert. Das Beste daran: Für das Wechseln der Akkus und Batterien sind keinerlei Werkzeuge nötig.

 

Einfach und praktisch in der Anwendung

Auch die Steuerung des Messgeräts ist praxisorientiert. Die Drehknöpfe sind genau wie die Hotkeys selbst mit Handschuhen treffsicher zu bedienen. Bei schwierigen Lichtverhältnissen kann das Display für gute Ablesbarkeit in den monochromen, also schwarzweißen Modus umgeschaltet werden. Das Speichern von Messwerten funktioniert denkbar einfach über ein Bluetooth fähiges Android- oder iOS-Gerät. Die Daten werden direkt in die neue Cloud-basierte Megger Certsuite Software übertragen und können dort unmittelbar weiter bearbeitet werden. Auch Ausfallzeiten durch Systemaktualisierungen gibt es beim MFT-X1 nicht. Auf der Megger Website kann die neueste Systembetriebsdatei auf eine microSD-Karte geladen und das Update in das Messgerät eingespielt werden.

 

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 119,00 € (netto 100,00 €)
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 20% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Reolink, 15% Rabatt auf ausgewählte Artikel der Marke Sygonix und 10% Rabatt auf Artikel der Marke Abus. Gültig bis 26.04.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

2Gratiszugabe 2250929 Einhell PXC Starter Kit 18V 2,5Ah Power X-Change: 1x pro Geschäftskunde/Privatperson bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Aktionsprodukts. Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Nur solange Vorrat reicht.

Gratiszugabe 2250926 Einhell PXC Plus 18V 3,0 Ah ab einem Mindestwarenwert (ohne Marketplace Artikel/Artikel von Drittanbietern): 59,-€ inkl. MwSt. (Wert der behaltenen Ware nach einer etwaigen Rückgabe). Gültig bis 27.04.2026 auf conrad.de . Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson und nur solange Vorrat reicht.
Teilnahmebedingungen

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 149,99 € brutto (126,04 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen