1. Start
  2. Über Conrad
  3. Presse
  4. Pressemeldungen
  5. Produkt-Pressemeldungen
  6. Voltcraft definiert Multimeter neu!

Voltcraft definiert Multimeter neu!

Voltcraft setzt neue Maßstäbe bei der Entwicklung von Multimetern: Alle drei Modellreihen mit optimierten Displays, neuen Gehäusen und maßgeschneiderten Funktionen für eine noch anwenderfreundlichere Bedienung.

  • Positives Kundenfeedback: Neue Multimeter sorgen am Messestand für Überraschung

  • Innovationen in der Oberklasse: Magnettechnologie und hochflexible Messleitungen

  • Verlässliche Ergebnisse: Erhöhte Genauigkeit bei allen Messfunktionen

Voltcraft definiert Multimeter neu!

Topmodell der VC-800 Serie mit nie dagewesenen Features: Das Hand-Multimeter VC-891 ist seit kurzem bei Conrad Electronic verfügbar. 
© Conrad Electronic

 

Hirschau, im Februar 2023. Passgenaue Lösungen für die Praxis und innovative Entwicklungen für eine anwenderfreundliche Bedienung erlauben den effizienten Geräteeinsatz im professionellen Umfeld. Genau darauf hat Voltcraft bei der Weiterentwicklung seiner Multimeter geachtet: Das von Grund auf neu entwickelte Gehäuse mit erhöhten Flanken sorgt für mechanischen Schutz von Bedienelementen und Display und machen die Multimeter der Modellreihen VC-800, VC-200 und VC-100 rutschsicher, griffig und besonders robust. Kontraststarke Displays ermöglichen schnelle, eindeutige und fehlerfrei ablesbare Messergebnisse. Zudem wurde bei der Optimierung auf erhöhte Genauigkeit geachtet und alle Geräte im Design überarbeitet: Abgerundete Ecken, in die Display-Abdeckung integrierte Tasten und beleuchtete Drehschalter gehören unter anderem zum neuen Look, der zudem die Bedienerfreundlichkeit erhöht.

Vielversprechendes Kundenfeedback auf der electronica

„Die neuen Voltcraft Multimeter sind jetzt über die Conrad Sourcing Platform beziehbar und können unter anderem am Conrad Stand auf den diesjährigen all about automation-Messen einem Praxistest unterzogen werden“, freut sich Produktmanagerin Susanne Storch. Das Kundenfeedback zu den Geräten, die erstmals im vergangenen Herbst auf der electronica präsentiert wurden, ist vielversprechend: „Wir haben mit den neuen Multimetern beim Messepublikum für Überraschung gesorgt. Einfach deshalb, weil viele gedacht hatten, im Multimeter-Bereich sei in Sachen Innovation das Ende der Fahnenstange erreicht. Die neuen Voltcraft-Geräte haben sie vom Gegenteil überzeugt“, so Susanne Storch weiter.

Die neue Referenz: das Hand-Multimeter VC-891

Das Topmodell der VC-800 Serie beeindruckt Profis in Handwerk, Industrieelektronik und Labor mit maßgeschneiderten Funktionen: Das VC-891 verfügt über ein winkelunabhängiges TFT-Display mit überragendem Kontrast, das entsprechend aktueller Lichtverhältnisse und persönlicher Vorlieben individuell konfigurierbar ist. Die Darstellung kann sowohl positiv (dunkle Ziffern auf hellem Grund) als auch negativ (Night-Mode) erfolgen. Mit 60.000 Counts Ablesegenauigkeit und einer Mess-Grundgenauigkeit von ± 0,03% ist dieses Hand-Multimeter in einer Messklasse unterwegs, die eigentlich Labor-Tischgeräten vorbehalten ist.

Innovative Magnettechnologie und hochflexible Messleitungen

Ins Gehäuse eingearbeitet sorgen extra starke Neodym-Magnete für einen sicheren Halt an der Schaltschranktür. Außerdem kann eine der Messspitzen magnetisch am Gerät fixiert werden. Multimeter und Messspitze bilden somit eine leicht zu greifende Einheit, während mit der anderen Hand die zweite Messspitze zum zweiten Messpunkt geführt werden kann. Auch der Einsatz flexibler Messleitungen ist innovativ und bislang bei keinen anderen Geräten am Markt verfügbar: Eine in zwei Schichten und Farben ausgeführte Silikon-Ummantelung mit Verschleißindikator schafft einen Teil der Flexibilität. Der extrem feindrähtige Litzenaufbau, der zur mechanischen Verstärkung mit hochflexibler und reißfester Kunststofffaser verseilt ist, erhöht die Flexibilität noch weiter. „Die bei Geräten der VC-800 Serie zum Einsatz kommende Magnet- und Messleitungstechnologie ist im Multimeter-Bereich komplett neu. Ein weiterer Beweis dafür, dass bei der Entwicklung dieser Oberklasse-Geräte die tatsächlichen Herausforderungen in der Praxis im Mittelpunkt standen“, erläutert Produktmanagerin Susanne Storch.

Datentransfer, Sprachausgabe, Sicherheit

Weitere Vorteile des VC-891: Es kommuniziert über Bluetooth LE 4.0 mit Android- oder iOS Geräten, eine Sprachausgabe ist über die App möglich und das Multimeter kann bei Bedarf auch per Smartphone gesteuert werden, um z.B. in den Delta Modus zu wechseln. Die Darstellung sämtlicher Messwerte auf Smartphone oder Tablet erfolgt sowohl als Diagramm als auch tabellarisch. Alle Aufzeichnungen können gesichert und zu einem späteren Zeitpunkt exportiert oder per Mail verschickt werden. Bis zu drei VC-891 können dabei gleichzeitig geloggt werden, wobei jede Kurve im Diagramm mit einer separaten Farbe dargestellt und sich damit zeitabhängige Änderungen eindeutig ablesen lassen. 

Mehr Sicherheit in Ausbildung und Beruf

Der sichere Einsatz von Messgeräten ist vor allem dann wichtig, wenn sie in der Ausbildung zum Einsatz kommen: Um einen gefahrlosen Batteriewechsel zu ermöglichen, verfügen sowohl die Voltcraft Multimeter der VC-800 als auch der VC-200 Serie über ein einzigartiges Sicherheitsgehäuse: Sind Messleitungen angeschlossen, lässt sich das Gehäuse mechanisch nicht öffnen, während bei geöffnetem Gehäuse die Messbuchsen automatisch verriegelt werden. Ein weiterer Pluspunkt der speziell für den Education-Bereich entwickelten VC-200 Serie ist der Messbuchsen-Navigator: Dieser unterstützt bei der Wahl der richtigen Messbuchsen und warnt über visuelle und akustische Signale bei Bedienungsfehlern. Des Weiteren sind bei diesen Modellen keine gewöhnlichen Glasrohrsicherungen, sondern selbstrückstellende Sicherungen verbaut: Bei Überstrom lösen diese Sicherungen aus und stellen sich nach einer kurzen Abkühlphase selbständig wieder zurück, um die Messreihe fortsetzen zu können. Der lästige und auf Dauer auch teure Sicherungswechsel entfällt damit vollständig.