Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von LAPP mit einer grauen Umrandung. Linkt zum LAPP Markenshop
    Markenlogo von Finder mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Finder Markenshop
    Markenlogo von Ansell mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Ansell Markenshop
    Markenlogo von TORK mit einer grauen Umrandung. Link zum TORK Markenshop
    Markenlogo von Dometic Group mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Dometic Group Markenshop
    Markenlogo von Metrel mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Metrel Markenshop
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
  1. Marken
  2. VOLTCRAFT
  3. Zuverlässig und Präzise

Zuverlässig und Präzise

VOLTCRAFT LOGO

Damit Sie sich auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Multimeter

Sicherer Halt an Schaltschranktür

Ins Gehäuse eingearbeitet, sorgen extra starke Neodym-Magnete für einen sicheren Halt an der Schaltschranktür. Damit muss das Gerät beim Messen nicht mehr auf den Boden abgelegt werden.

Für Messaufgaben am Bau kann eine der Messspitzen magnetisch am Multimeter fixiert werden. Spezielle Messspitzen mit eingearbeitem ferromagnetischem Material haften sicher und fest am Multimeter - jedoch nicht am Schaltschrank.

Eine Messspitze zusammen mit dem Multimeter bildet eine Einheit in einer Hand und die andere Messspitze kann in der anderen Hand zum zweiten Messpunkt geführt werden.

Testlead Detection
Multimeter

Messleitungen richtig anschließen

Im unteren Bereich des Displays erscheinen automatisch die Positionen der passenden Messbuchsen.

Werden die Messleitungen versehentlich doch falsch angeschlossen, ertönt ein Warnton, noch bevor mit der Messung begonnen wird. Nicht nur Auszubildende schätzen dieses Feature.

Fehlmessungen oder durchgebrannte Sicherungen aufgrund falsch angeschlossener Messleitungen werden schon im Vorfeld wirksam ausgeschlossen.

Testlead Detection
Messwerte speichern

Messwerte intuitiv sichern

VOLTCRAFT

Die Taste zum Speichern müssen Sie nicht suchen - Ihr Daumen befindet sich bereits an der Position.

Linkshänder halten das Messgerät so, dass der Zeigefinger auf der Taste liegt. 

Die Speichertaste ist vor allem von Vorteil, wenn die Messung innerhalb eines Kastens oder in einem Fahrzeug-Motorraum stattfindet und zugleich das Display nicht zu sehen ist.

Speichern
IP65

Wasser und Elektrizität sind nicht die besten Freunde - bis jetzt

VOLTCRAFT

Entwickelt, produziert und geprüft nach IP65 Schutzklasse.

Schutz gegen Staub und Schmutz. Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Alle Geräte der VC 400 Serie wurden von Begin an so konstruiert, dass selbst ein Wasserstrahl nicht zum Defekt führt.

Für Handwerker. Bei Wind und Wetter.

Schutz vor Feuchtigkeit
Touch

Tasten und Display - beides gleichberechtigt

VOLTCRAFT

Touch Displays verschmelzen Anzeige mit Bedienelementen.

Die Multitouch-Technologie von VOLTCRAFT erkennt auch Gesten. Alle Knöpfe reagieren weiterhin wie gewohnt - Sie entscheiden wie sie arbeiten wollen.

Multitouch Display
Display

Überragender Kontrast bei allen Lichtverhältnissen

VOLTCRAFT

VOLTCRAFT setzt Maßstäbe bei der Verwendung von Negativ-Displays. Diese neuartigen Displays könnten auch aus mehreren Metern problemlos abgelesen werden.

Die Referenzklasse in Sachen Messwertanzeige. Schnelles und vor allem fehlerfreies Ablesen von Displays ist von klarem Vorteil bei ungünstigen Lichtverhältnissen. 

Display
Adapter

Schnell, effizient und ohne Aufwand Strom messen

VOLTCRAFT

VOLTCRAFT entwickelt Adapterlösungen - nicht nur für die Strommessung. 

Mit Hilfe von Stromzangen müssen einzelne Leiter gemessen werden. Sonst heben sich die magnetischen Effekte von zufließenden und abfließendem Strömen auf. 

Fertige Adapterlösungen mit Stecker und Kupplung sind lieferbar. Dankbare Helfer für jeden Elektriker bei der Fehlersuche.  1-phasig, 3-phasig und mit verschiedenen Steckverbindern.

Adapter
Batteriewechsel

Sicherheit steht an erster Stelle

VOLTCRAFT

Multimeter-Gehäuse lassen sich nur öffnen, wenn alle Messleitungen sicherheitshalber entfernt wurden. 

Messleitungen lassen sich erst nach dem Schliessen des Gehäuses wieder anschließen. 

Jeder Hersteller warnt vor dem Öffnen des Messgerätes, sicherheitshalber alle Messleitungen zu entfernen...   VOLTCRAFT verriegelt die Buchsen mechanisch. Zusätzlich.

Das bedeutet aktive Sicherheit beim Sicherungs- und Batteriewechsel.

Sicherheits-Verriegelung
Messstellenbeleuchtung

Sehen was gemessen wird

VOLTCRAFT

Eingebaute LEDs, die in Richtung der zu messenden Stelle zugeschaltet werden können, erleichtern das Arbeiten.

Taschenlampen-Funktion ist gut - Messstellenbeleuchtung ist besser.

Messstellenbeleuchtung
VC-337

Patentiertes Zangenmaul - extra schmal

VOLTCRAFT

Mit dem besonders schlanken Zangen-Maul dieser Stromzange, lassen sich einzelne Leitungen zwischen Kabelschacht und Schütz deutlich besser greifen.

Die Lösung für eng aufgelegte Leitungen im Schaltschrank. Die geöffnete Zange hat einen Anschlag. Leitungen können deshalb nicht zu tief in das Zangenmaul gelangen.

Die Zange kann bequem auch schräg angesetzt werden. Die Öffnung in Form eines Langlochs macht es möglich. 

 

VC-337
Messleitung

Meins oder Deins? Geräte auf der Baustelle an farbiger Messleitung erkennen

VOLTCRAFT

Die besten Messleitungen, die VOLTCRAFT je entwickelt hat. In Farbe.

So flexibel wie noch nie. 20% länger als sonst. Und zum einfachen Markieren des eigenen Multimeters auf der Baustelle.

Rote und schwarze Steckverbinder identifizieren eindeutig Plus und Minus, wenn es darauf ankommt. 

Farbige Messleitungen
Seit 1982

VOLTCRAFT - Zuverlässig und präzise

Schlechte Sicht am Bau
Kalibrierung

VOLTCRAFT Markenshop

  • Brandshop Startseite

  • Elektrische Messtechnik

  • Spannungsversorgung

  • Umweltmesstechnik

  • Endoskope

  • Ladetechnik

VOLTCRAFT Produktwelten

  • Digitale Messtechnik für Unterwegs

  • Messtechnik für die Ausbildung

  • Unsichtbare Gefahren

  • Gesundes Raumklima

VOLTCRAFT entdecken

  • Neuheiten

  • Aktionen

  • Multimeter im Vergleich

  • Stromzangen im Vergleich

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 Rabatte nur gültig auf sofort verfügbare Artikel (Lieferstatus grün): 15% Rabatt auf alle Licht-Artikel der Marke Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marken Paulmann und Ledlenser, sowie 10% auf ausgewählte Artikel der Marke Philips. Gültig bis 10.05.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen.

21x pro Geschäftskunde/Privatperson: 10% Rabatt. Gültig nur auf sofort verfügbare Artikel der Marke Wera (Lieferstatus grün) . Gültig bis 17.05.2026 auf conrad.de. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen. Aktion gültig solange Vorrat reicht. Für PRO Mitglieder gilt abweichend: 15% Rabatt auf Artikel der Marke Wera.

4 Bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Gardena Aktionsprodukts (Lieferstatus grün). erhalten Sie den Artikel 3395129 Starter-Kit gratis dazu. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Gültig bis 24.05.2026 bzw. solange der Vorrat reicht auf conrad.de. Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste