Ein dunkelblauer Banner zeigt „Conrad PRO“ mit einem gelben Pfeil nach rechts. Linkt zum Service Conrad PRO
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
    Markenlogo von ACE mit einer grauen Umrandung. Linkt zum ACE Markenshop
    Markenlogo von UHU mit einer grauen Umrandung. Linkt zum UHU Markenshop
    Markenlogo von LEGO Educationmit einer grauen Umrandung. Linkt zum LEGO Education Markenshop
    Markenlogo von Phoenix Contact mit einer grauen Umrandung. Link zum Phoenix Contact Markenshop
    Markenlogo von Schneider Electric mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Schneider Electric Markenshop
    Markenlogo von Bosch mit einer grauen Umrandung. Linkt zum Bosch Markenshop
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
  1. Ratgeber
  2. Hobby & Haushalt
  3. Modellbau-Projekte
  4. Modellbahn-Planung: Unterbau, Material & Tipps

Modellbahn-Planung: Unterbau, Material & Tipps

Aktualisiert: 06.08.2025  |  Lesedauer: 7 Minuten | Autor: Peter Bräutigam

Eine selbstgebaute Modelleisenbahn soll nicht nur Fahrspaß bereiten, sondern mit einer faszinierenden Landschaft begeistern. Diese einzigartige Mischung aus Präzision und Kreativität macht das Hobby so besonders. Doch der Weg zu einer funktionierenden und ansprechenden Anlage beginnt mit einem soliden Planungsaufwand. Denn ein stimmiges Gesamtbild, bei dem Schienen, Gebäude und Gelände perfekt harmonieren, entsteht nur, wenn die Weichen dafür von Anfang an richtig gestellt werden.

Dieser Ratgeber ist Ihr Leitfaden für die entscheidenden ersten Schritte. Wir helfen Ihnen bei der Wahl zwischen einem vorgefertigten Fertiggelände und einem Eigenbau und zeigen Ihnen im Detail, wie Sie den notwendigen Unterbau konstruieren. So legen Sie das stabile Fundament, um Ihre kreativen Ideen in eine glaubwürdige Miniaturwelt zu verwandeln und den Traum Ihrer eigenen Anlage zu verwirklichen.

Ein Modellbahn-Diorama in der Planungsphase, das eine bergige Landschaft mit Tunneln, Brücken und erhöhten Gleisabschnitten zeigt. Der Unterbau aus Sperrholz und Holzstützen ist sichtbar, was den Baufortschritt der Anlage illustriert.
  • Wie gestalte ich eine Modellbahnanlage?

  • Wie plane ich eine Gleisanlage?

  • Was passt besser: Individuelle Gestaltung oder Fertiggelände?

  • Wie erstelle ich den Modellbahnanlagen-Unterbau?

  • Welche Materialien eignen sich für den Unterbau?



Wie gestalte ich eine Modellbahnanlage?

Solange die Modelleisenbahn nur für ein paar Tage oder wenige Wochen auf dem Wohnzimmerboden aufgebaut wird, braucht man sich bezüglich der Gestaltung einer Landschaft rund um die Gleise so gut wie keine Gedanken zu machen. Ganz im Gegenteil, hier steht der Fahrspaß im Vordergrund und das ist auch gut so.

Anders sieht die Sache aus, wenn die Anlage im Hobbykeller, auf dem Dachboden oder in sonstigen freien Räumen im ganzjährigen Einsatz betrieben werden soll. Nun ist man nicht mehr an den Fußboden gebunden und kann die Anlage ganz bequem in Tischhöhe aufbauen.

Das ist beim Arbeiten auf der Anlage und später beim Betrieb deutlich einfacher und komfortabler. Zudem hat man den großen Vorteil, dass die Züge auf unterschiedlichen Ebenen fahren können. 

Ein akribisch gestaltetes Modellbahn-Diorama mit einem Miniaturdorf. Die Szene zeigt detaillierte Gebäude mit Zäunen und Gärten, einen roten Bus an einem Bahnübergang sowie Miniaturfiguren. Die liebevolle Gestaltung vermittelt eine idyllische Atmosphäre

Vom Schattenbahnhof, der sich unter der Anlage versteckt, bis hoch in die „Berge“ haben Sie bei der Gleisplanung und später auch beim Landschaftsbau unter allen Möglichkeiten die freie Auswahl. Grenzen setzt hier nur die eigene Fantasie und die äußeren Abmessungen der Anlage. Wenn die Entscheidung gefallen ist, in welchem Maßstab bzw. in welcher Spur die Modellbahnanlage aufgebaut werden soll, kann die Planung losgehen. Oder doch nicht?



Individuelle Gestaltung oder Fertiggelände?

Wer sich unsicher ist, ob er die Planung und die Umsetzung einer kompletten Modellbahnanlage auch wirklich im vollen Umfang bewältigt, kann als Alternative auf sogenannte Fertiggelände ausweichen. Fertiggelände werden im Tiefziehverfahren bis zu einer Größe von 220 x 140 cm gefertigt und beim Hersteller farbig gestaltet und begrünt.

Das Bild zeigt ein Modellbahn-Fertiggelände mit einer naturgetreuen Landschaft, bestehend aus Bergen, Tunneln und künstlichen Gewässern. Die vorherrschenden Farben sind Grün-, Braun- und Blautöne. Eine Straße oder ein Weg schlängelt sich durch die Landschaft.

Fertiggelände "Schönmühlen" der Firma Noch im Lieferzustand.


Modelleisenbahn-Diorama mit zwei Zügen auf einer gewundenen Modellbahn-Strecke. Die realistische Landschaft umfasst einen Tunnel, eine Brücke, einen Teich und eine Miniaturstadt in einer hügeligen Gegend mit Kirche und weiteren Häusern.

Fertiggelände "Schönmühlen" im komplett ausgebauten Zustand.


Die Trassen für die Schienen und Straßen sind bereits vorgegeben, sodass lediglich etwaige Brücken zusammengebaut und eingesetzt werden müssen. Nach dem Verlegen der Schienen kann der Fahrspaß bereits beginnen. Schritt für Schritt lassen sich die Fertiggelände dann mit Häusern, Bäumen, Büschen, Fahrzeugen und Figuren individuell fertigstellen und ausschmücken.

Sollte das Fertiggelände mit der Zeit zu klein werden, kann mit passenden Anbauteilen die Modellbahnanlage noch einmal deutlich vergrößert werden, wie im Abschnitt Modellbahnanlagen-Unterbau noch gezeigt wird.



Wie plane ich eine Gleisanlage?

Wenn die Grundfläche der Modellbahnanlage definiert wurde, kann man sich konkrete Gedanken zur Schienenführung machen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um später Frust und Fehler zu vermeiden. 

Denn ein millimetergenau geplanter Streckenverlauf sorgt nicht nur für einen reibungslosen Fahrbetrieb, sondern fügt sich auch nahtlos in die geplante Landschaft ein.

Die Grundlage für diese Präzision sind die richtigen Werkzeuge. Hersteller stellen dafür eine breite Palette an Hilfsmitteln zur Verfügung, von klassischen Gleisschablonen bis hin zu komplexen digitalen Lösungen.

Gleisschablone

Option 1: Manuelle Planung – Für Liebhaber der traditionellen Vorgehensweise

Hersteller bieten Hilfsmittel wie Gleisschablonen, Planungsbögen oder Gleisplanpuzzles an, mit denen jeder selbst nach Lust und Laune planen, zeichnen, entwerfen und konstruieren kann. Diese Methode erfordert höchste Präzision, da falsch geplante Gleisstücke später zu Problemen bei er Umsetzung der Schienenführung führen können.

Option 2: Digitale Planung – Präzision am PC für fehlerfreie Ergebnisse

Besser ist es, die Planung über spezielle Computerprogramme durchzuführen. Denn bei korrekt eingestellten Parametern fallen die Planungsergebnisse sehr exakt aus. An Gleiswendeln und Trassenkreuzungen werden dank Höhenkontrolle kritische Stellen aufgedeckt, sodass Steigungen richtig definiert und berechnet werden können. Aufwändige Programme ermöglichen zudem die Modellierung der kompletten Anlage, damit die Positionen von Tunnels und Brücken konkret ermittelt werden können. Betrachtet man die geplante Gleisanlage virtuell von mehreren Seiten, ist schnell zu sehen, wie lange die Züge sein können und ob die Gleislängen im Schattenbahnhof, vor den Laderampen und am Güterschuppen richtig bemessen wurden.

Tipp für die Gleisplanung: Auf Steigungen, Radien und Details achten

  1. Steigungen und Radien: Bei der Überwindung von Höhenunterschieden darf die Steigung schräg verlegter Gleise maximal 5 % betragen (5 cm Höhenunterschied auf 1 m Länge). Wählen Sie den Radius von Gleiswendeln groß genug, um ein Entgleisen von langen und schweren Zügen zu verhindern.
  2. Gesamtkonzept: Denken Sie nicht nur an die Gleise. Planen Sie auch Straßen und Wege direkt mit ein, um ein stimmiges Gesamtbild zu schaffen. Denn im Modellbau sehen Häuser oder ein Bahnhof ohne standesgemäße Zufahrtsstraßen und Parkplätze einfach unnatürlich aus. Spätere Nachbesserungen sind oft sehr schwierig.
  3. Gleislängen: Überprüfen Sie virtuell, ob die Gleislängen im Schattenbahnhof, vor Laderampen und am Güterschuppen für Ihre Zuglängen ausreichen.


Wie erstelle ich den Modellbahnanlagen-Unterbau?

Wenn die Planungsphase abgeschlossen ist, geht es an die Umsetzung. Auch wenn es auf den ersten Eindruck nicht unbedingt ersichtlich ist: Ein perfekter Unterbau muss stabil sein! Wenn der Unterbau zu labil ausgelegt ist, kann er sich unter dem Gewicht der fertigen Anlage schnell verformen.

In der Praxis reichen bereits minimale Verwerfungen oder ein geringer Verzug aus, damit der Fahrbetrieb erheblich gestört wird. Im schlimmsten Fall können Züge sogar entgleisen. Zudem ist das Gewicht, das sich im Laufe der Zeit auf einer Modellbahnanlage ansammelt, nicht zu unterschätzen.

Ganz wichtig: Der Unterbau muss genügend Freiraum bieten, um zu Service- oder Reparatur-Arbeiten auch problemlos von unten an die Anlage heranzukommen.


Fertiggelände-Unterbau: Die Basis für fertige Landschaften

Auch ein Fertiggelände benötigt einen stabilen Unterbau. Dieser dient nicht nur dazu, die Landschaft auf eine bequeme Arbeitshöhe zu bringen, sondern schafft auch den nötigen Freiraum unter der Anlage für die Verkabelung, Beleuchtung oder einen versteckten Schattenbahnhof. Der abgebildete Unterbau veranschaulicht den Aufbau eines solchen Systems, das durch ein stabiles Alu-Zargensystem und passende Anbauteile modular erweitert werden kann.

Das Foto zeigt das Fertiggelände einer Modelleisenbahn-Anlage mit Bergen, Tunnel und Gebäuden. Darunter ist der Unterbau mit Verkabelungen zu sehen, durch den ein Zug fährt. Die Ziffern 1 bis 7 markieren verschiedene Teile der Miniaturlandschaft und der Unterkonstruktion.

So kann ein Unterbau für ein komplett ausgebautes Fertiggelände der Firma Noch aussehen:

1. Anbauteil links
2. Fertiggelände
3. Anbauteil rechts
4. Stabiles Alu-Zargensystem
5. Anbauteil Vorfeld
6. Unterbauplatte mit Schattenbahnhof
7. Spiralförmige Gleiswendel für die Fahrt in und aus dem Schattenbahnhof


Plattenbauweise: Der einfache Unterbau für feste Anlagen

Der einfachste Unterbau ist eine ebene Platte auf einem stabilen Rahmen. Diese Bauweise bildet eine solide Basis und eignet sich gut für kleinere Anlagen bis zu einer Größe von 1,5 m x 2,5 m. 

Für größere oder transportable Anlagen empfiehlt sich eine geteilte Konstruktion aus zwei oder mehr Segmenten (1,5 m x 1,25 m), die jeweils auf einem stabilen Rahmenfeld aufliegen. 

Diese Bauweise erleichtert zum einen den Transport  und ermöglicht zudem eine bessere Zugänglichkeit von unten für spätere Wartungs- und Reparaturarbeiten oder auch eine spätere Erweiterung der Anlage.

Die Rahmen können mit ca. 12 – 15 cm breiten Streifen aus Tischler- oder Multiplexplatten erstellt werden. Beide Materialien sind leicht, verzugsarm und lassen sich gut verarbeiten, was sie zur idealen Wahl für Einsteiger und erfahrene Modellbauer macht.

Holzunterbau in Trassenbauweise für Modellbahnanlagen

Rahmenbauweise: Flexibel und robust für jedes Projekt

Für große Modellbahnanlagen ist die Rahmenbauweise die beste Wahl. Hierbei werden einzelne Rahmenfelder von ca. 50 bis 70 cm Größe fest verklebt und verschraubt, um die nötige Stabilität zu gewährleisten.

  • Muss die Anlage transportabel sein, können Sie ein Rahmenfeld-Element, bestehend aus 2 - 4 Rahmen, mit einer lösbaren Verschraubung (z.B. mit Schloss-Schrauben und Flügelmuttern) fest miteinander verbinden.

  • Um eventuelle Fußbodenunebenheiten ausgleichen zu können, sollten die Standbeine der Rahmenelemente im gewissen Umfang höhenverstellbar sein.

Kabelführung von Anfang an planen

Ein oft unterschätzter Aspekt ist die Kabelführung. Planen Sie die Verkabelung für Stromversorgung, Beleuchtung und Steuerung bereits bei der Konstruktion des Unterbaus mit ein. Große Ausfräsungen für Kabeldurchführungen und die Verlegung von Kabelkanälen oder Verdrahtungskanälen lassen sich in dieser Bauphase am einfachsten umsetzen.



Die richtige Materialauswahl

Ob Sie den Unterbau aus Holz oder Metall fertigen, ist Ihnen überlassen. Die meisten Modellbauer entscheiden sich jedoch für Holz, da es sich leichter mit haushaltsüblichen Elektrowerkzeugen bearbeiten lässt. Bei der Wahl des richtigen Holzes sollten Sie die folgenden Materialien kennen:

Bewährte Platten für den Unterbau:

  • Tischlerplatten: Sie sind einfach zu bearbeiten, haben ein geringes Gewicht und es gibt sie vergleichsweise günstig in Baumärkten zu kaufen. In der Praxis haben sie sich bestens als Baumaterial bewährt.

  • Multiplexplatten aus Birkenholz: Eine gute Alternative zu Tischlerplatten. Sie sind zwar teurer und schwerer, bieten dafür aber eine höhere Belastbarkeit und Stabilität.

Materialien für Trassen und Details:

  • Sperrholzplatten aus Kiefer oder Pappel: Leicht und formstabil und daher ideal für den Bau von Gleis-, Straßen- und Bahnhofs-Trassen. Denken Sie aber daran, die Platten alle 35 bis 50 cm auszusteifen, um ein Durchhängen zwischen den Auflagen zu verhindern.

  • OSB-Platten: Sie sind zwar preislich eine Alternative, doch beachten Sie, dass die Oberfläche aufgrund der groben Holzspäne nicht völlig eben ist.

Materialien, die Sie vermeiden sollten:

  • Spanplatten: Diese sollten keinesfalls verwendet werden. Spanplatten sind schwer, quellen bei Feuchtigkeit auf und sind bei stirnseitigen Verschraubungen strukturbedingt nicht hoch belastbar.

Wichtiger Praxistipp zur Konstruktion

Unabhängig von der Materialwahl sollten Sie eine Modellbahnanlage nie nur aus Platten aufbauen. Diese würden früher oder später durchhängen, was den Fahrbetrieb stört. Ideal ist eine Kombination aus Platten- und Trassenbauweise, um maximale Stabilität zu gewährleisten.

Der Conrad Newsletter
Jetzt anmelden und exklusive Aktionen, aktuelle News und Angebote immer zuerst erhalten.
Jetzt anmelden
  • Filialen

  • Versandkostenfrei ab 100,00 € zzgl. MwSt.
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
  • Conrad PRO
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
1 20% Rabatt auf ausgewählte Produkte der Marken Philips und Sygonix, 10% Rabatt auf das komplette Sortiment der Marke Bosch Home Comfort - außer Artikelnummer: 2885941 and 3730522. Gültig bis 07.06.2026 auf conrad.de (ausgenommen Marketplace Bestellungen). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. 1x pro Geschäftskunde/Privatperson.  Es kann im Einzelfall eine Begrenzung der Absatzmenge erfolgen..

5 Gratiszugabe Einhell 4511627 Aktion SEALED PXC Plus A1 X-Change Werkzeug-Akku 18 V 4 Ah Li-Ion ab einem Mindestbestellwert von 101,14 € brutto (84,99 € netto): 1x pro Geschäftskunde bei Kauf mind. eines sofort verfügbaren Einhell Professional Aktionsprodukts. Gültig bis 14.06.2026 auf conrad.de, jedoch nur solange der Vorrat. Nicht gültig für Marketplace Bestellungen (Drittanbieter). Nicht mit anderen Vorteilscodes kombinierbar. Teilnahmebedingungen
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
  • Widerruf einreichen

  • Verträge kündigen

Produktvergleich
Merkliste