Themenwelt Modellbau
Modellbau - ein faszinierendes Hobby mit unzähligen Möglichkeiten
Es ist eine heißgeliebte Herausforderung, Dinge in Klein nachzubauen, die es schon in Groß gibt. Bei ferngesteuerten Modellen geht es darüber hinaus, den maßstabsgetreuen Nachbau so authentisch wie möglich zu bewegen und in Szene zu setzen. Das fertige Modell fährt, schwimmt oder fliegt nahezu realitätsgetreu. Bei uns finden Sie alles für den besten Einstieg bis hin zu Premium-Modellbau.
Starke Marke in Premium Qualität
REELY - so geht Spaß
REELY bietet alles, was der Modellbau-Fan braucht. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft: Erleben Sie hochwertige Technik und umfangreiches Zubehör zu Preisen, die Lust auf Action und Spaß machen.
Hochwertige Technik für maximalen Spaß
Hier finden Sie von unterschiedlichen Modellen und den passenden Fernsteuerungen und Zubehör alles, was Ihr Modellbau-Herz schneller schlagen lässt.
Mehr erfahren >>
Welche Kategorien/Unterscheidungen gibt es?
Modellautos
Generell ist das Modellauto nicht mit einem funktionstüchtigen Pkw gleichzusetzen. Es ist vielmehr ein mehr oder weniger detailgenauer Nachbau des jeweiligen Fahrzeugtyps. Automodellbau macht nicht nur Spaß - es vermittelt grundlegende Fachkenntnisse im Bereich der Fahrzeugtechnik: von Personenfahrzeugen, Lkws, Bussen oder verschiedenen Baufahrzeugen. Bei den Bausätzen müssen Kleinteile zusammengefügt werden - mit guten Aufbauanleitungen ein Kinderspiel.
Ob Flugzeuge, Helikopter oder Segelflieger: Wenn das Flugmodell nach einem schönen Rundflug sanft landet, ist zu spüren, warum das Hobby so begeistert.
Selbst auf dem Wasser kennt der Modellbau keine Grenzen.
Hier regiert Schnelligkeit und extreme Taktung. Mit etwas Fantasie und Talent fürs Tüfteln wird im Bereich Schiffsmodellbau nahezu jedes Vorhaben Realität. Bei Segelbooten ist es eine echte Herausforderung, den Wind
und die Wellen richtig zu lesen und dann das Ruder und die Segel optimal für den gewünschten Kurs zu setzen.
Multicopter wie Tricopter, Quadrocopter, Hexacopter oder Octocopter erfreuen sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. Waren die ersten Modelle noch eher etwas für Elektronik- oder Modellflugspezialisten, sind moderne Copter und Drohnen mittlerweile technisch perfekt ausgereift und einfach zu beherrschen: auspacken, aufladen und losfliegen. Heute übernehmen Drohnen auch eine Vielzahl von Aufgaben - auch im Business.
Fernsteuerungselektronik
Was nutzen einem die schönsten Modelle ohne eine geeignete Fernsteuerung?
Mit einer Fernsteuerung können Sie Ihre Modelle drahtlos per Funk aus der Ferne steuern. Aller Anfang ist schwer. Wenn Sie zum ersten Mal in die Welt der Fernsteuerung blicken, eignet sich ein Einsteigerset.
Die Pistolengriff-Fernsteuerungen, die hauptsächlich im Wettkampf- und
Sportbereich für RC-Modellautos, sowie im Schiffsmodellbau zum Einsatz kommen.
Die Pult- und Handfernsteuerungen eignen sich für die Steuerung von Helikoptern und Flächenfahrzeugen. Diese beiden Fernsteuerungen unterscheiden sich nicht in der Frequenz. Sondern darin, dass bei der Pultfernsteuerung ein Gurt mit einer Halterung für eine Handfernbedienung angebracht ist.
Wenn es möglich ist, sollten auch in der Fernsteuerung industriell gefertigte Akkupacks verwendet werden. Federkontakte im Batteriefach können mit der Zeit ermüden und so unter ungünstigen Bedingungen Kontaktfehler entstehen. Mit einem Akkupack in der erforderlichen Größe lässt sich diese Gefahr elegant vermeiden.
Zum Sortiment >>
Für Einsteiger
Wer erfolgreich in dieses Hobby einsteigen möchte, muss sich mit der Materie befassen und einige Sachen berücksichtigen.
Mit der beigefügten Aufbauanleitung verschafft man sich den ersten groben Überblick, bevor es an das Zusammenbauen geht. Nicht aufgeben! Geduld ist einer der wichtigsten Aspekte beim Modellbau. Der erste Versuch muss nicht gleich perfekt aussehen. Die Orientierung an dem Verpackungsbild hilft, diesem möglichst nahe zu kommen.
Achte darauf, dass alle Teile verbaut sind. Nun kannst du deinem Modell den letzten Schliff verpassen. Um ein originalgetreues Aussehen zu erreichen, fehlen die sogenannten Decals bzw. Abziehbilder. Hier ist wieder Geduld und eine ruhige Hand notwendig. Vermeide Knitter oder Risse. Und Fertig ist dein erstes Modell!
Funktionsmodellbau
Technischer Modellbau
Technischer Modellbau beschreibt dreidimensionale Nachbildungen oder Prototypen - in Originalgröße oder maßstabsgerecht verkleinert. Egal ob Beruf oder Hobby - es erfordert detaillierte Kenntnisse und Vorsicht. Im professionellen Modellbau werden im Laufe des Berufslebens bereits auf die notwendigen Sicherheitsvorschriften aufmerksam gemacht. Im Hobby-Modellbau erwirbt man im Laufe der Zeit zwar fundierte technische Kenntnisse, ist jedoch nicht vor allen möglichen Gefahren sicher. Deshalb ist es wichtig, bei Benutzung diverser Produkte alle Sicherheitshinweise zu beachten.
Akkus und Ladegeräte
Blei-Akkupacks sind die ältesten Akkus. Bleiakkus für den Modellbau sind fest geschlossen und das Elektrolyt ist gelförmig. Vorteil: Sie sind praktischer in der Handhabung,
da sie nicht befüllt werden müssen.
Akkus aus Nickel-Metallhydrid (NiMH) gibt es in
verschiedenen Rundzellen-Bauformen: Micro, Mignon, Baby oder Mono.
Diese sogenannten Lithium-Akkus findet man in den Smartphones und Tablets. Sie überzeugen mit einer hohen Kapazität bei kompakter Bauform - für den Modellbau jetzt auch mit Hochstromfähigkeit.
Top Marken im Überblick
Ratgeber zum Thema Modellbau
Passendes Zubehör & Ersatzteile
Unser CMC - Conrad Modellbau-Club
Als Mitglied in unserem CM Modellbau Club profitieren Sie von 10 Club-Vorteilen.
Alles rund um das Thema 3D-Druck
Sie möchten Ihre Ideen und Vorstellungen modellieren? 3D-Drucker bieten die Freiheit, Modelle auszudrucken und sie auf eine komplett neue Stufe zu bringen.
Unser Tipp:
Praktisch am 3D-Druck ist, nachdem die Modelle im Druck gestartet wurden, an anderen Stellen des aktuellen Modellbaus weiterzubauen. 3D-Drucker sind der perfekte Partner für den Modellbau, denn sie können Ihnen helfen, die Details und die erforderlichen Abmessungen genau einzuhalten, damit Ihr Miniaturmodell realistischer wird.
Unser Serviceangebot
Weitere interessante Themenwelten