1. Start
  2. Über Conrad
  3. Presse
  4. Pressemeldungen
  5. Produkt-Pressemeldungen
  6. Messtechnik für Profis aus einer Hand

Messtechnik für Profis aus einer Hand

Professionell messen, sicher arbeiten, exakt lernen: Alles, was es dafür braucht, gibt es auf der Conrad Sourcing Platform

  • Bandbreite: Riesige Auswahl an Mess- und Prüfgeräten für jeden Einsatz

  • Impulse: Neuheiten von Megger, Fluke, Flir, Voltcraft und Co.

  • Kompetenz: Spezielle Themenwelten rund um Testen, Messen und Prüfen

Messtechnik für Profis aus einer Hand
Messtechnik für Profis aus einer Hand

Test- und Prüfgeräte, Multimeter, Labor- und Umweltmessgeräte, metrische Messtechnik, Netzgeräte und Netzteile: Alles fürs Messen, Testen und Prüfen gibt es bei Conrad. © romaset - stock.adobe.com (l), Conrad Electronic (r)

 

Hirschau, im Oktober 2022. Profis in Wartung und Inspektion, im Facility-Management, im Labor und im Education-Bereich wissen: Der Einsatz hochwertiger Messgeräte ermöglicht effizientes und lösungsorientiertes Arbeiten sowie eine fundierte Ausbildung des Nachwuchses. Mit ihrem gleichermaßen breiten wie tiefen Messtechnik-Sortiment deckt die Conrad Sourcing Platform alle denkbaren Einsatzbereiche ab. In speziellen Use Cases und Themenwelten auf conrad.de stellt das Conrad Team außerdem Produktneuheiten vor, zeigt aktuelle Trends auf und stellt innovative Impulse rund ums Thema Messen, Testen und Prüfen zur Verfügung. 

Neuheiten von Megger, Fluke, Flir und Voltcraft

Unter anderem sind diese vier Neuheiten mit von der Partie: Das robuste 2-A-Mikroohmmeter DLRO2X von Megger erlaubt selbst in Umgebungen mit hohem elektrischem Rauschen, schnelle, genaue und reproduzierbare Messergebnisse. Die stationären und voll radiometrischen 9 Hz-Wärmebildkameras FLK-RSE600 (640 x 480 Pixel Auflösung) bzw. FLK-RSE600 (320 x 240 Pixel Auflösung) von Fluke können bis zu 60 Datenframes pro Sekunde direkt auf den PC übertragen und damit auch geringste Temperaturschwankungen sichtbar machen. Die leistungsstarke Wärmebildkamera Flir E52 ermöglicht dank integrierter Inspection Route Software effiziente Arbeitsabläufe. Und der neue TK-1000 Kalibrator von Voltcraft ist das ideale Allroundgerät für professionelle Messtechnikanwendungen: Er misst und simuliert zehn verschiedene Typen von Thermoelementen sowie vier verschiedene Typen von Widerstandstemperaturfühlern.

Diverse Messtechnik-Bereiche, umfassende Auswahl

Die Auswahl im Bereich Messtechnik auf der Conrad Sourcing Platform ist riesig: Zu den Labor-Messgeräten im Conrad Angebot zählen beispielsweise elektronische Lasten, regelbare Labor-Netzteile, Funktions-Generatoren und Frequenzzähler sowie Logik-Analysatoren für die Überprüfung von Signalverläufen. Oszilloskope und Spektrum-Analysatoren, die Signale nach zeitlichen Verläufen oder Frequenzbereichen abbilden, runden diesen Produktbereich ab. 

Ebenfalls bei Conrad erhältlich sind Multimeter in verschiedenen Messkategorien: Angeboten werden sie als Handmultimeter für den mobilen Einsatz, als Tisch-Multimeter für Werkstatt- und Laborumgebungen sowie als Stromzangen-Multimeter. Fachleute sind darauf angewiesen, in vielen Bereichen elektrische Größen und andere Material- und Umgebungswerte zu prüfen und zu analysieren. Conrad bietet deshalb auch ein breites Sortiment an Test- und Prüfgeräten an: Spannungsprüfer, Leitungs-, Erdungs- und Isolations-Messgeräte oder Drehzahl- und Schwingungsmesser ermöglichen die Prüfung verschiedener physikalischer Größen. Für Materialmessungen gibt es Härte- und Materialdicken-Prüfgeräte. Und für die optische Überprüfung stehen unter anderem Mikroskope und Endoskop-Kameras zur Verfügung. 

Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit, Strahlung, Schall und Schadstoffbelastung sind in der Messtechnik von großer Bedeutung. Sind diese Parameter bekannt, kann der Profi seine Arbeit darauf abstimmen und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen. Im Bereich Umwelt-Messgeräte bietet Conrad ein umfangreiches Sortiment von Anemometern, Feuchtigkeits- und Flüssigkeitsmessgeräten sowie Geräten zur Messung von Gasen und Schadstoff-Emissionen. Kraft- und Druckmessgeräte, Geräte der Temperatur-Messtechnik und solche zur Ermittlung elektromagnetischer Größen (wie Elektrosmog oder Radioaktivität) sind ebenfalls im Sortiment. Für die Langzeiterfassung der Messdaten und die Möglichkeit der späteren Auswertung sind zudem Datenlogger eine sinnvolle Ergänzung. 

Netzgeräte und Netzteile werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt – von der Industrie bis hin zum Privathaushalt. Sie sind entweder als individuell einsetzbares Bauelement oder als eigenständiges Gerät konzipiert. Auf conrad.de finden Profis alles vom DC/DC-Wandler und Wechselrichter für die Medizintechnik über Einbau- und Hutschienen-Netzteile für Maschinenbau, Automobilindustrie oder Logistik bis hin zu diversen Transformatoren.

Abgerundet wird das Messtechnik-Angebot auf der Conrad Sourcing Platform von einem umfangreichen Waagen-Angebot im Bereich der metrischen Messtechnik sowie von Netzgeräten und Netzteilen für die optimale Stromversorgung. Ob Labor-Messgeräte, Multimeter, Test- und Prüfgerät, Umweltmessgerät, metrische Messtechnik oder Stromversorgung: Selbstverständlich ist für alle Geräte auf der Conrad Sourcing Platform auch das erforderliche Zubehör zu finden. 

Voltcraft – eine starke Marke feiert Jubiläum

Eine Marke, die vom Messtechnik-Markt nicht mehr wegzudenken ist, hat in diesem Jahr allen Grund zum Feiern: Bereits seit 40 Jahren bewähren sich Voltcraft Geräte in der Praxis. Anwender in Entwicklung, Labor, Wartung, Ausbildung und Lehre sowie ambitionierte Heimwerker*innen schätzen die solide Verarbeitung und innovative Technik der Geräte. Das Voltcraft Jubiläum wird auf der Conrad Sourcing Platform in diesem Jahr gebührend gefeiert: Auf alle Voltcraft Fans warten spannende Jubiläumsangebote und monatlich wechselnde Themen rund ums Voltcraft Sortiment. Nähere Infos gibt es hier.