1. Start
  2. Vorteilsaktionen
  3. Inspiration by Conrad
  4. Wetterstationen
Inspiration by Conrad

Das Wetter ist ein ständiger Begleiter in unserem Alltag. Drinnen und draußen sind wir ständig wechselnden Temperaturen und Luftverhältnissen ausgesetzt. Daher ist es gut zu wissen, welche Temperaturen und welche Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Mit einer Wetterstation können Sie das Raumklima optimieren und sind im Außenbereich informiert, wann mit Wetterumschwüngen zu rechnen ist. Als moderne Menschen verbringen wir mittlerweile mehr als 80 Prozent unserer Zeit in geschlossenen Räumen. Daher ist auch drinnen wichtig die Temperatur im Blick zu haben. Eine Wetterstation ist dabei die optimale Lösung.

Wo wollen Sie einsteigen?

  • Do-it-yourself Wetterstation

  • Fertige Komplettlösung

   

  • Anleitung

  • Unser Smart Home Tipp: Conrad Connect

Inspiration by Conrad

Welches Modell?

Wetterstationen für den Innenbereich geben Aufschluss, wann es Zeit zum Lüften ist. Meist haben sie zudem einen Außensensor, der die Witterungsbedingungen draußen erhebt und per Funk mit auf ein übersichtliches Display überträgt.

Wetterstationen für den Außenbereich sind robust gebaut und haben in der Regel erweiterte Funktionen, wie beispielsweise auch die Erhebung von Niederschlagsereignissen und Windgeschwindigkeiten.

   

Die Kreativ-Lösung

Sollten Sie gerne basteln und über ein gewisses technisches Know-How verfügen, so steht Ihnen noch eine weiter Option zu Verfügung: Mit etwas Raffinesse und Hilfsmitteln lassen sich vollwertige Wetterstationen auch selbst bauen. Im Anschluss finden Sie unseren Vorschlag zur Do-it-yourself-Lösung.

   

Do-it-yourself

Do-it-yourself Bestandteile:

   

Und so geht´s:

Nicht jeder setzt auf fertige Produkte. Hier wollen wir eine Idee für alle Maker und Bastler unter Ihnen liefern, wie Sie eine digitale Wetterstation selbst nach Ihren Wünschen zusammenbauen und programmieren. Dafür benötigen Sie: 

 

  • Eine Steuerungsplatine: Bei Bastlern beliebt sind ESP32-Mikrocontroller, denn Sie sind programmierbar und haben eine WLAN-Schnittstelle. Durch das MQTT-Protokoll können Sie mit anderen Geräten im Smarthome kommunizieren. Es gibt sie sowohl als einzelne Platine als auch als fertiges Entwickler-Kit mit Gehäuse, Bedientasten und Steckplätzen für Datenkabel.                                                                 

  • Diverse Sensoren zur Erhebung der Wetterdaten, beispielsweise für Temperatur/ Luftdruck, für Regen oder für die Umwandlung von Windgeschwindigkeiten in digitale Signale . Der Regensensor wird jedoch am Deckel des Gehäuses angebracht. Anschließend werden die Sensoren mit NodeMCU verbunden.

3D-Druckservice
  • Ein oder mehrere Gehäuse für die witterungsbeständigen Bauteile sowie die elektronische Steuerung. Für ein robustes Gehäuse und Anemometer eignen sich Bauteile aus dem 3D-Drucker. Das gedruckte Anemometer wird auf das Gehäuse oder daneben befestigt. Im Inneren wird es zudem mit einem Hallsensor zur Messung der Drehgeschwindigkeit ausgestattet.
    Tipp: Anhand von Dateivorlagen können Sie mit 3D-Druck ein Gehäuse selbst anfertigen. Die Druckvorlage für die Box finden Sie hier. Auch für ein passendes Anemometer finden Sie hier eine Vorlage.

  • Sowie das übliche Sortiment an Kleinzubehör wie beispielsweise Kabel, Lötutensilien und andere Werkzeuge.

Die ausgewerteten Daten werden per WLAN an den MStack gesendet. Auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus kann anhand der beschriebenen Bauteile gemessen werden. Die exakten Temperaturen können Sie dann jederzeit von dem Display des M5Stack ablesen. Zum Programmieren lassen sich viele Beispielcodes im Internet finden.

  • Sowohl fertige Wetterstationen als auch solche zum Eigenbau verfügen über diverse Sensoren, deren Funktion wir an dieser Stelle kurz erläutern wollen:

    Temperaturmessung:
    Die aktuelle Temperatur ist für viele Tätigkeiten und Prozesse relevant. Deswegen verfügt jede Wetterstation über mindestens einen Temperatursensor. Meistens sogar über zwei getrennte für den Innen- und Außenbereich. Bei erweiterbaren Modellen besteht die Möglichkeit, mehrere Temperatursensoren für unterschiedliche Messpunkte hinzuzufügen.

    Luftfeuchtigkeit:
    Die Luftfeuchtigkeit im Innenbereich ist wichtig für das Raumklima. Ist die Luft zu trocken, treten Atemwegsreizungen auf. Ist es hingegen zu schwül, fühlen wir uns ebenfalls unwohl beziehungsweise droht in feuchten Räumen auch unerwünscht Schimmelbildung. Draußen wiederum ist die Luftfeuchtigkeit zusammen mit dem Luftdruck relevant für Wettervorhersagen.

    Barometrischer Luftdruck:
    Durch die Erhebung von Luftdruckänderungen mit einem Barometer lassen sich Wetterumschwünge vorhersagen. Die Luftdruckmessung sollte also unbedingt in Ihre Wetterstation integriert sein, wenn Sie nicht nur Aufschluss über die aktuelle Wettersituation, sondern auch eine Wettervorhersage haben wollen.

    CO2-Konzentration:
    Die wahrgenommene Luftqualität ist entscheidend von der CO2-Konzentration abhängig. Räume mit zu viel Kohlendioxid sollten gelüftet werden, da sich sonst allgemeines Unwohlsein einstellt. Außerdem müssen CO2-Messgeräte überall dort installiert werden, wo Feuerstellen wie Kamine ein erhöhtes Risiko für gesundheitsschädliche CO2-Emissioen darstellen. Die Messung des Kohlendioxid-Gehalts taugt sowohl zur Optimierung der Raumluft also auch zur Vermeidung von Erstickungsgefahr und als Brandmelder.

    Weitere Sensoren:
    Als nützliche Zusatzfunktion bieten einige Modelle die Messung von Luftverschmutzung. Manche Wetterstationen messen zudem auch den Geräuschpegel. So erhalten Sie einen aussagekräftigen Überblick über alle Faktoren, die Ihr Wohlbefinden beeinträchtigen könnten.


     

Die fertige Komplettlösung

Komplettlösung

Sie sind eher der Typ „anschalten und los gehts“?
Wir empfehlen: Netatmo NWS01 Funk-Wetterstation

Mit der Netatmo Wetterstation und der kostenlos Netatmo-App sind Sie nonstop top informiert. Sie erhalten eine Live-Übersicht über die verschiendsten Wetterdaten in- sowie outdoor und können eine exakte Vorhersage für bis zu 24h abfragen, die Informationen werden dafür sicher durch das WLAN-Netz an die App übermittelt. Die Hülle beider Module ist aus einem einzigen Stück robusten Aluminium hergestellt und zeichnet sich durch ein weiches, elegantes Design aus.

  • Zugriff auf die Sensoren der Station von überall über App

  • misst Luftfeuchtigkeit, Temperatur, barometrischer Luftdruck und CO2-Gehalt

  • Echtzeitmitteilungen & Datengrafen

  • Kompatibel mit Conrad Connect

   

  •  

     

    Zur Generierung von Messdaten für die computergestützte Auswertung benötigen Sie eine digitale Wetterstation. Der große Vorteil von Wetterstation mit WLAN-Anbindung ist, dass sie mit anderen Smarthome-Geräten vernetzt werden können. Beispielsweise können Sie mit einer Cloud-fähigen digitalen Wetterstation die Heizungssteuerung von der aktuellen Außentemperatur abhängig machen oder bei starkem Wind automatisch die Fenster-Jalousien herunterlassen.

    Conrad Connect

Passende Ratgeber

  • Wissenswertes zu Wetterstationen

  • Funkwetterstationen

  • Analoge Wetterstationen

  • Digitale Wetterstationen

  • Smart Home